“端口配置”视图参数(多个端口)

“
端口配置
”视图(多个端口)包含以下参数:
小贴士:
您可以在“
端口配置
”视图中查看的参数取决于正在使用的特定设备。
当设备为控制器时,这些选项将灰显。此外,在设备为以下状态时,这些选项也会灰显且没有任何值:
  • 脱机。
  • 处于联机状态且发生通信错误。
  • 联机,且未选中“
    启用
    ”复选框。
  • 联机且“
    链路状态
    ”为“
    不活动
    ”。
参数
说明
模块
指示应用此配置的设备。
端口
显示端口号。
启用
选中或清除复选框可启用或禁用该端口。
链路状态
显示网络上端口通信的状态。
自动协商
指示设备将自动选择最佳通信方法。如果取消选中该选项,则必须手动设置端口速度和双工。
速度 - 选中
指定用于收发数据的已配置端口速度。可用选项取决于设备。
提示
:如果选择了“
自动协商
”,则“选定的速度”不可用。
速度 - 当前
显示端口当前收发数据的实际速度。
双工 - 选中
指定配置的端口双工设置:
  • “
    半
    ”- 指示每次在一个方向上收发数据。
  • “
    全
    ”- 指示同时在两个方向上收发数据。
提示
:如果选择了“
自动协商
”,则“选定的双工”不可用。
双工 - 当前
显示端口当前收发数据所使用的实际双工方法。
端口诊断
打开“
端口诊断
”可查看端口的接口和介质计数器。
启用 USB
启用 USB 端口。
刷新
检索和显示设备中的最新信息。
设置
将待定编辑写入设备。
重置
用于发起对设备的重置操作,该操作将通过模拟切换电源使设备恢复到加电状态,并将所做的更改变成端口的当前设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal