“通道X”视图参数

“
通道X
”视图包含以下参数:
小贴士: 可用参数因正在配置的设备不同而异。
参数
说明
输入类型
指定输入类型。可用选项为:
  • 电流
  • 电压
输入范围
指定所选通道的操作范围。
传感器偏移量
指定一个在校准计算过程中加上输入的偏移值,以补偿由于传感器不准确而产生的偏差。
工程单位
指定工程单位的名称。
信号上限
指定缩放值上限,以信号单位(伏特或毫安)计。必须在设备默认信号范围内设置此输入点。此值将缩放为“
工程上限
”值。
工程上限
指定“
信号上限
”应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至设备和从设备接收的所有值都以工程单位计。
信号下限
指定缩放值下限,以信号单位(伏特或毫安)计。必须在设备默认信号范围内设置此输入点。此值将缩放为“
工程下限
”值。
工程下限
指定“
信号下限
”应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至设备和/或设备接收的所有值都以工程单位计。
数字滤波器
指定输入上数字一阶滞后滤波器的时间常数(以毫秒计)。数字滤波器可平滑模块上所选通道的输入数据噪声瞬态信号。该值为 0 时,将禁用滤波器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal