Loading
案例研究 | 水与废水
Recent ActivityRecent Activity

统一的过程控制带来运营清晰度

内陆帝国公用事业局用 PlantPAx 分布式控制系统替换了其 SCADA 企业系统,降低了操作员的复杂性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
日落水箱的废水处理设施

Michael Gallagher 是内陆帝国公用事业局(IEUA)的控制系统分析师。该地区的水和废水处理机构为加利福尼亚州圣贝纳迪诺县西部 242 平方英里范围内的约 935,000 人提供服务。IEUA 为客户机构运营着五个废水处理设施、一个再生水系统、一个地下水补给系统和一个盐水处理设施。

IEUA 的愿景是成为水管理和环境管理方面的世界级领导者。该机构致力于持续投资,以提供当今和未来的供水。IEUA 决定使用罗克韦尔自动化的PlantPAx® 分布式控制系统 (DCS)来支持其升级 SCADA 企业系统的 10 年总体规划。

观看视频

视频
内陆帝国公用事业局统一过程控制

内陆帝国公用事业局用 PlantPAx 分布式控制系统替换了其 SCADA 企业系统,降低了操作员的复杂性

内陆帝国公用事业机构控制系统分析师 Michael Gallagher

Michael Gallagher

内陆帝国公用事业局控制系统分析师

老化的 DCS 系统

“我们有一个大约 30 年历史的老旧 DCS 系统。由于操作和维护人员的可访问性不高,我们的控制组每次都必须参与到变更中,”Michael 解释道。“现在有了 PlantPAx,责任又回到了操作员和维护团队手中。”

迄今为止,IEUA 已将三家工厂转换到 PlantPAx 平台,并于今年早些时候开始迁移第四家工厂。新系统集成了许多罗克韦尔自动化产品,包括 PowerFlex 750 系列变频器、CENTERLINE 电机控制中心和 IntelliCENTER 软件、ControlLogix® 可编程控制器、ThinManager 软件、FactoryTalk® AssetCentre 软件和 输入/输出模块。

实时升级

“这些升级是在每个工厂的实时活动系统上进行的,”Michael 说。“在 Rockwell Automation、我们的设计顾问和内部员工的帮助下,我们能够在不影响运营和不发生任何停机的情况下完成这些升级。”

作为一家水务机构,IEUA 将弹性和可用性作为首要任务。从控制的角度来看,该机构以几乎没有停机时间而自豪。

各设施间的一致性

自实施升级以来,IEUA 已减少了与控制系统相关的工单数量以及控制系统集成项目所需的变更单数量。 

“我们从升级中看到的一个重要价值是我们各个设施之间的一致性。通过标准化控制和高性能图形,每个设施在系统配置和设计方面看起来和感觉起来都一样,”Michael 说。“这有助于简化我们在操作员从一个设施转移到另一个设施时提供的非工作时间的呼叫支持。”

关键利益相关者的参与和培训对于 IEUA 的成功升级至关重要。该机构让其运营和维护团队参与系统的开发和设计,以确保系统中提供的信息易于理解。

“这对我们来说是件大事,”Michael 解释道。“我们没有把这个全新的系统强加给每个人,而是让他们参与进来,进行培训,并保持最新状态。”

未来计划

现在,随着当前 10 年 SCADA 总体规划接近尾声,IEUA 已开始探索下一步计划。

“我们正在考虑实施模型预测控制和一些人工智能控制功能,以改善我们曝气池中溶解氧操作的化学品使用情况,并增强我们的网络安全性,”Michael 说。

发布时间 2023年9月21日

主题: Optimize Production Water Wastewater Fresh Water Wastewater PlantPAx DCS FactoryTalk AssetCentre ThinManager Distributed Control Systems Drives IO Modules Motor Control Programmable Controllers
订阅罗克韦尔自动化

直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 统一的过程控制带来运营清晰度