意大利终端包装专家 Cama Group 就是一个很好的例子,该公司倾听客户的意见,然后提供符合其精确需求的解决方案,而不是从有限的技术范围中开发出一个紧密匹配的解决方案。
这种能力得益于 Cama 对多种包装方法的完善以及其在为众多市场、产品和包装样式提供服务方面积累的经验。为了保持这一地位,Cama 必须确保其机械、电机械和电气系统尽可能灵活,以应对各种包装可能性。
合作伙伴关系的力量
Cama Group 软件和自动化经理 Filippo Aspesi 表示:“作为罗克韦尔自动化 PartnerNetwork™ 的金牌 OEM 合作伙伴,我们很幸运能够与该公司在意大利的技术团队建立起紧密的合作关系。客户经常要求我们开发有趣的解决方案,这些解决方案超出了通常意义上的‘正常’包装,因此与我们的自动化供应商建立紧密的合作关系确实很有帮助。”
Aspesi 解释道:“罗克韦尔自动化意大利团队每年都会向我们介绍新技术和即将推出的产品。这样,我们就可以根据新功能来改进我们的自动化解决方案。例如,我们目前正在评估的新一代变频器系列。我们还在研究一种新的安全系统,它可以简化连接和配置。
颠覆性的灵活性
Aspesi 解释了 智能轨道系统 也越来越受欢迎的原因。“我们的客户真正认识到了 iTRAK 和 MagneMotion 的潜力。这两者都是机器和过程敏捷性的变革者。它们并不适合所有应用,但我们对这些技术的经验以及我们与罗克韦尔自动化的合作意味着我们可以在它们成为客户挑战的更有效解决方案的地方提出建议和说明。”
最近,Cama 的机器在一个项目中被要求达到极致的敏捷性,该项目的客户是总部位于檀香山的北美领先糖果公司 Hawaiian Host。Cama 开发的交钥匙生产线旨在精细处理三种不同形状的裸巧克力产品,然后以不同的计数 (15)、包装格式 (17) 和 SKU (5) 进行包装,所有这些都以 1,500 ppm 的吞吐量进行。
凭借第三方激光视觉系统和专业气动机械手,该机器在产量、产品多样性和机器灵活性方面展示了当前的先进水平,这要归功于 Cama 的机器和硬件设计与 Rockwell Automation 的紧密集成自动化架构的完美结合。
永远不要成为薄弱环节
Cama 的集团销售总监 Alessandro Rocca 解释说:“这是我们整个产品组合的出色部署,从机械设计,到罗克韦尔自动化的先进机电自动化解决方案,再到 AR 和 AI,提供更高的效率和易用性。糖果行业要求尽可能提高效率,作为解决方案提供商,我们必须确保我们的任何技术,包括供应商的技术,都不是更大流程中的薄弱环节。事实上,在大多数应用中,我们的机器往往受上游和下游流程的控制。我们的目标是永远不限制任何行业的生产线速度。”
持续改进
Aspesi 补充道:“我们一直在不断调整这些效率,‘幕后’有大量持续的开发工作在进行,其中很多我们的客户都不知道。在 Rockwell Automation 团队的帮助下,我们正在改变我们自主开发的机器人的逻辑和轨迹。您不一定能看到这些修改,因为其中许多都非常微妙,但如果您评估性能,您会发现它们实际上运行得更快了。
“此外,”他总结道,“我们的运动和轴开发现在也变得更加容易,因为最新版本 (V.35) 的 Studio 5000 Logix Designer® 软件允许我们在新的轴测试模式下完全虚拟化所有轴。这对我们的设计程序产生了巨大影响,因为我们现在可以在将它们放入机器之前模拟、应力测试和完善完整的系统。罗克韦尔自动化在技术和支持方面确实处于领先地位!”。
有关罗克韦尔自动化 PartnerNetwork 的更多信息,请单击 此处。