Loading
案例研究 | 石油和天然气
Recent ActivityRecent Activity

海上注水监测与控制

集成远程监控和控制系统可提高效率,减少人工干预,并提供实时的海上生产可视性。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
海上日落时分的油钻井平台。

全球海上能源运营商,管理9个注水平台,支持油藏压力,并优化油和天然气生产。

挑战
  • 需要在24周内完成九个海上平台的监控和控制系统现代化
  • 需在多个供应商和系统集成商之间进行复杂协调
  • 远程海上生产场所访问受限,增加了物流复杂性
  • 需集成多样化的既有控制和电力系统
  • 在所有现场实施可靠的基于卫星的监控面临挑战
解决方案
  • ControlLogix® 和 FLEX I/O® 系统架构
  • CENTERLINE® 2100 电机控制中心,适用于所有平台
  • PowerFlex® 755T系列变频器
  • 基于卫星的监控
  • FactoryTalk View
  • Studio 5000®
  • FactoryTalk® Historian
结果
  • 在项目时间范围内实现五个海上平台的运营
  • 通过集中监控与控制能力减少人工干预
  • 在恶劣的海上环境中提升运营效率和系统可靠性
  • 增强所有互联平台的实时数据可见性
  • 凭借可扩展、面向未来的系统架构实现高度客户满意度

挑战

紧迫期限下的复杂现代化项目

一家海上能源运营商需要在24周的交付窗口内对九个注水平台的监控和控制系统进行现代化升级。这些系统对于保持一致的油藏压力和保障可靠的海上生产运营至关重要。加速的时间表要求在保持运营连续性的同时快速执行。

偏远的海上位置显著增加了项目的复杂性。有限的可达性和恶劣的环境条件使系统安装、调试和维护更加困难。设备运输及多平台人员协调需要精心规划和执行。

多供应商、多系统协调

该项目需要多个供应商和系统集成商之间的协调,尤其是电机控制中心(MCC)和变频器(VFD)。支持不同技术之间的兼容性并保持团队间的一致性,为项目进度带来了额外风险。

此外,现有基础设施包含多种传统控制和电力系统,需统一到单一、紧密的系统架构中。运营商需要一种能够集成这些系统、同时提升整体性能和可扩展性的解决方案。

需要远程可见性

最后,频繁的现场访问效率低且成本高昂。运营商需要可靠的远程监控能力,以获取实时数据,减少人工干预,并提升所有海上设施的决策能力。

解决方案

为成功而优化的紧密解决方案

该能源运营商实施了一个统一的自动化解决方案,旨在整合所有九个海上平台的控制系统。该系统架构利用了 ControlLogix® 和 FLEX I/O 技术,提供了可扩展且灵活的基础。

每个平台均配备 CENTERLINE® 2100 电机控制中心,在整个运营过程中实现一致且可靠的电力管理。这些系统无缝集成到更广泛的控制环境中,以最佳方式协调性能。

为优化性能并提升运营精度,运营商选择了 PowerFlex® 755T系列变频器。这些变频器可对电机速度和转矩进行精确控制,提高效率并支持稳定的注水过程。

注水控制系统

集成式海上控制系统,支持跨多个注水平台的远程监控与控制

实时监控与标准化

该解决方案的一个关键组成部分是实施基于卫星的监控系统。该功能实现了海上平台与集中运营之间的实时通信,使操作员能够全面掌握系统性能。

最后,控制解决方案集成了全面的软件套件,包括FactoryTalk® View、Studio 5000®和FactoryTalk® Historian。这些工具提供了高级可视化、控制和数据管理能力,使工作人员能够在所有平台上捕获和分析性能数据。

结果

提高运营效率、可见性和可靠性

集成控制和监测系统的实施提升了所有海上平台的运营效率。通过集中监督,该解决方案减少了人工干预的需求,使工作人员能够更高效地从远程位置管理系统。

基于卫星的监测系统提供了对运营实时数据的访问,使工作人员能够更好地了解系统性能。这一增强的洞察力支持更快的决策能力,并提升了对不断变化情况的响应能力。

强大的系统架构提升了海上运营的可靠性,即使在严苛的环境条件下也是如此。标准化的控制系统和先进的电机控制技术有助于实现一致且可靠的性能。

可扩展、面向未来的基础设施

该解决方案构建了一个可扩展的基础,支持未来的扩展和集成。统一的系统架构使运营商能够在更多平台上扩展能力,并适应不断变化的运营需求。

在项目范围内,九个平台中有五个平台成功实现了运营。运营商对系统的性能表示高度满意,强调了其将复杂技术挑战转化为可持续、长期运营优势的能力。

发布时间 2026年6月30日

主题: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Process Solutions Oil & Gas FactoryTalk Design Studio Human Machine Interface IO Modules Industrial Control Products Motor Control Programmable Controllers FactoryTalk Historian FactoryTalk View
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 海上注水监测与控制