您可能还对以下内容感兴趣
Comact是北美地区的木材技术先驱,也是高性能 OEM 木材加工系统的全球领导者。作为铂金级 OEM 和长期的 Rockwell Automation Partner,该公司十多年来一直致力于推动更智能、更高效的锯木厂自动化。
在2026年 PartnerNetwork™ 大会上,Rockwell 表彰了 Comact 向电机控制中心(MCC)标准化转型,并授予其 OEM 创新奖。Comact 的战略举措缩短了交货周期和工程工作量,同时增强了他们为北美地区最大木材生产商所提供的价值。
- 工程化VFD面板的交货周期长且不可预测
- 由于定制面板设计和冗长的审批周期,工程工作量大且成本高
- 各项目之间的可扩展性和可重复性有限
- 由于设计不一致、调试复杂以及现场支持难题,运营风险和启动风险增加
- 在 CENTERLINE® 2100 MCC 上实现标准化,获得可扩展的平台
- 部署 PowerFlex® 变频器和 SMC™ Flex 软启动器,实现灵活、可靠的电机控制
- 使用 Allen-Bradley® 电机启动器组件简化控制,提高可靠性和调试速度
- 使用 Stratix® 交换机连接系统,实现更集成、更易维护的架构
- 在 MCC 中实现电源、保护和控制的统一,简化安装和支持
- 制造时间缩短60%,消除了工程审批周期,使MCC发货速度提升高达80%
- 实现价格更加可预测
- MCC报价时间缩短50%
- 降低运营风险和中断
- 在简化服务与支持的同时,提高客户的安全性、质量和合规性
随着木材加工行业项目数量和复杂性的增加,Comact寻求一种更具可扩展性的方法来设计和交付其创新解决方案,以满足新建绿色锯木厂和现有工厂分阶段现代化升级的需求。Rockwell Automation 帮助 Comact 创建了一种标准化方法,以简化构建过程并提高调试速度。
“交付的可靠性是资本密集型木材加工项目的战略优势,”Comact IT 基础设施和工程副总裁 Michel Sicard 表示,“通过 Rockwell Automation,我们将传统的定制高风险电气范围转变为一种标准化平台,可以在客户项目中一致部署。”
在降低复杂性的同时扩大执行规模
Comact 面临着扩大运营规模、缩短交付周期和降低工程工作量的压力。其对定制 VFD 面板设计的依赖降低了灵活性并延缓了交付速度,同时也导致不同客户项目之间存在差异。随着需求的增加,这些问题使得维持可预测的性能和可控的成本变得更加困难。
Comact 旨在采用更标准化、可重复的设计模型,以降低运营风险并提高零件的可用性。这种方法还将简化工程、调试和长期支持。
实现可重复交付的标准化
Comact 与 Rockwell Automation 合作,标准化其电机控制方法并改进项目执行。该公司用 CENTERLINE® 2100 MCC 替换了定制的 VFD 面板,创建了可扩展、可重复的平台。公司部署了 PowerFlex® 变频器、SMC™ Flex 软启动器和 Allen-Bradley® 电机启动器组件,以实现灵活、一致的电机控制,同时简化设计并加快调试。Stratix® 交换机实现了更互联、更易维护的架构。
通过在 MCC 中统一电源、保护和控制,Comact 简化了安装,降低了复杂性,并提升了其运营中的持续支持。Comact 的 Rockwell Automation 授权分销商 Lumen 为项目执行的流畅性和 Comact 新方法的成功做出了贡献。
“我们的团队将这项创新视为一种实实在在的改变:更低的复杂性、更高的可预测性,以及更好的工具来交付和支持我们的项目,”Comact IT 基础设施与工程副总裁 Michel Sicard 表示。“这让他们的工作更轻松,同时增强了我们为客户提供的解决方案的质量。”
更快的交付。更低的运营风险。
Comact 通过标准化其方法,加快了项目执行并提升了各次部署的一致性。制造时间缩短了60%,工程审批周期被消除,Rockwell MCC 可在最短四周内交付给 Comact。标准化配置还实现了更可预测的定价,并将 MCC 报价时间缩短了50%,提升了 Comact 的规划能力和对客户的响应速度。
MCC 标准化提升了 Comact 的系统质量和安全性,同时加强了各项目的合规性。统一的设计降低了客户的现场运营风险,帮助他们优化备件策略并减少冗余库存。这一创新使 Comact 能够交付强大、可靠的、随时可用的解决方案,为公司创造了更强的竞争优势。
“积极采用新的 Rockwell 技术是一个战略选择,它支持我们的长期竞争力、卓越的项目执行和客户价值,远远超越了单一产品,”Sicard 表示。“这直接支持了 Comact 更好地进行项目执行的能力。”
“我们与 Rockwell 的合作经历是一种真正的战略合作伙伴关系。Rockwell 始终对 Comact 作为全球 OEM 的业务现实有着深刻的理解,并与我们在标准化、可扩展性和卓越项目执行方面的目标保持一致。”
发布时间 2026年7月29日