Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

产品种类繁多,要求包装灵活性达到新高度

通过数字化解决方案满足最终用户对多功能包装解决方案的需求,并致力于为市场提供尽可能好的解决方案。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
CT Pack 生产线

从裸装产品到纸箱包装,意大利专家CT Pack为主要从事烘焙糖果和冰淇淋生产的大型客户提供承诺。

现在想想各种产品形式、数量、规格和口味,以及各种不同的包装方式,再加上营销促销、超市特价和季节性变化,您很快就会意识到 CT Pack 必须满足其重要客户的广泛需求。

因此,为了管理这种产品多样性,最终用户要求其机器供应商提供极大的灵活性,他们希望机器和生产线能够快速、轻松地适应各种规格,并尽可能减少停机时间。

 

多格式功能

“CT Pack 成立于 1991 年,旨在为各种市场提供水平初级包装和生产线末端包装解决方案。”销售总监 Alberto Bonazza 解释道。该公司整合了分销和送料系统、水平初级包装以及灵活的生产线末端解决方案等特定领域领先企业的能力。凭借 65 年的丰富经验,CT Pack 成为向食品行业提供交钥匙解决方案的设备和经验的可靠来源。

“我们公司的优势在于能够制造完整的交钥匙解决方案,从裸产品处理到装箱……以及介于两者之间的所有环节。为了满足现代生产商的需求,这些解决方案必须具备极大的灵活性、效率和可靠性,这就是为什么我们依赖于像罗克韦尔自动化这样的技术提供商,他们能够为我们提供客户所需的敏捷性和数字化能力。”

 

减少塑料使用

随着越来越多的市场和客户希望减少塑料作为一级、二级和三级包装材料的使用,CT Pack 的这种敏捷性在其服务的市场和客户中发挥的作用越来越大。

“我们的绝大多数客户都在转向使用纸膜作为包装介质,”Bonazza 解释道,“我们必须提供处理这种情况的能力——不仅是在我们的新机器上,还包括对旧机器的改装。需要进行很多机械改造,但敏捷的自动化基础设施对于简化和加快这一过程同样重要,尤其是对于已经投入使用的机器。”

“在 CT Pack,可持续性也是我们机器的设计理念,”Bonazza 补充道。“我们从设计阶段开始,减少产品中的材料用量,降低设备的能耗。事实上,我们已经获得了 ISO14001 认证,ISO45001 认证正在进行中,预计将于 2023 年 5 月获得。”

 

远程连接

得益于数字化解决方案的应用,CT Pack 还提供了增强的互联性,这是其灵活性产品的另一个要素。“我们现在可以使用智能眼镜为所有机器提供服务,”Bonazza 解释道。“我们的系统完全互联,因此我们可以提供远程访问、故障排除和支持。事实上,我们已经在分析与效率、功能和组件磨损相关的信息,这有助于我们提高客户的整体设备效率,同时减少停机时间并延长我们解决方案的整体寿命。当然,罗克韦尔自动化在实现这一目标方面提供了极大的帮助,提供了各种各样的硬件和软件包来管理这些非常重要的售后活动。”

如果没有强大的网络安全策略,这一切都不可能实现。“多亏了新一代罗克韦尔自动化FactoryTalk® Remote Access™解决方案对网络安全的关注,我们现在可以遵守客户强加的 IT 安全规则,并引入远程访问应用程序的功能,而在此之前这是不可能的。这一能力使我们能够快速而果断地支持更广泛的客户和应用程序!”

Bonazza 总结道:“CT Pack 与罗克韦尔自动化在其运营的许多方面都保持着密切合作,从应用开发和了解客户需求,到备件和支持的全球覆盖,再到新产品和技术的开发和部署。这些不仅使我们在市场上具有领先的能力,而且展望未来,我们将使用先进的 分析 来开发下一代解决方案,进一步减少停机时间并延长机器的使用寿命。客户在每个阶段都能获益!”

如需了解更多关于我们智能解决方案的信息,请单击 此处。

发布时间 2023年4月6日

主题: Food & Beverage Life Sciences Cloud Manufacturing Software
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 产品种类繁多,要求包装灵活性高