在消费品行业,货架空间的争夺代价高昂且异常激烈。超市和其他零售商要求为产品陈列支付多项费用,包括新产品的插槽费以及按英寸计费的优质货架空间的高额费用。
一旦获得货架空间,制造商就会努力从投资中获得最大收益。这意味着选择既能保护产品、又能吸引兴趣并节省空间的经济实用的包装方法。
更好的选择
“对于各种产品,柔性袋包装是首选,”HMC Products 产品开发经理 Jeff Berg 说。“用于易腐物品的箔膜层压材料可以延长货架寿命,立式袋等选项可以很好地展示产品并节省空间。此外,袋装包装整体上更轻便、更经济。”
HMC 产品 通过其 Pouchmaster 系列水平成型充填封口机,40 多年来一直满足市场需求。HMC 位于伊利诺伊州马切斯尼公园,为全球客户群提供服务,其中包括财富 500 强公司、联合包装商和初创企业。
IM 7-14 Pouchmaster 是一款高效的间歇运动机器,具有快速更换伺服密封驱动器的功能。
在机器的前端,薄膜层通过一根张力调节杆进料,该杆控制薄膜张力。接下来,薄膜进入成型铲,然后通过位于密封驱动器顶部的底部和侧面密封条。
薄膜通过一个注册照片眼,该眼用于调节送入切断刀的薄膜量。将袋子插入附着在链条上的夹子中,并通过灌装站进行索引。最后,袋子被密封并通过传送带卸载。
优化袋装产品灌装
为了实现一致的密封,制造商必须选择足够大的袋子尺寸,以容纳所需的数量,并保持足够的顶空。这样往往会导致袋子装填不足。
除了热封外,有时还会使用超声波焊接技术,通过高频声振动和压力密封袋子顶部。多余的产品会作为密封的一部分被熔合,不会影响密封质量。因此,袋子可以装得更满。
简约设计中的多功能性
灵活的 Pouchmaster 可容纳各种固体、粉末和液体产品的送料器。
Berg 表示:“这台机器并非专门用于某一种袋子尺寸或产品。一个客户在这台机器上运行七种袋子尺寸,另一个客户则使用四种不同的送料器。”
HMC Pouchmaster 建立在 Rockwell Automation® 平台上,采用 Allen-Bradley® CompactLogix™ 控制器。Allen-Bradley Kinetix® 5500 伺服驱动器 运行主机轴和袋子传送链。Allen-Bradley PowerFlex® 525 交流变频器 控制传送带。机器集成在 EtherNet/IP™ 网络上,并在 Allen-Bradley PanelView™ Plus 7 图形终端上进行监控。
“此外,我们最近通过用 Kinetix 伺服控制替换凸轮和气缸,简化了机器的密封驱动器设计,”Berg 解释道。“因此,系统的维护需求更少。”
伺服控制还可以轻松调节停顿时间以及密封条的开合,从而实现更好的密封效果。
智能机器性能
Berg 表示:“Rockwell Automation 系统使机器变得更加智能,换型也更加容易。要更改袋子尺寸,操作员只需移动几个密封条,并在配方驱动型 HMI 上进行相应选择即可。”
快速更换工具可加快更换速度,以便进行更大幅度的产品改造。
Berg 补充道:“智能机器还可以告诉您哪里出了问题,界面上会显示高级诊断信息。”
为了尽可能延长正常运行时间,HMC 将各种传感器集成到控制平台中,以便快速检测异常情况,并在 HMI 中加入了视觉密集型指令来指导维护。HMC 还利用 EtherNet/IP 连接远程为客户的设备提供服务。
Berg 表示:“停机时间就是金钱。所有这些技术都在帮助每个人——从工厂经理到机器操作员和维护人员——保持设备的最佳运行状态。”