Loading
案例分析 | 智能制造业
Recent ActivityRecent Activity

单一解决方案满足 OEM 合作伙伴 Greatech 的多样化需求

独立推车技术为该企业提供了所需的灵活性,助力打造行业定制化生产系统。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
GREATECH building with its logo on it.
GREATECH Logo

Greatech Technology Berhad 是一家总部位于马来西亚的领先自动化解决方案供应商,致力于为客户制造流程所需的系统、机械和设备提供设计、开发和制造服务。

Kho Kee Chen
仪器与控制业务单元经理
挑战

  • 灵活的系统设计
解决方案

  • 罗克韦尔自动化独立推车技术
  • MagneMover® LITE™ 智能传送系统
  • QuickStick® 智能传送系统
结果

  • 增强配置灵活性
  • 提高系统可扩展性
  • 提升劳动力生产率
  • 缩短工程时间

Kho Kee Chen 是Greatech Technology Berhad 的仪器与控制业务部经理。这家马来西亚企业是领先的自动化解决方案提供商及系统集成商,其机械设备部署范围遍地全球,包括中国、印度、新加坡、越南、美国及欧洲地区。该企业同时还是罗克韦尔 PartnerNetwork™ 计划的金牌 OEM 合作伙伴。

挑战


灵活的系统设计

Greatech 为太阳能、半导体、消费电子、电动出行及生命科学等行业的客户提供专业的服务。尽管不同行业的客户需求各异,但他们都有一个共同的诉求。

陈经理解释道:“系统设计的灵活性尤为重要,尤其是在生产线覆盖面积较广的 EV 和太阳能领域。这类行业需要的是类似于配送中心的分布式面板系统。而生命科学和半导体行业则讲究轻量化,所有设计追求的都是紧凑的结构,需要既能节省空间又能确保高效运行。”

解决方案


独立推车技术支持客户定制化配置

无论需求规模大小,Greatech 均采用罗克韦尔自动化的独立推车技术以助力客户开发解决方案。

陈经理表示:“罗克韦尔自动化的产品组合非常丰富,尤其是其多样化的运动控制系统,使我们能够设计出满足客户需求的定制化配置方案。”“例如,在半导体与生命科学领域,我们采用 MagneMover® LITE™ 产品,而在重型 EV 产线,则采用 QuickStick®。”

ASRS GREATECH

MagneMover 专为驱动中小型负载设计,而 QuickStick 则适用于中高负载应用场景。这两套智能传送系统均配备标准构建模块和模块化组件,便于组装和重新配置,可以提供满足生产所需的可扩展性。

结果


可扩展性驱动发展

陈经理指出,这两套运动系统为系统集成商及其客户带来了显著的效益提升。

“这种可灵活配置的特性让客户能够随需扩张,尤其是在需求瞬息万变的 EV 行业,客户必须与时俱进。”陈经理表示,“这两大系统还能省空间,帮助客户更高效地利用整厂的生产面积。”

“我们的一家生命科学重点客户采用 MagneMover LITE 传送系统,通过多重复合流程网络,成功缩减了 25% 的总体场地占用面积。”他补充道,“从长远来看,这为我们客户的整体解决方案进一步解约了成本。”

提升劳动力生产率

对 Greatech 而言,采用同一供应商的技术方案,提升了其工程团队的效率和生产力。

陈经理解释道:“作为系统集成企业,我们观察到最关键的一点是,通过采用同一品牌的全平台支持方案能大幅减少工程耗时。”“这套统一的方案让我们能够一站式完成所有工作,实现不同系统间的无缝对接设计,无需大量修改软件代码。”

陈经理还表示该平台还能缩短培训时间,降低排障频率。

他提到:“一旦引入新品牌和新平台,就要学习新的技能和知识。采用同一平台则可确保团队更专注于提升系统操作熟练度,而无需同时掌握多个系统。”

数字孪生软件研发计划

Greatech 计划引进罗克韦尔自动化的其他技术,以拓展专业能力与服务范围。

陈经理解释道:“我们期望探索更多机遇,不仅限于 OT 领域,还将拓展 IT 能力,并会考虑采用虚拟调试解决方案(例如 Emulate3D™)来帮助我们在进行实际建造前完成系统仿真模拟。通过这一数字孪生软件,我们能够优化流程与设计,从而确保客户的生产线顺利建造,并且达到预期效果。”

发布时间 2024年11月11日

主题: Optimize Production Empower People Smart Manufacturing Advanced Motion & Robotics Workforce Enablement Food & Beverage Life Sciences Semiconductor Independent Cart Technology
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

为您推荐

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 单一解决方案满足 OEM 合作伙伴 Greatech 的多样化需求