注:Axtel Industries 是罗克韦尔自动化的金牌认证 OEM 合作伙伴。
Axtel Industries 在为食品加工行业提供定制化解决方案方面拥有 30 多年的经验。该公司的设计、工程和制造能力专注于提供能够尽可能提高盈利能力、确保可持续性并改善可靠性的解决方案。Axtel 是食品行业工程过程系统的专家。该公司因其在交钥匙系统、产品开发和客户服务方面的专业知识而闻名。Axtel 位于印度古吉拉特邦瓦多达拉 - 哈洛尔高速公路的先进制造工厂配备了适合制造坚固且美观的机器的设备。
- 更高的准确性、精确性和效率
- 遵守工厂安全规程
- Kinetix® 5700 伺服驱动器
- ControlLogix® 处理器和 PlantPAx®
- 集成架构® 系统和 GuardLink® 2.0
- 巧克力成型生产线成为全球市场的首选
- 管理香料加工中的 100 多种成分
生产中对更高精度、效率和安全性的需求
过程自动化领域不断发展,作为原始设备制造商 (OEM),Axtel 必须紧跟新技术的步伐。为了以更高效、更安全、更可持续的方式提高生产力,巧克力成型生产线的流程和技术必须不断更新。
Axtel 使用的传统过程自动化技术功能有限,单条巧克力成型生产线需要生产不同的库存单位 (SKU),包括实心巧克力条、夹心巧克力、一次成型巧克力和巧克力带。复杂的巧克力成型过程涉及多种 SKU 的填充和书模成型,需要高精度、高精确度和高效率。
在香料加工方面,Axtel 需要增强报告功能,因为不断变化的市场动态要求更好的合规性、运营效率、质量控制和安全性。
开发全自动化巧克力成型生产线和香料加工设备
Axtel 寻求 Rockwell Automation 的帮助,使其巧克力成型生产线实现全自动化。此次合作旨在满足市场需求和产品创新,提升生产率、精度和效率,并为公司带来更高的安全性和可持续增长。
从 2009 年开始,Axtel 利用 Rockwell Automation 的 Kinetix® 6500 多轴伺服驱动器在内部开发了全自动化巧克力成型生产线。这有助于 Axtel 提高生产线的精度和准确性。
为了实现卓越运营,Axtel 在 2024 年利用 Rockwell Automation 的 Integrated Architecture® ,其中包括 GuardLink® 2.0 和 Kinetix® 5700 伺服驱动系统,以提高其成型生产线的安全性和效率。
在 2019 年,Axtel 利用 ControlLogix® 处理器和 PlantPAx® 系统创建了全自动化配料管理系统,以提高香料混合解决方案的效率和精度。
成为巧克力成型领域的全球领导者
使用 Kinetix® 5700 伺服驱动器和罗克韦尔自动化的类别 3 安全解决方案构建的创新解决方案使 Axtel 的巧克力成型生产线成为全球市场的首选。
在香料加工过程中,管理多种成分(包括小型和微型成分)并确保数据完整性,极大地支持了香料加工商的制造过程。这种自动化提高了精度和效率,从而提高了最终产品的质量和一致性。
总体而言,在其制造解决方案中,Axtel 达到了 PLd 安全性能等级。这一成就使 Axtel 制造的机器和过程工厂更安全、更可持续。
自动化创新进一步改善了故障排除和维护过程,增强了使用通用控制器的生产线的美观性,并简化了接线。此外,它还通过 EIP 连接实现远程故障排除。
“在过去的 30 年里,Axtel 和 Rockwell Automation 在无数项目上进行了合作,并为客户提供了可持续的自动化解决方案。我们将继续在此类技术上进行大量投资,并将在未来继续这样做。”
发布时间 2025年5月26日
您可能还对以下内容感兴趣