Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

资产管理服务确保酸奶生产顺畅

Chobani 专注于其擅长的领域:通过罗克韦尔自动化的资产管理服务制作高质量、口感极佳的酸奶

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
资产管理服务确保酸奶生产顺畅 hero image

挑战

  • 提供资产管理服务,尽可能提高制造工厂的可靠性并缩短停机时间

解决方案

  • 现场装备量评估 - 一项全面的全站点审计,用于识别关键资产和管理备件,以帮助降低停机风险
  • 备件管理协议 - 关键备件存储在现场,便于全天候访问,减少因故障导致的停机时间,并降低资本支出
  • Assurance 集成支持 - 综合固定价格服务协议,提供全天候直接访问合格专家的保证,访问 TechConnect™ 支持服务、健康检查和设备审计

结果

  • 定制服务和备件 - 通过安装基础评估确定新 Chobani 工厂和现有 Gippsland 酸奶工厂的安装基础,提供定制服务和备件
  • 预算内的备件和服务 - 零件管理协议提供所需的备件,无需大量资本支出,在维护预算内提供资金
  • 固定成本保障 - 现场服务、TechConnect、备件补充、设备审计和设备健康检查的固定成本
  • 减少计划外停机时间 - 工厂维护计划减少

Chobani 成立于 2005 年,使命是让大众都能享用到高品质、美味的酸奶。

公司坚信,享用由纯天然原料制成的营养、美味的酸奶是一项权利,而非特权。

进入市场五年内,Chobani 希腊酸奶成为美国销量第一的酸奶品牌。  基于这一成功,公司决定将业务扩展到澳大利亚。

2011 年,Chobani 收购了一家当地的维多利亚乳品公司,并投资建设了一个新的绿色工厂,在澳大利亚生产酸奶。

Main Image

零件管理协议确保零件全天候供应,因此在需要零件时,随时可用。 

Chobani 重点关注自动化,因而请来了专门从事控制和自动化系统的领先系统集成商 Metromotion Controls,以促进新 3000 万美元工厂的设计、管理和实施。

Chobani 酸奶在丹德农南部这座新建的先进制造工厂中生产,使用当地农场主提供的新鲜澳大利亚牛奶。酸奶采用已有数百年历史的过滤技术去除多余的液体。最终产品是天然浓稠的奶油酸奶,每份蛋白质含量是普通酸奶的两倍。

Chobani 致力于为澳大利亚本地市场提供高质量的新鲜酸奶,这一承诺依赖于保持制造工厂的顺利运营。

为了延长正常运行时间、降低总体成本并优化库存水平,Chobani 寻求了罗克韦尔自动化及其授权分销商 NHP Electrical Engineering Products (NHP) 的专业知识。

Chobani 的新型先进制造工厂

这座专门建造的制造工厂实现了全自动化,采用了罗克韦尔自动化的最新控制技术。Metromotion Controls 与罗克韦尔自动化保持着长期的合作关系,并对其产品有着深入的了解,因此确信其产品和服务是 Chobani 工厂的合适选择。

“我们提供了‘现场’自动化和资源,以促进现场电力升级、建筑服务和过程电力分配,以及工厂范围的自动化集成,包括过程、包装和现场服务以及最终调试,”Metromotion Controls 控制系统工程师 Andrew Sprigg 说。

这座新工厂满足了 Chobani 的所有制造要求,运营状况良好。

罗克韦尔自动化服务解决方案架构师 Merome Dean 表示:“按时完成项目并使工厂正常运转至关重要,而 Metromotion 的良好本地支持帮助我们实现了这一目标,确保了项目按时完成。”

Main Image

Chobani 酸奶在其位于丹德农南部的先进制造工厂生产,使用当地农场主提供的新鲜澳大利亚牛奶。 

确保酸奶生产持续进行

通过全球供应协议,Chobani 的澳大利亚制造工厂需要保持生产率,以满足澳大利亚和全球的这些要求。任何计划外的停机都会对产品交付产生灾难性后果,导致重大处罚。

为了帮助保持酸奶生产的持续进行,Rockwell Automation 与 NHP 一起进行了 Installed Base Evaluation™ (IBE),以评估 Chobani 的服务要求。IBE 用于识别现场涉及的任何风险,以尽可能减少停机时间。然后使用这些发现来制定战略维护计划,以帮助优化资产并在维护预算内保持运营效率。

Chobani 的 IBE 显示,现场备件短缺,因此如果工厂发生故障,相关的停机时间将对酸奶生产产生重大影响。

“与 Chobani 的讨论以及 IBE 发现清楚地表明,工厂将从我们的‘保障合同’中受益。该合同是一项综合服务协议,旨在通过有效的资产管理尽可能减少停机时间并尽可能提高可靠性。”NHP 客户经理 Peter Benifer 说。

 

Assurance Integrated Support 提供现场紧急服务和补充零件的保证响应时间,并通过提供固定费用服务协议来帮助稳定年度服务支出。

它还包括对罗克韦尔自动化的 TechConnect™ 支持 的无限制高级访问,提供软件维护、实时电话支持和全面的在线支持,每周 7 天,每天 24 小时可用。

Main Image

Chobani 的澳大利亚制造工厂需要保持生产率,以满足澳大利亚国内和全球供应协议的要求。 

Chobani 的运营体现了 互联企业 模型,旨在尽可能提高资产利用率、降低总体成本并尽可能缩短工厂停机时间。

备件储备

NHP 的服务运营与合同经理 Peter Tripp 表示:“保证协议确保了对服务工程师以及现场和远程服务的紧急访问。为了完成我们想要的方案,我们需要确保工厂现场储备了所需数量的备件,以便在发生故障时,工厂能够快速恢复运行。”

“根据 IBE 和演示,Chobani 确定 备件管理协议 (PMA) 能够为他们提供所需的备件,而无需大量资本支出。”Tripp 解释道。

Main Image

关键备件存放在现场,方便全天候随时取用,缩短因故障导致的停机时间。 

PMA 可快速获取罗克韦尔自动化的备件,同时降低与维护独立备件库存相关的内部运营成本。

通过 PMA,罗克韦尔自动化以固定成本拥有并管理备件库存,为购买备件提供了一个有吸引力的替代方案。任何消耗的备件都会在 48 小时内补充,费用作为固定价格协议的一部分涵盖在内。

“PMA 提供与现场装备相匹配的零件,全天候 24 小时随时可用,因此当需要零件时,随时可以提供。如果考虑到每分钟停机的成本,通过备有随时可用的备件,可以显著降低成本。与 PMA 和 TechConnect 签订保障合同后,Chobani 确切知道他们的年度维护预算,这有助于更好地实现预算价值和管理预算,”Merome 说。

服务协议自我回报

酸奶制造是一个连续的过程,如果过程受到计划外停机的影响,整个生产过程将停止,工厂需要清理,然后重新启动。

“现场备有零件可以在发生故障时提供保障。此外,如果我们直接购买库存,成本将高于服务协议,”Chobani 可靠性经理 Roger Forster 解释说。

“服务协议还提供最新的软件,这对 Chobani 非常重要,因为我们的业务围绕着集成新技术,”他说。

 

Allen-Bradley、Installed Base Evaluation、Listen. Think. Solve.、Rockwell Software 和 TechConnect 是罗克韦尔自动化公司的商标。

发布时间 2017年2月10日

主题: Food & Beverage
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 资产管理服务确保酸奶生产顺畅