Loading
案例研究 | 化工
Recent ActivityRecent Activity

Corteva Agriscience 成功实现 DCS 移植

美国主要的农业化学品和种子公司 Corteva 将其专有控制系统迁移到 PlantPAx® 现代分布式控制系统。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
拖拉机正在使用喷雾器对大豆田进行农药喷洒
科迪华标志

科迪华公司是一家全球纯农业公司,致力于为世界上更紧迫的农业挑战提供解决方案。科迪华拥有一些农业领域备受认可的品牌和一个有利于推动增长的技术管道,致力于尽可能提高农民的生产力,同时与整个食品系统的利益相关者合作,履行其丰富生产者和消费者生活的承诺,确保未来几代人的进步。

Jim Ferchau
科迪华农业科技过程自动化技术负责人
David Lafevor
科迪华农业科技首席过程自动化工程师
挑战
  • 在紧迫的截止日期内完成专有的既有分布式控制系统 (DCS) 的移植
  • 解决既有系统和组件的过时问题
  • 在保持工厂运营的同时完成复杂的 I/O 切换
  • 使用远程桌面协议 (RDP) 缓解潜在的安全漏洞,以支持安全可靠的远程监控
  • 安装了数英里的新光纤连接,用于远程 I/O 和多个操作员站
  • 将过时的人机界面 (HMI) 图形过渡到高性能 HMI (HP-HMI)
解决方案
  • 执行了交钥匙移植,优先考虑未来生命周期成本,并尽可能缩短 I/O 切换期间的停机时间
  • 通过广泛的前端加载 (FEL) 和前端工程设计 (FEED) 研究,定义了项目范围、进度和预算
  • 部署了新的冗余工业数据中心 (IDC) 服务器,以增强系统可靠性
  • 集成了 HP-HMI,以改善操作员体验和报警响应时间
  • 执行了详细的协同调试和启动计划,包括多项验收测试活动
结果
  • 完成了大规模移植,包括网络启动、新的冗余 IDC,以及与 30 多个 Stratix® 交换机的广泛新光纤和铜缆连接
  • 将 15 个专有分布式控制系统移植到 PlantPAx® DCS
  • 集成了大约 4000 个 I/O 和 IT/OT 组件,以增强全站点连接性
  • 使用基于状态的控制 (SBC) 优化效率,实现任务自动化、提高利润率并降低项目风险
  • 通过 HP-HMI 改进了报警优先级、操作员控制和整体体验

挑战

在紧迫的截止日期内完成 DCS 移植

位于密歇根州米德兰的 Corteva 公司希望将其专有控制系统移植到现代分布式控制系统,并为此联系了罗克韦尔自动化。由于该工厂生产农用化学品,因此在执行移植项目时,尽可能减少中断是首要任务,以满足业务和合同义务。

Corteva 为多个依赖租户提供基本的基础设施服务,包括蒸汽、去离子水和电力分配。为了实现全站点组件的现代化,需要进行关键更新。团队在移植新的冗余工业数据中心 (IDC) 之前,成功地完成了复杂的网络启动。他们还部署了超过四英里的新光纤和铜连接,并将其与 30 多个新的 Stratix 交换机集成。

此外,Corteva 的操作员界面缺乏对动态数据的高级访问权限,限制了对关键系统的可见性。为了解决这个问题,实施了新的控制系统,使得能够实时与动态数据进行交互。还需要对公司的 HMI 图形进行全面的改造,以提高运营效率。

解决方案

通过协作专业知识简化 DCS 移植

罗克韦尔团队与科迪华团队密切合作,以满足他们的紧迫截止日期,通过 FEL/FEED 过程制定了范围、时间表和预算。他们确保科迪华的目标和成果被明确定义且可实现。

鉴于项目的复杂性和多个阶段,罗克韦尔自动化的安装服务团队与科特迪瓦团队密切合作,简化了安装过程,促进了顺利和更高效的实施。通过咨询方法和劳动力扩充,该团队成功地将 15 个专有分布式控制系统 (DCS) 迁移到 PlantPAx® DCS,同时对其他 IT/OT 组件进行了更新。还安装了 HP-HMI 图形,并与 PlantPAx 套件中包含的数据驱动图形交织在一起,提高了操作员的可见性和控制能力。

此外,团队还利用罗克韦尔自动化数字孪生技术执行高保真度工厂验收测试 (FAT),以验证设备的性能和可靠性。

鉴于其设施的重要性,Corteva 请求提供新的冗余 工业数据中心 (IDC) 服务器。该团队还成功迁移了关键的公用设施,包括电力和公用设施分配、蒸汽/电力系统的去离子水生产、化学品分配和热氧化器单元 (THROX)。

基于状态的控制专业知识

Corteva 的基于状态的控制 (SBC) 有助于识别整个工厂的问题,使操作员能够管理整个批处理过程并有效调整控制回路。在测试阶段,罗克韦尔团队通过改进功能、清理过时代码和删除低效编程来优化现有的 SBC。他们还开发了新的代码块,以模拟原始专有系统的基本功能。

结果

DCS 移植的优势

我们的合作伙伴关系和协作式交钥匙工程为 Corteva 在整个 DCS 移植过程中提供了显著优势。罗克韦尔团队通过现代化设备提高了运营可靠性,同时降低了总生命周期拥有成本。现在,运营部门受益于更高效的全厂生产过程。借助新的现代化 DCS,工厂可以通过远程桌面协议 (RDP) 远程监控运营,增强支持和可维护性。

HMI 图形得到了大幅改进,为操作员提供了更大的控制权,通过数据可视化提高了生产力,并改进了报警功能。此外,新实施的 SBC 编程代码可识别过程所处的步骤,确保每个步骤在序列内完成,并清除与公用事业相关的元素,如步骤编号和诊断报警。SBC 进一步增强了设备可靠性和资产利用率,提高了报警合理化率,并实现了更顺畅的运营,减少了故障。

最终,项目的成功是罗克韦尔自动化和 Corteva 团队强大协作和合作伙伴关系的直接结果,带来了无缝执行和共同成就。

发布时间 2025年7月24日

主题: Build Resilience Production Automation Chemical Packaged Solutions Industrial Network Products Industrial Control Products PlantPAx
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Corteva Agriscience 成功实现交钥匙 DCS 移植