Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

虚拟化实现高可用性并降低总体拥有成本

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
两名男士在培训教室里使用PC和设备

过去,信息技术 (IT) 和 OT 网络与系统曾经是完全独立运行的。但近年来,随着工业制造变得更加互联,IT 与 OT 领域也在工厂车间以全新且令人兴奋的方式融合。

制造业的数字化意味着大量数据正在从众多不同的数据点和来源进行发送和接收。连接这些数据点的应用程序和软件包所需的计算空间比以往任何时候都多。工业企业正开始从物理硬件解决方案迁移到虚拟化环境,在该环境中可以运行多个应用程序和操作系统。

虚拟化本质上打破了操作系统与物理硬件之间的联系。对于能够以虚拟环境全新起步的新建工厂和生产线来说,这已成为更常见的实施方式。

大型工厂也因大型数据中心而开始迁移到虚拟服务器。无论您的工厂规模如何,互联工厂车间都是制造业的未来,虚拟化将在 OT 领域被越来越优先采用。服务器迁移趋势如今允许将虚拟服务器从一台物理机器迁移到另一台,目前仍处于早期阶段。

为什么要虚拟化?

维护物理环境的成本日益增加,从工厂车间中桌面和服务器占用的宝贵空间,到它们持续运行所需的电力消耗。而且有时,旧系统运行缓慢,需要更换。这也是迁移到虚拟环境越来越普遍的原因之一。

工厂环境的现代化和数字化也促使许多公司需要使用新应用。例如,如果您要添加新的PlantPAx®系统环境,您需要能够运行所有PlantPAx®应用程序——而这在旧系统上无法实现。

作为一名控制工程师或信息技术专家,您可能会为这些问题而夜不能寐:“如果我的计算机故障,或者我的软件崩溃,或者我的工厂发生故障,会发生什么?”虚拟化可以让您高枕无忧,因为:

  • 它降低成本。在裸机上运行需要购买和使用多台桌面和服务器。虚拟化通过在更少的服务器上实现资源共享,降低总体拥有成本,并帮助您减少设施占地。事实上,它可实现高达74%总体拥有成本的降低。
  • 它提供更强的计算能力,使您能够在一台服务器上运行多个应用程序。
  • 它有助于避免停机,带来高可用性、容错和快速部署与替换。
  • 它具备可扩展性。您可以根据需要轻松扩展。
  • 它更易于管理。无论是您和您的信息技术部门管理,还是Rockwell Automation的IT/OT专家管理,虚拟化环境本质上比其他方案更易于管理。您愿意在50台服务器上管理50个应用程序,还是在3台服务器上管理50个应用程序?此外,虚拟化使您能够创建模板,从而运行新的操作系统。

虚拟化的另一个优势是能够增加冗余,即在多台服务器上运行相同的应用程序,作为安全措施,以防其中一台服务器发生故障。在虚拟化环境中,可以通过从硬件到虚拟机管理程序的不同方法实现冗余,从而降低不同组件发生故障的风险。

虚拟化:不是“是否”,而是“何时”

如果您一直希望通过单一界面实现对OT系统和应用程序的可视化管理,虚拟化是实现这一目标的绝佳方式。迁移是一个必然持续的趋势,因此应成为任何制造商未来规划的一部分。

虽然投资虚拟化能够为您节省资金,但这也是一项重大变革——而且并不便宜——需要对利益相关者、决策者进行教育,并掌握新的技术技能。通常,虚拟化决策由内部信息技术部门负责,而他们并不总是了解OT领域或在信息技术基础设施上运行的应用程序的重要性。

当您准备好迈向虚拟化环境时,寻找能够帮助您创建完整、即用型虚拟化解决方案的供应商,让您专注于其运行的应用程序,而非基础设施。请考虑您设计、监控和维护解决方案的能力,以及您可能需要的冗余需求,以确保您的应用程序尽可能平稳运行。

幸运的是,现在各种规模的制造商都可以选择完整的即用型IT/OT虚拟化解决方案,并包含帮助管理、监控和维护的服务。

这些方案包括Rockwell Automation的工业数据中心和全新的Allen-Bradley VersaVirtual设备。请务必全面考察所有选项,找到最适合您的方案。

随着信息技术与OT领域的持续融合,虚拟化将使制造商能够更高效地工作,实现他们曾经认为不可能实现的目标。

发布时间 2019年7月17日


Inbar Blankenship
Inbar Blankenship
产品经理,Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 虚拟化实现高可用性并降低总体拥有成本