Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

塑造运动和机器人技术的 5 大趋势

了解能够推动工业转型的趋势

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
工程师经理在智能工厂工业和数字制造运营中实时分析和控制自动化机器人手臂机器的软件现代虚拟接口数据。

简介:为什么先进运动和机器人技术正在重塑工业运营

工业运营正在经历历史性转型。过去的线性、固定和机械特性正变得自适应、自主化和数据驱动。运动和机器人系统现在是这一变化的核心,不仅是任务自动化,还支持智能互联生态系统,不断优化自身。

那么,下一步该做什么呢? 以下是塑造运动和机器人未来的五个关键趋势,以及为什么它们对希望保持竞争力的制造商很重要。

趋势 1:统一运动与机器人控制架构

从历史上看,机器人和运动控制系统在单独的控制器上运行,带来了复杂性和同步方面的挑战。如今,制造商正在转向统一机器人控制架构,将运动、机器人和安全整合到一个平台中。

为什么重要?

  • 更简单的工程设计:一个环境、一个代码库。
  • 更快的同步:协调运动可提高精度和吞吐量。
  • 降低成本:硬件组件更少,集成开销更少。
  • 加速部署:OEM 和最终用户大幅缩短调试时间。

统一控制是实现自主运营和可扩展系统设计的基础一步。形状

趋势 2:智能输送和灵活的材料移动

制造商正在从刚性的机械传送带转向智能的软件定义输送。独立推车技术 (ICT) 等技术可实现线性、非接触式、磁驱动运动,从而能够即时适应产品可变性。

变化:

  • 无机械磨损的高速运动
  • 快速配方和 SKU 转换
  • 可配置布局,而不是固定机械路径
  • 支持高混合、小批量生产

这种转变对于食品和饮料、生命科学和消费品来说尤为强大,其中敏捷性和可追溯性至关重要。形状

趋势 3:用于智能物流的自主移动机器人 (AMR)

OTTO AMR 正在改变物料输送,它可在工作站和存储区域之间实现自动化输送。这些机器人使用 AI 驱动的导航和实时协调来优化工作流程。

为什么制造商正在加速采用 AMR:

  • 劳动力优化:减少人工运输,将工人重新部署到更高价值的任务中。
  • 可扩展的自动化:根据需要添加 AMR,无需改造基础设施。
  • 提高安全性:减少叉车交互和手动举升。
  • 实时适应性:AMR 自动调整路线,以避免拥堵或障碍。

AMR 正在迅速成为现代工厂和配送中心智能物流的支柱。形状

数字孪生体和虚拟试运转

Emulate3D™ 等仿真工具使制造商能够在物理部署之前创建其系统的数字孪生体。这使得团队能够验证设计、测试控制逻辑并虚拟优化布局。

主要优势:

  • 缩短项目周期:提前开始工程、测试和调试。
  • 降低风险:在安全的虚拟环境中验证控制逻辑。
  • 更好的决策:快速、协作地比较概念。
  • 减少返工:在物理构建之前很久就发现问题。

数字孪生体使工程师能够在任何东西建成之前验证和优化系统。形状

趋势 5:通过数据和预测性分析实现更智能的运动

运动控制系统变得越来越智能,利用实时数据和预测性分析来优化性能并防止停机。嵌入式传感器和边缘计算可实现主动维护和自适应控制。

数据驱动运动的优势:

  • 预防性维护:在故障发生前识别故障。
  • 更高的整体设备效率:缩短停机时间并优化循环周期。
  • 自适应性能:系统根据负载、条件或产品变化进行实时调整。
  • 生命周期可见性:健康、使用和性能的单一真实来源。

这是从被动式制造转向主动式制造并最终实现自主化的重要一步。

这些趋势对制造商意味着什么

在所有五个趋势中,共同的主题显而易见:行业正在从自动化转向自主化。采用这些创新的制造商将获得:

  • 提高高混合度、快速变化的产品组合的灵活性
  • 通过同步、优化的操作提高效率
  • 通过集成安全功能提高安全性,减少人工操作
  • 通过模块化的软件定义系统实现可扩展性
  • 数据驱动型决策,由实时机器洞察力提供支持

结论:未来就在眼前

运动和机器人技术不仅仅支持工业转型,还为工业转型提供动力。现在投资于统一控制、智能输送、AMR、数字孪生体和预测性运动控制系统的组织将处于下一个制造业时代。通过接受这五个趋势,您可以将物料输送从挑战转变为战略优势。

想要获取更多信息?

与专家对话。

发布时间 2026年3月10日

主题: Optimize Production Advanced Motion & Robotics Motion Control

Ara Surenian
Ara Surenian
Rockwell Automation生产物流业务经理
Ara 现任Rockwell Automation生产物流业务部门负责人,负责开发集成先进运动控制和机器人解决方案的方法,帮助客户实现工厂端到端物料输送的自动化和优化,打造面向未来的工厂。此前,他负责公司的生产计划和调度软件组合。Ara 在工厂运营、精益制造和数字化转型领域拥有40年经验,在各个制造领域持续带来显著的改进。
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 塑造运动和机器人技术的 5 大趋势