Loading

机器人统一控制

简化您的系统并提供更大的机器人价值
技术专家在工厂内监控机器人设备的人工智能。
高级运动与机器人技术
  • 运动控制
  • 集成机器人
  • 独立小车技术
  • OTTO AMR

准备好跨越复杂的机器人设计,迈向更简单、更高效的未来。机器人统一控制是一项变革性技术,无需使用专用机器人控制器和软件,而是使用 Logix 控制器和 Kinetix® 运动控制技术直接控制一个或多个机器人。只需选择您的机器人机械设备,并使用 Studio 5000® 环境来配置、编程和部署您的 Rockwell Automation 机器人解决方案。

借助机器人统一控制,您可以:

  • 通过直观的目录号驱动工作流程以及与数字工具的无缝集成,更快地启动系统
  • 通过改善机器人和自动化设备之间的同步来优化性能
  • 通过在 Studio 5000 环境中进行编程,赋予团队更大的能力
  • 使用单点控制来扩展整个机器人解决方案的系统价值
机器人统一控制
机器内部,四台 autonox Robotics DELTA 机器人正在拾取独立包装的巧克力,并将它们放入中央传送带上的包裹中。
信息图
机器人统一控制

简化机器,让机器人发挥更大作用。

立即阅读

机器人统一控制如何帮助您构建更好的系统?

  1. 设计
  2. 开发
  3. 数字工具
  4. 同步
  5. 可持续性
Open All Close All
设计

机器人统一控制通过使用 Logix 控制器、Kinetix® 驱动器和 Studio 5000 环境来控制一个或多个机器人,从而消除了不同的机器人和机器控制系统。现在您可以做到:

  • 在 Studio 5000 环境中编写、测试和完善代码,显著减轻程序员工作量。
  • 通过一个机器级通用控制平台加速项目开发
  • 通过设计团队的协作工作提高效率
统一机器人控制架构线路图,其中蓝线连接黑色自动化设备图标。
开发

我们的目录号驱动工作流程使您能够以前所未有的速度和更低的风险优化您的机器人应用。只需从库中选择您的机器人,即可开始配置您的机器人统一控制解决方案。然后使用直观的工作流程自动生成正确的 Allen-Bradley 组件,并构建控制器代码、可视化、历史数据、报警等部分。

  • 了解这个简单、标准化的流程如何使您的团队能够:
  • 更高效地工作并部署性能更高的系统
  • 通过配置方法提高调试速度和运行效率
  • 使用开放、灵活的机器人库处理各种应用项目
一组垂直排列的五个图标,展示了部署机器人统一控制项目的流程。
数字工具

使用 Integrated Architecture® Builder 来选择机器人并自动生成针对您的应用优化的材料单,从而简化工作流程。

然后,准备好使用我们的 Emulate3D ™ 软件来提升项目效率。创建系统的动态数字模型,在进行物理构建之前测试和优化解决方案。通过 Emulate3D 软件,您可以:

  • 在一个平台中对机器人和机器行为进行编程,缩短设计时间
  • 在系统构建之前对系统进行虚拟调试,缩短从订购到运行的时间
  • 首先在虚拟环境中进行模拟,降低风险并提高可靠性
Emulate3D 模型显示一个机器人正拿起蓝色球,另一个机器人将蓝色球放到 iTRAK 5730 智能跟踪系统上。
同步

当每一秒都至关重要时,保持机器人和运动设备的同步可以对您的主要性能指标产生巨大影响。机器人统一控制使所有设备都能使用同一台 Logix 控制器进行操作,这意味着即使是高速、高精度的运动也能更高效地执行。现在,可以通过无缝连接机器人和技术来缩短节拍时间、消除瓶颈并解锁利润更高的生产线,例如:

  • 独立推车技术
  • Kinetix 运动控制
  • FactoryTalk® Optix™ 软件
原型包装机使用 Comau 铰接臂机器人
可持续性

使用 Kinetix 运动控制技术为您的机器人应用带来尖端的能效。通过机器人统一控制方法,可以轻松优化 Kinetix 电机和驱动器,使其与机器人机械设备完美匹配,并部署可在降低能耗的同时提高性能的解决方案。想要设计更环保的机器? 甚至可以使用一个 Logix 控制器控制多个机器人。

一排四台 Kinetix 5500 伺服驱动器,由蓝色以太网电缆供电和连接。

迈向更智能机器人部署的下一步

与 Rockwell Automation 的专家以及我们的技术合作伙伴一起了解机器人统一控制如何简化您的设计过程、缩短操作时间并提高机器人系统的总体价值。


选择合作伙伴,让我们一起升级您的机器人自动化系统

原子机器人

区域可用性:

  • 亚太地区

在合作伙伴定位器上查看

Autonox Robotics 徽标

区域可用性:

  • 北美洲
  • 欧洲、中东、非洲

在合作伙伴定位器上查看

Comau

区域可用性:

  • 全球

在合作伙伴定位器上查看


使用完整的 Rockwell Automation 解决方案促进成果

通过结合我们领先的硬件和软件技术来优化您的机器人系统特性。

可编程控制器
可编程控制器
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
运动控制系统
运动控制系统
运动控制系统
探索工业运动控制解决方案,包括伺服驱动器、伺服电机和执行器,实现精确、高性能的工业自动化。
独立推车技术
独立推车技术
独立推车技术
了解如何以更快、更智能、更灵活的方式运输产品,从而让生产运营脱胎换骨。
Studio 5000 设计软件
Studio 5000 设计软件
Studio 5000 设计软件
用于所有控制条件的自动化系统设计软件。
Emulate
Emulate
Emulate
使用 Emulate3D™ 数字孪生软件扩展机器的设计和性能。
是否准备好咨询 Rockwell Automation 机器人专家?
联系我们

其他人还查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

根据您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 高级运动与机器人技术
  4. Chevron LeftChevron Left 机器人统一控制