Loading
博客 | 电机控制
Recent ActivityRecent Activity

关于减少弧闪事故的四个重点

我们都知道,弧闪事故危险性高,而且容易造成重大损失,那么您是否正确把握了事故防范的重点?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
关于减少弧闪事故的四个重点 hero image

在工业应用场合,企业始终将安全作为第一要务。但是,电气设备附近仍有电气事故频繁发生,导致重大人员伤亡。除了造成职业伤害外,电气事故还会让企业蒙受财产损失和生产损失,使其背上沉重的经济负担。

早在几十年前,就有人提出必须通过切实有效的电气设备维护手段保障人员和财产安全。1968 年左右,美国国家消防协会 (NFPA) 董事会授权成立新的 NFPA 组织,由设备制造商、安装商、检测机构、最终用户和维护承包商派出的专家和工程师组成。委员会中还包括来自安全、劳工和保险机构的代表以及其他国家电气规范 (NEC) 和 NFPA 组织代表。

新组织的主要目标是“为工业应用场合中使用的电气系统和设备制定合适的预防性维护规范,以期减少生命财产损失”。

在组织创立之时,电气事故之所以如此高发,主要是因为没有对电气设备执行定期维护,或者是维护操作不当。这些电气事故不仅造成了严重的人员伤亡,还会让企业蒙受财产损失和生产损失,带来巨大的经济负担。

组织得出的结论是,阐述电气安全实践的最佳方法是将其分为四个主题:

  1. 产品设计或产品标准
  2. 安装标准
  3. 维护建议
  4. 遵循产品使用指南

虽然上述电气安全方法是在 20 世纪 60 年代末首次提出的,但它仍然为提高安全水平提供了良好的基础性指导。从这四个重点方面入手,您在制定弧闪事故抑制方案时就能多一份把握。

  1. 产品设计或产品标准
    安全应从产品选择阶段做起。职业安全与健康管理局 (OSHA)等监管机构和 NFPA 均对电气设备设施制定了详细的规范和法规。为您的工厂选择满足甚至超出安全标准的产品,意味着可以大大提升保障工人安全的能力。我们的产品自带安全特性,可以有效保护设备和人员安全、监测设备性能以及减少计划外停电和停机。

  2. 安装标准 (《美国国家电气规范》和《美国国家电气安全规范》所涵盖的内容)
    《美国国家电气规范》 (NEC) 旨在提出切实可行的保障措施,确保人员和财产远离电气危害。达成这一目标需要安全、正确地完成电气安装作业。NEC 第 110 条围绕安装作业做出了详细规定,要求能够同时保证安装电工和后续维护电工的安全。

    无论是低压还是中压设备,每家设备供应商都会给出一些具体方法,以指导相关人员正确完成安装和电气连接作业。其中多数会注明安全距离要求和接地位置,以便将控制、线路和负载电缆连接至单台电气设备、开关柜或电机控制中心。

    但是,千万不要随意假设不同供应商提供的设备,乃至同一供应商提供的设备之间的电气配置是相同的。请务必参阅设备供应商提供的配套用户手册中的安装章节。同时,在外包安装服务商进行设备安装报价之前,最好能向他们提供安装指南或用户手册中的安装章节。这样便能为成功安装设立明确的期望,并阐明设备安装的具体细节。

  3. 维护建议
    正确维护工厂中情况各异的设备,这是一件颇具挑战性的任务。这些设备的使用时间、版本和品牌往往不尽相同,很容易产生混淆。为预防弧闪事故,必须严格遵循工厂中不同设备的维护指南要求。采取一刀切式的维护措施难免会造成问题。例如,由于结构设计原因,旧款设备与新款设备所需的维护量有很大差异。以下内容摘自 1950 年发布的一本用户手册:

    油浸式接触器维护指南
    机油和触点的使用寿命主要取决于动作频率以及每次动作过程中的断电次数。水汽、积碳和其他异物都会降低机油的绝缘性能。接触器频繁动作会导致产生过多的污垢、积碳和其他污染物。在常规工况下,建议每三个月检查一次机油和触点。此时,应清除所有操作部件和绝缘体上的积碳颗粒物或其他异物。应使用锉刀或砂布清洁触点,确保其接触良好。应每六个月过滤一次机油;如果机油碳化严重,立即进行更换。在间距 0.1 英寸的 (1) 英寸圆盘之间进行测量时,新机油的绝缘强度至少应达到 22,000 V。


    当然,如今的新型开关系统不再将机油作为绝缘材料。供应商也不建议使用锉刀或砂布清洁触点。尽管供应商在配套文档资料中注明了维护要求和间隔时间,却很少得到切实落实。原因是什么? 这意味着用户每隔六个月就要彻底关闭和拆解开关设备。于是,许多旧款开关设备经常成为油类火灾的源头。

  4. 遵循产品使用指南
    如果操作员忽视产品使用指南,即便选择符合安全标准的产品也难有改观。对于操作员而言,遵循不同产品的使用指南与执行精细化的维护管理同等重要。否则就会增加安全隐患,例如弧闪事故。轻视看似简单的维护项目,例如认为所有供应商的产品均可使用通用型润滑油,将会带来重大设备风险。

从上述四个重点方面入手,您在制定弧闪事故抑制方案时就能多一份把握。

关于自带弧闪抑制特性的产品,请查看 CENTERLINE 1500 中压电机控制中心主页。

发布时间 2020年12月7日

主题: Low Voltage MCCs Medium Voltage MCCs

John Kay
John Kay
中压首席应用工程师
John Kay 是 Rockwell Automation 中压业务部门的首席工程师。他是认证电气技术专家和 IEEE Fellow。在电气领域拥有40年以上经验,在工业控制和保护技术领域拥有丰富的知识。
联系:
订阅

订阅 Rockwell Automation,从您的收件箱直接获得最新消息、思想领导力和信息。

订阅

内容推荐

如何运用绝缘母线技术防范电机控制中心腐蚀
Main Image
博客
如何运用绝缘母线技术防范电机控制中心腐蚀

许多行业都存在容易损坏设备的腐蚀性工况。了解如何运用绝缘母线技术防范电机控制中心腐蚀。

立即阅读
把握三大设计要点,打造更安全的电机控制中心
Main Image
博客
把握三大设计要点,打造更安全的电机控制中心

您在电机控制中心设计过程中是否考虑了安全性? 以下列举了三大设计要点,旨在帮助您打造更安全的电机控制中心。

立即阅读
让安全始终跟上市场变化的节奏
Female Engineer wear face mask with safety vest and yellow helmet operating control CNC Machinery
博客
让安全始终跟上市场变化的节奏

当您的制造设备和工艺适应不断变化的生产需求时,您的安全计划是否也跟上了脚步?

立即阅读
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 关于减少弧闪事故的四个重点方面