Loading
博客 | 电机控制中心
Recent ActivityRecent Activity

更安全的电机控制中心(MCC)的三大设计特性

您的MCC在设计时是否充分考虑了安全性?以下是我们为更安全的MCC设计的三大特性。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
更安全的电机控制中心(MCC)的三大设计特性 hero image

如果在MCC内发生不受控的弧闪,后果将是停机、费用增加,更令人担忧的是员工受伤。美国每天发生5~10次弧爆,风险是真实存在的。

我们知道,在制造业中,时间就是金钱,停机会对利润造成灾难性影响。大约82%的公司在过去三年中经历过停机。据估计,每次停机可能会给公司带来高达USD260000.00/小时的损失。再加上更换受损设备的成本,这些故障可能会带来毁灭性的财务影响。此外,还有无法用纯粹财务术语计算的影响,即对您最宝贵资产——员工——的伤害风险。让我们看看仅美国的数据:

  • 每年平均有1952人因电击受伤
  • 2012~2016年间,共有739名工人因接触电流而死亡。也就是说,在这5年期间,平均每周近3人死亡

那么,您可以做些什么来让您的MCC更安全?以下是我们精选的三大安全设计特性:

母线设计:水平母线的设计方式及其在MCC中的位置都会对安全性产生重大影响。CENTERLINE® MCC的水平母线位于MCC背部的垂直中心。拆除单元时,自动挡板会立即隔离垂直母线,最大限度减少接触带电母线的风险。坚固、低维护的设计特性降低了出现热点或故障的可能性。CENTERLINE® MCC采用完全支撑的水平母线,而非点支撑。为进一步提升母线设计安全性,CENTERLINE® MCC可选配绝缘水平母线,有助于保护母线,并可防止因工具、动物、灰尘或其他意外情况导致的弧发生。

门关闭时断开电源的能力:能够在不打开机柜门的情况下断开或连接单个MCC插入式单元的电源,可最大限度减少人员暴露于电气危险的风险。CENTERLINE® MCC配备的SecureConnect™技术,通过多点验证系统在打开机柜门前验证电源已断开。该系统允许您在不使整个系统下线的情况下,更安全地对单元进行操作或拆除。与传统拉出式系统不同,使用SecureConnect™技术断开单元既快速又简便。由于该操作比拉出式系统更快,因此在连接或断开电源插头时发生弧故障的风险降低。

弧抑制解决方案:任何声称具备弧抑制功能的电机控制中心供应商应:

  • 能够出具第三方测试证书,证明在特定电压、可用电流和持续时间下的测试结果。购买前务必索要相关安全证书。
  • 在MCC内多个位置(单元、母线隔间、走线槽等)进行测试。一些制造商只在垂直母线位置进行测试,而该位置是较易通过测试的位置之一。
  • 满足IEC安装的完整IEC/TR 61641标准,或NEMA安装的IEEE C37.20.7标准。

如果制造商无法提供符合这些标准的文件,其设备可能不具备抗弧能力,从而使您和您的资产面临更高风险!

准备好选择更安全的电机控制中心了吗?了解更多CENTERLINE系列MCC的信息。

发布时间 2020年9月25日

主题: Low Voltage MCCs

Mark Ossanna
Mark Ossanna
Rockwell Automation高级产品营销专家
2500 IEC LVMCC产品专家。在工业自动化领域拥有38年的经验,在Rockwell Automation从事LV MCCC/Milwaukee相关工作已有11年。
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

低压电动机控制中心
Main Image
硬件
低压电动机控制中心

CENTERLINE® 低压电机控制中心(MCC)为您的所有电机控制需求提供坚固耐用的高性能封装解决方案,在竞争环境中为您带来所需的优势。

开始使用
您何时考虑过您的MCC?
Main Image
博客
您何时考虑过您的MCC?

电机控制中心(MCC)为全球几乎所有制造工厂供电,但这些无名英雄是否得到了应有的关注?MCC故障的代价又是什么?

 

立即阅读
Acadian Seaplants 的产能增长了40%
Main Image
案例研究
Acadian Seaplants 的产能增长了40%

Acadian Seaplants 使用 EtherNet/IP MCC 扩展了处理能力,同时降低了硬接线成本。

立即阅读
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 更安全的MCC的三大设计特性