Loading
博客 | FactoryTalk Hub
Recent ActivityRecent Activity

SaaS 对您的业务进行转型的 3 种方式

从加速创新到简化操作等等,云中的 SaaS 可以对制造产生令人难以置信的影响。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一个人用食指按下亮起的控制台触摸屏上亮起的云计算按钮。

在过去五年中,信息技术向云迅速转移。实际上,预计到 2024 年,45% 的信息技术支出将转移到云 (Gartner),接下来运行技术也将如此。

这会是怎样的情形呢? 想象一下,在投入设计、试运转和优化生产所需的资源之前,先对新产品或工艺的设计进行模拟。请考虑以下可能:能随时随地为客户的设备提供支持,因而不再有费用高昂的差旅需求。而成果远不止这些。

从加速创新与改进可扩展性,到提高敏捷性、简化操作与降低成本,云中的软件即服务 (SaaS) 潜力巨大,可助您的业务实现转型。

#1 简化您的工作方式

您的工作很复杂,但对工作进行管理的方式却不必如此。云中的 SaaS 可以帮助简化您的业务开展方式。

云可以实现按需扩展,因此能比以往任何时候都更轻松地增加或减少用户与计算能力。不仅如此,使用 SaaS,您的员工还能始终访问较新版本的软件,而无需依赖信息技术人员进行安装和维护。此外,在云中扩展软件和应用时,您可以减少硬件和软件的资本支出。

虽然云在制造领域中并不意味着完全取代内部的软件、硬件和实体的使用,但它能提供在既有系统基础上扩展的新功能,以提高效率、改善协作等。

SaaS 与其他软件相比如何?

电线连接到代表嵌入式软件的服务器面板中的多个插座

嵌入式软件

  • 在特定的自动化硬件上运行
  • 专用
  • 通常由级别更高的软件包进行配置或编程
  • 由运行技术人员负责
 戴眼镜的男士坐在多台计算机屏幕前工作

本地计算机

  • 在笔记本电脑与工作站上运行
  • 初始成本随团队规模而变化
  • 软件用户承担维护责任
  • 每个用户/团队都有责任(通常与信息技术人员共同承担)
蓝色与灰色的配电盘代表内部制造设备

本地部署

  • 在建筑中的服务器上运行
  • 启动与维护费用很高
  • 很难在多个站点及供应商之间进行共享
  • 由信息技术人员负责
穿西装的男士在身前双手捧起三朵金色的云,不同的设备和应用从云中进入手中

云中的 SaaS

  • 在区域数据中心内运行
  • 启动费用低廉,订阅费用涵盖维护
  • 易于在全球范围内与供应商进行协作
  • 由 SaaS 提供商负责

#2 提升您的创新

通过创新,可以满足不断变化的客户需求并在竞争中保持领先。运用云中的 SaaS,您可以轻松拥有自己的数字实验室,以运行测试并解决生产难题,而无需承担在现实中执行这些活动的风险及成本。

想想在获得以下能力后会实现什么:能轻松进行协作,以更低的成本更快地尝试新事物,同时降低对现有生产的影响。云中的 SaaS 不仅能使这一切成为可能,而且能使它触手可及。

运用更优的数据质量、对更大的数据集进行关联的更高计算能力,以及整个工业生命周期中的单一数字主线,在优化操作以及提升未来设计迭代水平方面将产生巨大的潜力。

 

#3 重新设想您为系统提供支持的方式

通过云,可以随时随地管理系统与设备。运用这种级别的可访问性,您可以随时对所部署设备的连接进行管理、配置和启动。

能更快回应生产需求意味着您可以更快地找到解决方案,以远程方式实现这一点意味着您不需要付出昂贵的差旅时间和费用。运用支持云的例行远程维护,可以进一步降低发生紧急情况的可能性。受益并不仅限于此,云中这种级别的远程连接可能意味着在未来更加大有可为,包括出现更主动的支持模式。

来自工厂车间的数据可以推动决策,从而自动提高生产率。根据设计的环境,可以使用操作信息进行预测并协助防止意外停机,同时在运行时提高操作效率。

这相当于缩短停机时间,提高生产率与操作效率,从而实现大幅减少浪费及提高产量等成果。当您距离操作地点较远时,这将尤其有益。

 

SaaS 产品帮助您充满信心地实现转型

92% 的公司表示自己依赖云 (Forbes),毫无疑问,云是大势所趋。我们查看了云计算的所有功能,以及它可以对制造业产生的影响。

由于云原生产品/服务具有适应性,因此可以比以往任何时候都更轻松地实现这些受益。借助 SaaS,您可以在需要的支持下进行转变,帮助降低变更风险并尽可能减少中断。

我们在 Azure 平台上与 Microsoft 合作开发了基于云的新 SaaS 产品套件,以帮助您充满信心地实现转型。我们的新一代自动化软件能利用云的强大功能来简化您的工作方式,并为您提供新的信息、分析和见解,以有意义的新方式设计、操作和维护您的系统,从而使您的业务受益。

已有 Rockwell Automation 帐户? 请立即探索 FactoryTalk Hub:

进入 FactoryTalk Hub

查看我们的云中 SaaS 产品
的新信息:

了解更多信息

发布时间 2021年10月29日

主题: Integrated Architecture Management Perspectives FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk InnovationSuite FactoryTalk MaintenanceSuite FactoryTalk OperationSuite

Oliver Haya
Oliver Haya
Rockwell Automation边缘、数据与人工智能平台业务经理
订阅

订阅 Rockwell Automation 快讯,从收件箱直接获取最新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
新增功能
新增功能
软件
软件
新增功能
准备好通过我们的 Next 创新重新掌控您的时间并简化您的工作流程。想想设计软件、仿真和云服务!
FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
软件
软件
FactoryTalk Remote Access 解决方案
使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案,您无需长途跋涉来管理机器。找到一种更快的方法,在任何地方都能提供支持。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 云中 SaaS 对制造业的好处