Loading
博客 | 流程解决方案
Recent ActivityRecent Activity

现代DCS如何助力您的数字化转型

了解包含升级到现代DCS的数字化转型战略如何帮助生产商提高生产力、盈利能力并降低风险。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
现代DCS如何助力您的数字化转型 hero image

从制药、消费品包装、食品和饮料到采矿和化工等行业的生产商和制造商,都擅长应对保持竞争力所带来的复杂性和挑战。

生产商必须努力保护底线并进行优化,通过扩大产量、减少停机时间、提高一致性、保证质量和确保员工安全来实现。他们还必须考虑与工程、库存以及系统维护和支持相关的生命周期成本。

如果再加上全球性大流行病,就会更加清楚地看到,在降低运营风险的同时,尽可能提高生产力和盈利能力的重要性。

那么,过程行业的生产商或制造商如何才能突破现状,跟上行业和技术趋势?他们如何将运营提升到更高的复杂性和创新水平,以助力实现短期和长期的成功与增长?

一刀切的解决方案已经不再适用。现在需要对解决方案进行精细化处理。答案是:由现代分布式控制系统(DCS)赋能的数字化转型。

PlantPAx 5.0:扩展无限可能
Main Image
概述
PlantPAx 5.0:扩展无限可能

PlantPAx® 5.0 是 Rockwell Automation 的现代分布式控制系统 (DCS),旨在满足您的企业范围应用及更多需求。PlantPAx 5.0 有助于减少自动化基础设施所需的开销,同时提供改进的诊断和分析。

立即观看
适用于 DCS 的数字化转型战略

数字化转型可被描述为通过将数字技术整合到企业范围的各个领域,实现运营的现代化、升级或改进。

数字化转型是一种根本性的文化转变,影响着组织的工作方式、工厂车间的运作方式以及向客户交付价值的方式。它关乎结果和满足不断变化的客户需求。对于任何生产商来说,这都是一种系统性的变革——这也是为什么现代 DCS 可以成为这种转型的基石。

制定数字化转型战略意味着确定目标和业务目标,评估实现这些目标所需的系统需求,并规划战略的执行。随着竞争对手在技术方面的投资和运营转型,您需要进行研究并做出决策能力。一个好的起点问题是:“我是否需要升级?”

传统 DCS 采用封闭的系统设计,难以迁移和现代化,在大多数情况下具有更高的总体拥有成本。现代 DCS 因其更高的性能、企业范围的高可用性、可扩展的系统能力、开放的技术栈以及易于集成等诸多优点而更受青睐。采用通用自动化技术的全厂控制系统能够实现过程控制、离散控制、电力控制和安全控制与工厂基层及业务系统的无缝集成。

如果您认为您的 DCS 已经到了生命周期的终点,您并不孤单。全球 DCS 装机总量接近寿命终止,价值约 USD65000000000。且许多此类系统已运行超过 25 年,亟需更新。

更换 DCS 的原因可能包括失效率增加、非标产品发生率更高、维护成本加速上升、缺乏既有 DCS 专业知识、产能限制,以及无法与现代系统进行接口。

新DCS技术让生活更简单的四种方式
Main Image
博客
新DCS技术让生活更简单的四种方式

PlantPAx® DCS 的最新版本利用尖端的处理能力和更优的系统设计体验,推动生命周期生产力。

立即阅读
现代 DCS 应对现代挑战

最新的 DCS 平台紧跟技术发展步伐。越来越多的 DCS 用户正在考虑升级和现代化他们的系统,以实现最佳性能。现代 DCS 可作为数字化转型战略的一部分,助力构建互联企业。

PlantPAx® 5.0 是 Rockwell Automation 最新发布的 DCS,将通过减少服务器数量和增强控制器性能来缩小架构占用空间,通过控制器内嵌的过程指令实现一致性,通过改进系统属性的开发体验简化工作流程,提供强大的分析以支持实时决策能力,并符合国际网络安全标准。

这对生产商意味着什么?这让生产变得更简单。现代 DCS 应帮助生产商实现企业范围的控制与优化,最大化运营,实现高可用性,降低成本并提升产量。此外,现代 DCS 还可帮助应对生产商和制造商几乎普遍面临的三大挑战:

  1. 应对生产力挑战。当企业范围内的各类异构系统造成瓶颈和低效时,生产商如何实现创新?来自供应链、工厂资产和业务系统的大量信息可能会让试图实时运作或创新的团队不堪重负。技术的快速进步使生产商能够获取比以往更多的信息以支持决策能力。
  2. 以更少资源实现更多,助力预算达成。生产团队必须以更少的资源实现更多目标,以满足工厂全生命周期的预算要求。操作员需寻找提升可见性和控制力的方法,以减少计划外停机、预防质量问题并消除生产浪费。生产商正在寻求易于更新和支持的企业范围自动化,技术必须帮助工厂保持持续运行。
  3. 降低运营风险。风险无处不在,且形式多样,取决于您的网络基础设施——系统的骨干。即使已考虑应急预案,突发事件仍可能影响工厂的安全可靠运行。生产商在识别导致计划外延误、停机、产品安全和人员安全的因素时,需要能够应对动态条件并赋能其积极响应信息的系统。随着威胁从运营风险转向外部攻击,控制系统需兼具强大性与适应性。您是否为您的系统部署了强健的基础设施?
PlantPAx 5.0:最新 DCS 版本

PlantPAx 5.0 作为一套占用空间更小、部署更便捷快速、可在整个生命周期内获得支持的系统,能够提供实时数据和分析以支持明智的决策能力,这些优势对生产商意义重大。批量、混合及重工业领域的企业可从专为企业范围控制而设计、能够安全服务于更大规模和更复杂运营的 DCS 中获益。

生产商在现代 DCS 中应关注哪些要素?

  • 支持实时决策能力的数据、分析与洞察。包括为运营提供生产和操作员 KPI、异常情况(如报警日志和意外停机事件)可视化与仪表板,以及现代化的 HMI 图形。
  • 系统全生命周期支持。 您可以信赖我们的产品长期可靠。除初始采购和投运外,您还将持续获得定制化支持,包括专家资源、现场服务、支持合同及长期产品可用性。
  • 劳动力解决方案。 从远程访问和移动设备到通用型人才培训,现代 DCS 可帮助解决常见劳动力问题。它提供企业范围视图,无需现场人员,并推动从手册记忆转向按需获取专家支持。
  • 系统网络安全。 遵循 ISA99/IEC 62443 等标准的网络安全规范和认证应成为所有生产商的基本要求。

所有这些及更多功能,您都可在 PlantPAx 5.0 中获得——这一版本助力生产商拓展无限可能。

不要被时代抛在后面

数字化转型是不可逆转的趋势——每一家制造商和生产商最终都将开启自己的转型之旅。对许多人而言,这已成为新常态。

在最高层面,数字化转型是工业领域生产商的基础性且可能极具变革性的演进。拥抱新技术将从根本上改善您的业务方式。

评估您的既有 DCS,了解最新 DCS 平台能否助力您的数字化转型之旅。此决策可带来灵活性,让您更好地满足客户需求,并提供数据和洞察,助力提升绩效、决策能力和盈利能力。过程无需复杂或颠覆。只要拥有合适的解决方案,您就能自信迎接未来挑战。

了解更多关于 PlantPAx 5.0 如何助您实现目标的信息。

发布时间 2020年9月28日

主题: Process Solutions

Blair Wilson
Blair Wilson
PlantPAx 营销经理,Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left PlantPAx 5.0:助力您的数字化转型