Loading
博客 | OEM 仿真
Recent ActivityRecent Activity

OEM 超能力:独立推车技术 + 仿真软件

机器制造商如何利用独立推车技术 (ICT) 的优势,并更快地为客户提供更多运营确定性。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Man opening shirt to reveal he is actually a superman-type figure under clothing.

独立推车技术 (ICT) 为需要解决装配和包装灵活性挑战的机器制造商带来了福音,有助于其满足最终用户日益增长的需求。近十年前,当我开始向包装 OEM 介绍这项技术时,这一概念便带来了革命性的影响。

利用独立推车技术,OEM 最终将解决复杂传送带和链条输送机遗留的物料输送难题。传统传送带以固定速度和节距运行,而独立推车技术以更轻松的方式独立控制轨道上的磁力驱动载体,且占用空间更小。

由于支持加速度、减速度、速度和位置编程,轻触按钮即可改动设备,从而满足各类包装尺寸和配置。

多年来,OEM 利用独立推车技术生产具有极致灵活性的机器,得以将客户的运营效率和产量提升 50%。

您如何复刻这一成功,使用新型数字化工程工具(例如仿真/模拟软件)快速实现成效? 以下是我们的一些心得体会。

独立推车技术
独立推车技术
独立推车技术
了解如何以更快、更智能、更灵活的方式运输产品,从而让生产运营脱胎换骨。
探索可能性

首先聚焦业务成果

事实上我是一个挺喜欢捣鼓的人,所以会与那些希望将新技术融入现有机器设计的机器制造商建立联系。但这种方法并不适用于从根本上改变设备工作原理和性能的独立推车技术。


“根据我的经验,最成功的机器制造商会从聚焦客户业务成果入手,而从机器设计角度而言,一切需要从头开始。”


如何才能知道哪些成果最重要? 有一点可以肯定,如果您还在等待客户的报价请求 (RFQ),那就太晚了。思考一下。生成 RFQ 时,您的客户可能已经根据现有应用确定了所需功能,并且已经考虑了类似技术。

只要最终用户不是极端保守者,成功实施独立推车技术的 OEM 都能与之建立更深厚、更高级的合作伙伴关系。换言之,他们与客户开展了对话,揭示了独立推车技术针对哪些业务挑战可以发挥巨大价值。

例如:

  • 得益于高效的轨道配置以及完备的电气组件,独立推车技术不仅在满足包装应用场合多样化需求方面具有无可比拟的优势,还能有效节省空间。
  • 此外,独立推车技术采用更智能、更简单的设计,即使是高流动性的低技能劳动力也能轻松完成操作和维护。
  • 独立推车技术集间歇和连续输送能力于一身,解决了曾经需要多台机器方能应对的复杂应用挑战。

添加仿真功能,提升运营确定性。

作为机器制造商,您知道在产品组合中引入新技术可能导致项目延迟或带来其他实施风险。独立推车技术固然可以简化工厂车间操作,但也需要在机器设计过程中转变思维方式。

例如,常规传送带或链条输送机仅配备一根或两根驱动轴,但在独立推车技术系统中,轨道上的每个载体都会配备一根驱动轴。这表示取决于具体应用,用户可实现 2 轴、20 轴、60 轴乃至更多轴数的运动控制。

从设计角度而言,您如何确定具体设备配置来取得最佳成果,并最大程度减少返工?

答案在于仿真/模拟软件。数字工具提供动态模型或“数字孪生体”,可解决在设备开发周期早期阶段,虚拟世界中的技术难题。数字孪生体的意义远不止于 3D 可视化,您甚至能够以逼真的方式运行、修改或重新运行机器配置,无需事先订购独立推车技术硬件或切割钢材。

在独立推车技术项目中添加仿真功能,能够帮助客户以前所未有的方式提升运营确定性。想象一下,您在制造设备前,就能向客户展示如何操作机器以及进行调校。在工厂验收试验 (FAT) 阶段及之后,这将节省多少时间?

随业务增长的价值

最近,我们发现越来越多的最终用户整合并集中了其内部工程资源。预计,最终用户将要求机器供应商为他们提供更多的运营支持,来应对工厂层级的专业技能缺口。这包括以往由工程师负责的设备调校、改造和验证。

利用独立推车技术和仿真功能,您可以在机器整个生命周期中为客户提供更好的支持。带着一整箱部件亲赴现场,还要担心会不会出岔子?如今这样的日子已经一去不复返。您与客户都能通过虚拟方式测试修改,从而提升价值和运营确定性。并且如果一次就能把事情做成功,将极大地增强客户信心。

了解独立推车技术
使用仿真工具发现更多价值

发布时间 2022年5月19日

主题: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Independent Cart Technology Motion Control Motion Control Packaging Simulation Software

Justin Garski
Justin Garski
OEM 细分市场负责人,Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱中直接获取最新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
通过 iTRAK 提升竞争力
通过 iTRAK 提升竞争力
Case Study
Case Study
通过 iTRAK 提升竞争力
欧洲纸巾包装解决方案制造商通过罗克韦尔自动化提高了设备生产率和竞争力。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left OEM 超能力:独立推车技术 + 仿真软件