为您推荐
挑战
- 一家纸巾包装制造商与其他竞争对手一样,面临着基于其机械生产系统的缓慢人工转换时间,这对生产率产生了负面影响。
解决方案
- 可独立控制直线或曲线轨道上的多个动子
- 用软件取代旋转驱动的链条、皮带和齿轮
- 重新定义生产自动化的速度和灵活性
- 缩短转换时间
- 确保短周期生产仍然有利可图
- 减少定期维护,缩小机器尺寸
结果
更高的生产力
- 工艺切换时间从数小时缩短到数分钟
- 由于采用了 iTRAK 系统,包装技术从间歇式改为全流式,包装质量在高速下显著提高。
- 生产速度提高了 10-20%,整体效率提高了约 40%。
- STAX 现已成为业界公认的技术和最高竞争力领导者。
- 提升了企业形象,成为主要的国际参与者
- 与罗克韦尔生态系统中的合作伙伴(如金佰利)建立了合作关系
关于 STAX
STAX Technologies 是一家总部位于塞尔维亚的纸巾包装设备行业的市场领导者,其核心产品包括包装机、捆扎机、装箱机和托盘堆垛机。自 2002 年 2 月在察察克成立以来,STAX 已建立了全球客户群,并不断向市场提供创新和高端技术解决方案。
STAX 与客户合作,了解他们的需求并提供创新的技术解决方案。通过快速适应不断变化的市场趋势以及高度的创造力和创新能力,STAX 在市场中脱颖而出。
公司始终专注于开发和制造面向纸巾加工行业的包装机器。多年来,通过不断引入创新技术,公司已成为包装行业的领先企业之一。作为纸巾加工行业的顶级自动化系统制造商,公司为个人护理用纸巾的包装提供完整的解决方案,并满足客户的特定需求。
STAX 的目标是成为全球纸巾加工行业包装解决方案的领导者。
问题
STAX 与其他竞争对手一样,面临着机器转换时间和生产速度的挑战,这些机器经过优化,可用于包装厨房纸巾卷和卫生纸等消费纸产品。
迄今为止,行业中使用的传统机器采用标准结构,包含一个链条或皮带,所有部件都连接在其上。这意味着每当需要切换产品时,生产都需要停止。切换必须使用工具手动完成,这需要最终用户重新调整所有部件,设置到新位置,重新组装并测试新设置,这很容易花费几个小时以上的时间。
罗克韦尔自动化 OEM 销售经理 Tomas Babka 解释说:“几乎所有 OEM 仍然使用旋转驱动链条、皮带和齿轮来控制系统,这使得切换变得困难。您需要一位在正确时间使用正确工具的技术人员。”
因此,过程相当缓慢,机械设计必须非常稳健,因为整个包装过程的峰值很大且耗时。
正如 Rockwell Automation OEM 客户经理 Josef Slapak 所说:“这取决于最终用户。该机器适合任何人使用。有些企业在整个机器生命周期内只使用四包卫生纸,因此他们不会从转换中获得太多收益,但他们能够以更高的速度使用机器,获得出色的包装效果。
与此同时,其他需要更频繁更换格式的生产商,如果更换时间过长,最终会亏损。使用配备 iTrak 的机器是解决这一问题的理想方案。”
STAX 正在寻找一种解决方案,帮助其在市场上推出独特的产品。这不仅有助于提升其品牌形象,还能使其被认可为提供高度创新和高端技术解决方案的 OEM 供应商。
解决方案
STAX 于 2015 年 6 月在自动化大学首次接触到罗克韦尔自动化的 iTRAK 智能跟踪系统,并很快意识到这代表了一种全新的生产过程视角。随后不久,STAX 便批准开发一台全新的机器,并在几次访问罗克韦尔的长岛工厂后,于 2016 年夏季下达了 iTrak 订单。该机器于 2017 年 2 月在纸巾世界展会上首次亮相。
iTRAK 是一种模块化、可扩展的线性电机系统,可实现对直线或曲线轨道上多个动子进行独立控制。它使 OEM 能够摆脱旋转驱动链条、皮带和齿轮,并用简单有效的软件取而代之,从而重新定义自动化的速度和灵活性。正如 STAX Technologies 技术总监 Aleksander Bukvic 所说:“我们发现该产品看起来正是我们需要的,可以将我们的机器提升到新的技术水平。”
该技术可帮助企业将生产率提高 40% 以上,缩短转换过程中的停机时间,并确保短周期生产仍然有利可图。它还可降低定期维护成本并减小机器尺寸。
结果
STAX 的客户需要花费数小时才能完成生产过程的转换,但使用 iTrak 后,这一时间迅速缩短到几分钟。这确保了 STAX 能够以比以前快得多的速度生产更多的包装产品。STAX 以前的转换器每分钟可以运行 180 包,但使用 iTrak 后,它立即能够每分钟运行 200 到 220 包。
除了生产过程的有效性之外,STAX 的企业形象也得到了极大的提升,它越来越被认为是一个独特而有价值的合作伙伴,不仅是罗克韦尔自动化的合作伙伴,也是其他主要国际企业的合作伙伴。
正如 Tomas 所解释的:“STAX 从一开始就定位为一家来自塞尔维亚的公司,生产价格合理的优质机器。但业主已经能够将其提升到更高的水平,并表明它能够与来自世界各地的领先 OEM 竞争,并制造出技术水平最高的机器。
希望扩大在北美和南美市场的影响力,使得与罗克韦尔自动化的合作成为一个极其积极的举措,尤其是考虑到罗克韦尔自动化在这些市场的声誉。
此次扩张还为与罗克韦尔生态系统中的主要合作伙伴(如金佰利)合作打开了大门。STAX 最近成为了 Barry-Wehmiller 集团的成员,这为其带来了更大的增长潜力。
我认为,使用 iTRAK 是 STAX 与 Rockwell 合作的杰出成果,”Josef 说。“利用双方的优势,STAX 通过 Rockwell 的 iTRAK 系统在行业内树立了新的技术标准。
发布时间 2020年9月21日