Loading
博客

智能化:为灵活制造赋能

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
智能化:为灵活制造赋能 hero image

发布时间 2019年12月19日

众所周知,机器制造商如今面临巨大压力,他们必须交付符合灵活制造需求的设备。快消品供应商迫切需要不易过时的产品换线优化设计,实现未知新品类的快速增产。

时至今日,机器制造商在工厂设备交付方面几乎没有选择余地。通常,快消品制造或包装工序由一系列彼此独立的机器完成,它们共同构成了完整的生产线。

Main Image

客户迫切需要智能化机器,您能满足他们的需求吗?本电子书将为您指路领航。

如今许多工厂依然沿用这一模式。这些生产线通常采用静态机械部件、带式输送机以及各类不同的辅助设备,根据固定工艺参数制造单一类别的产品,可以实现惊人的产出。

但机器灵活性往往大打折扣。机器调整和设备同步过程费时费力。而时间对于任何工厂都弥足珍贵,尤其是在新品发布的关键时刻。

先进技术带来巨大改观

随着技术的不断进步,OEM 如今可以更好地满足制造商在灵活性方面的需求。具体来讲,三大机电一体化技术正在为 OEM 及其客户带来巨大改观。

首先是日益渗透到快消品领域的机器人技术。机器人拥有得天独厚的灵活性,因为它们可以实现三轴全方位移动,直接确定合适的路径 (无需重新规划机械运动路径),从容应对形状和大小各异的产品。

其次是线性电机技术和独立推车技术 (ICT),两者提高了机器对多样化产品组合的响应能力。不同于按预设路径恒速输送产品的传统方式,独立推车技术可以实现产品的智能化输送,直至相关工序完成。

最后是自动切换系统,它能最大限度地减少人工干预,简化机器设置过程,可以直接在操作员界面上输入新产品或包装配置。而新型伺服驱动器的加入使得上述方案更具性价比。

除了提高机器灵活性外,先进技术使得 OEM 可以用更少的设备和空间完成更多的事情。事实上,越来越多的机器制造商正在提供一体化解决方案,力求将彼此独立的各道工序 (例如灌装和装箱) 整合到统一的平台中。

但如果缺乏细致的规划,功能各异的控制系统仍会制约成功。

化零为整:统一机器控制

OEM 面临的关键问题不仅在于要找到最合适的技术,更在于如何实现此类技术与机器和工厂架构的最佳整合。

曾几何时,机器制造商手中的选择渺渺无几。第三方供应商的先进技术通常需要绑定专有控制系统使用。因此,机器协调有赖于多个孤立系统之间的集成,这是一项繁杂的任务。

对于 OEM 而言,这种情况会加剧机器生命周期各阶段的复杂性。如果员工需要同时熟悉多种系统,设计效率将难以提升,也会为客户支持工作增加难度。糟糕的通信延迟和同步性很可能会成为性能提升之路上的拦路虎。

随着可编程自动化控制器 (PAC) 的兴起,我们有了更好的办法。最新款 PAC 配备了更快的处理器,性能表现出众,可以帮助机器制造商打造统一机器控制平台。

除了传统的机器控制功能外,标准 PAC 如今还支持机器人、独立推车技术和自动切换系统等先进技术。打造一体化设计平台,用一台控制器就行。

借助统一机器控制平台,OEM 能够更轻松地集成、控制和协调先进技术。这样更便于最终用户操作和维护机器,因为他们只需熟悉和支持一种系统。

强大的数据集成能力,赋予信息更多意义

统一机器控制能为您做到更多。基于统一控制平台打造的机器可以提供统一的信息源,使 OEM 处在一个更有利的位置上,以有意义的方式传递信息。

统一机器控制为可视化、报告和分析解决方案奠定了坚实基础,有助于监控影响性能、效率和质量的关键因素。

简而言之,统一机器控制可以帮助 OEM 开发出更智能的设备。这类设备可以更轻松地与生产设施进行整合,并为最终用户提供有价值的信息,从而更好地响应不断变化的市场需求。

看看这家 OEM 如何利用统一控制平台。

详细了解基于信息化技术的机器。

本文与罗克维尔自动化业务开发经理 Mike Wagner 合著完成。


Steve Mulder
Steve Mulder
Packaging Segment Lead, Rockwell Automation
Steve has more than 22 years of experience in the packaging machinery industry with an extensive background in engineering, sales and marketing, and company leadership. With experience as a senior leader at companies supplying a broad range of packaging machinery, Steve provides a unique OEM perspective and broad packaging applications knowledge.
联系:
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 智能化:为灵活制造赋能