Loading
博客 | Integrated Architecture
Recent ActivityRecent Activity

创建可扩展的更智能系统

通过在一个位置管理多个控制器和设备,扩展您的设计能力

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
图示显示由线条连接的文件夹,以及一名人员指向这些文件夹。

复杂系统需要数据背景

如今,自动化系统设计师面临着一系列令人眼花缭乱的职责,必须解决这些问题才能确保每个项目的成功。他们需要交付易于他人理解和维护的系统,同时还要按时完成并控制在预算范围内。自动化系统日益复杂,可能会使管理所有相关设备变得困难。生成和汇总这些设备的有用数据,并向运营和维护团队提供清晰的全貌可能是一项挑战。

当这些团队排查计划外停机、调查效率提升或开始学习新系统时,他们所接触的数据主要由控制系统生成。除非为数据赋予意义和背景,否则跨多个控制器和设备的系统汇总的大量数据可能会迅速变得难以应对。借助新的 FactoryTalk Design Studio,理解所有这些数据比以往任何时候都更容易。

FactoryTalk Design Studio 通过以下方式使设计人员能够实现这一目标:

  • 创建更合乎逻辑、直观的系统模型
  • 独立于硬件对系统进行编程
  • 在一个平台上管理多个控制器和设备
云制造软件
一名男工人正在利用基于云的制造软件提升工厂车间的效率,并获取新的分析见解。
云制造软件

通过云制造投资未来!探索Rockwell Automation的基于云的制造软件产品。

了解更多

根据系统的目的对其进行建模

我们如何让用户将注意力从控制器转移到被控制的对象上?传统上,系统的设计是围绕代码执行的控制器进行的。这种方法有一定的局限性,因为它无法提供系统不同组件在现实世界中的实际行为和交互方式的任何信息!FactoryTalk Design Studio 通过构建系统模型,以简单直观的方式为用户提供所需的背景信息。

当然,并非所有生产系统的构建方式都相同,因此系统模型的创建必须具有灵活性。FactoryTalk Design Studio 允许您根据自己的意愿构建模型,适用于任何行业。您的数据是按位置、按功能还是按行业特定标准进行建模更好?这由您决定!有了您的模型,您就在系统的基础——控制层面——建立了数据的背景。在这里定义后,任何利用您的控制系统数据的软件都可以利用内置的背景,无需为历史数据库、分析仪表板等重新构建单独的模型。

系统模型方法还有更多优势。在 FactoryTalk Design Studio 中,您创建的逻辑内容与硬件相互独立——这意味着您可以在决定系统将在哪些控制器上执行以及将绑定到哪些输入/输出硬件之前,为系统的所有功能编写代码。这不仅为您的项目时间表提供了灵活性,而且大大降低了客户重写硬件要求或需要在最后一刻更换模块时带来的风险!

降低系统设计复杂性

能够根据系统的功能而非执行的硬件来创建系统,并且能够灵活地在任何时候根据您的方便来做出有关硬件和执行的决策——这听起来很棒,但当您的系统开始变得庞大时会发生什么?

您不希望将这些情境化数据分散到多个项目中!这就是 FactoryTalk Design Studio 让您能够在一个地方管理所有控制器和设备的原因。由于所有控制器都在同一个项目中,并且彼此了解对方的数据,您将能够更轻松地配置通信和数据共享。

随着系统中控制器和设备数量的增加,管理软件和固件版本可能会成为一项负担。FactoryTalk Design Studio 旨在基于云进行管理和交付,因此您无需担心安装或更新版本。但它与您的设备固件和附加配置文件的兼容性如何?我们也考虑到了这一点!FactoryTalk Design Studio 将支持多个固件版本,从 ControlLogix® 和 CompactLogix 版本34及以后开始。您也无需再为 Rockwell Automation 设备下载缺失的附加配置文件。

FactoryTalk Design Studio 从零开始构建,允许您在一个自动化项目中管理所有控制器和设备,并为您提供设计逻辑系统模型的灵活性,以便您能够交付易于构建和维护的系统。想了解 FactoryTalk Design Studio 还提供哪些变革性功能?了解更多关于我们如何现代化您的开发体验和让团队比以往更高效的信息。

“我们很高兴能够利用多控制器支持来提高我们的上市速度,因为这使我们能够专注于在设计环境的单个实例中生成项目代码。这应该会减少在项目生命周期内管理多个.ACD文件的组织挑战。”

Tri Tech Automation 徽标

Jacob Becker,Tri Tech Automation 系统解决方案架构师

发布时间 2022年9月13日

主题: Accelerate Digital Transformation Integrated Architecture Industrial Automation & Control FactoryTalk DesignSuite ControlLogix

Sherry LaBonne
Sherry LaBonne
Rockwell Automation软件产品经理
Sherry在Rockwell Automation生命周期服务业务部门担任控制工程师,在她的职业生涯中大部分时间都在为各种行业和应用设计和交付自动化系统。她目前作为战略项目产品管理团队成员,将她的实际动手经验和对工业自动化的热情投入到新软件解决方案的开发中。
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 创建可扩展的更智能系统