Loading
博客 | Integrated Architecture
Recent ActivityRecent Activity

为多用户团队赋能的软件

通过集成的多用户协同开发工具,最大限度地提高各种规模团队中的生产效率。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
两个人正看着屏幕讨论问题

我们所服务的行业中,系统基础设施可以运行数十年,但基础设施需要持续的维护。维持现状有助于降低风险,但实际上,我们的行业迫切需要创新。我们的客户一直在分享他们面临的各种挑战。例如,项目越来越复杂,团队人数越来越多,且团队涉及多个地点的多个业务部分。

同时,员工群体也不相同,他们需要使用不同的技能组合,努力尽可能高效地协同合作。软件开发人员具有现代编程经验,但他们要与更传统的自动化开发人员和用户协作。您希望提供最新的技术和开发选项,以便吸引新人才并助力他们获得成功,但同时也必须满足老员工和您所服务的团队的需求和偏好。

Rockwell Automation 一直尝试通过 FactoryTalk®Hub™ 解决各种挑战,上面这些只是冰山一角。我们正在重塑自动化软件的未来,采取深思熟虑的措施来推动行业发展,降低风险和复杂性,同时最大限度地为我们的客户带来利益。我们一路走来,得出结论,不必全部重来就能找到最佳的解决方案。相反,我们应用其他行业的成熟技术,进行修改和调整,再结合我们自己的经验,为生产环境创造了独特而直接的价值。

我们正处于交付 FactoryTalk®Design Studio™ 的早期阶段,FactoryTalk®Design Studio™ 是 FactoryTalk®Hub™ 套件的一个全新云原生应用程序入口。从控制器编程开始,它将提供一个具有多控制器项目支持的现代设计环境,并提供强大的解决方案,来简化人们在系统上的协作方式。我们将现代软件开发方法整合到熟悉的自动化软件功能中,为您提供前所未有的灵活性度。今天我将分享两个示例。

  • 设计灵活性。一些控制系统编程人员喜欢使用图形化编辑器进行梯形和功能块编程,这种方法很直观,便于维护人员使用。但是,我们也要意识到,对编程人员而言,使用基于文本的语言进行开发效率更高。从历史经验来看,许多编程人员更容易使用的语言对维护人员来说却并不容易使用,因为这是两种不同的语言,编程人员不得不妥协。这一切都已成为过去。
    使用 FactoryTalk®Design Studio™,可以创建相同的逻辑和代码,并以文本或图形的形式查看。用户可以自由选择。编程人员可以放心,无论他们使用什么编辑器,代码都可以在两种视图中使用,并且执行相同的操作。编程人员可以自由选择开发方式,因为他们知道自己所提供的内容能够满足同行和其他下游合作者的需求。
  • 以用户为中心的协作。随着系统越来越大、越来越复杂,团队越来越分散,对更好的协同开发的需求也越来越迫切。人们不得不各自为战,以避免彼此干扰,避免因为重叠编辑而导致冲突。这些限制会妨碍编程人员并行工作,影响工作效率。

软件开发行业用分布式版本控制系统解决了这个问题,这种系统的设计能够可靠而高效地处理各种规模的项目。现在,FactoryTalk®Design Studio™ 利用这种成熟的技术,实现了工业自动化中的多用户协同开发。凭借直观的协同开发工具、自动化的更改跟踪和冲突管理功能,您可以大幅提高团队的生产效率。

在 Rockwell Automation,我们致力于为客户提供他们需要的解决方案和值得信赖的技术。这就是我们通过 FactoryTalk® Hub™ 的 FactoryTalk®Design Studio™ 提供的功能,FactoryTalk® Hub™ 解决方案能够促进团队合作、提高生产效率并提升灵活性。在此了解更多信息。

发布时间 2022年7月6日

云制造软件
一名男性工人正在利用云制造软件来提高工厂车间效率并探索新的见解。
云制造软件

通过云制造投资未来!探索 Rockwell Automation 基于云的制造软件产品。

了解更多信息
主题: Integrated Architecture Industrial Automation & Control FactoryTalk DesignSuite

Adam Gregory
Adam Gregory
Rockwell Automation首席商业平台经理
Adam在Rockwell Automation拥有20多年的工作经验,在此期间一直专注于软件。Adam曾从事软件商业工程工作,现在是战略项目产品管理团队的一员。
联系:
订阅

订阅 Rockwell Automation 快讯,从收件箱中直接获取最新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 为多用户团队赋能