Loading
博客 | Integrated Architecture
Recent ActivityRecent Activity

工业自动化系统设计现代化

利用云的力量,通过我们的现代设计解决方案更高效地工作

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
两个人的手部特写照片,背景是办公室,两个人正看着一台笔记本电脑,图片上面显示着一个蓝色网格的技术术语。

您的公司是否计划对工业自动化应用程序的开发平台和协同开发工具进行现代化升级? 全球各地的公司都在进行数字化转型,投资一系列新型相关制造设计技术解决方案,从而提高效率和降低成本。大约 88% 的制造企业计划对其开发平台进行现代化升级,其中 49% 的企业已经开始实施升级计划,39% 的企业计划在两年内开始对其系统进行现代化升级。*

设计师认识到,必须对用于设计和开发控制系统的软件进行创新,这对于适应不断变化的需求至关重要,而有远见的公司已经尽早地采用了云原生软件定义解决方案。推动采用云解决方案通常是为了满足以下一项或多项需求:

我希望我们能够:

  • 花更少的时间来管理我们的软件版本和基础结构,从而有更多的时间来交付项目。
  • 通过使用更现代的软件开发原则来提高我们的项目开发效率。
  • 通过易于部署和更新,且可重复使用的内容库,使我们的开发工作实现标准化。

Rockwell Automation 正在创建软件,能够利用 FactoryTalk® Design Studio™ 软件实现这些目标。作为 FactoryTalk® Hub™ 套件的产品之一,FactoryTalk Design Studio 是专注于系统设计的云原生软件产品,从零开始构建,随时随地都能使用。从控制器开发开始,FactoryTalk Design Studio 正在推进一项目标——将现代化软件开发实践与行之有效的工业自动化工作流程进行集成,以使团队能提高工作效率,从而创建下一代自动化系统。

在 FactoryTalk Design Studio 中构建现代软件开发实践如何提高您的设计效率?  我们将从面向对象的原则开始,以增强模块化并提高您的工作效率。模块化设计将内容组织成可以独立设计和维护的代码块,从而简化复杂的项目。现在,您将能够扩展您的开发实践,从连接非常小的例程级内容的对象,到可以包含多个例程和程序的多功能对象,甚至是其他对象!想象一下:您可以根据封装对象的工作来构建应用程序,而不是逐行编码! 

现在您已经进入了模块化和面向对象编程的世界,您将需要现代工具来管理这些对象的实例化。如何编写可以在不同项目之间重复使用的最智能代码,以及如何优化重复使用? 通过 FactoryTalk Design Studio,我们可以为您提供集成的库管理来解决这个问题。

使用集成库,您不再需要离开设计环境来定义可重复使用的内容,也不必从不能自动更新的模板项目中复制和粘贴。现在,您可以在构建项目的同一软件环境中引用和管理对象库。您将能够引用这些来自多个项目的内容库,自动继承更新,并使您的开发工作实现标准化。当然,库更新都将采用版本控制,您可以选择哪些项目接收更新,以及何时进行更新。没有人会喜欢因为意外的项目更新而导致的计划外停机!

云技术是提供现代设计解决方案的关键。这就是我们将 FactoryTalk Design Studio 打造为云原生解决方案的原因。这意味着所有服务都直接在我们的云计算平台上运行,您完全无需进行任何下载、安装或管理。管理软件版本以确保每个人都能同时更新,并且都在使用最新的安全补丁,这是一个耗时且成本高昂的过程。通过完全在云中运行,FactoryTalk Design Studio 软件消除了这些问题,使您的团队能够更好地专注于设计和交付创新产品。只需打开浏览器,就能使用最新最好的软件。

公司在提高敏捷度和生产效率的过程中遇到了新的挑战,Rockwell Automation 为更好的软件管理和更高的员工生产效率提供了一条清晰的解决之道。除了现代化,在此处了解更多关于 FactoryTalk Design Studio 如何帮助团队协作和应对紧迫挑战的内容。

*来源:Frost & Sullivan 全球云用户调查

发布时间 2022年8月8日

云制造软件
一名男性工人正在利用云制造软件来提高工厂车间效率并探索新的见解。
云制造软件

通过云制造投资未来!探索 Rockwell Automation 基于云的制造软件产品。

了解更多信息

Adam Gregory
Adam Gregory
Rockwell Automation首席商业平台经理
Adam在Rockwell Automation拥有20多年的工作经验,在此期间一直专注于软件。Adam曾从事软件商业工程工作,现在是战略项目产品管理团队的一员。
联系:
订阅

订阅 Rockwell Automation 快讯,从收件箱中直接获取最新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 工业自动化系统设计现代化