Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

六种通过复原力强的通信策略解锁创新的方法

妥善设计工业通信,从而在不影响稳定性的情况下预测变化、进行调整和促进创新。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一只手触碰一个标有“智能工业”字样的电子按钮,该按钮与其他多个科技标识相连。

复原力强的工业通信策略旨在应对各类中断事件(无论是由于技术故障还是由于网络攻击导致的中断),并保持连接、抵御风险、快速恢复。其作用远不止于此。

复原力强的工业通信是全天候生产的基石,能够随着数字化创新的加速,支持安全、可扩展且始终可用的运营。沿袭世界经济论坛的观点,即复原力和创新这两个目标相辅相成,而非相互冲突,Rockwell Automation 确定了六种实用的工程驱动型方案,为新一代工业通信提供支持:

  1. 嵌入式安全通信
  2. 旨在实现更可靠数据交换的标准化通信协议
  3. 可保障投资的互操作性
  4. 旨在实现持续运行的容错型网络基础设施
  5. 可扩展的智能设备通信
  6. 提供运营洞察的通信

这些策略共同帮助制造商采用新的数字化功能(例如远程操作、分析和人工智能),同时保持工业环境所需的运营稳定性、确定性和信任度。

创新不必以牺牲复原力为代价

全球各地制造商正在承受压力,他们需要在保持稳定、可预测的运营的同时不断创新。随着变革的加速,复原力强的通信系统对于整个工业环境的可见性、协调性和集成至关重要。工业通信必须长期保持可靠和稳定,能够在不干扰现有运行的情况下引入新功能。全球工业风险探究也强调了这一现实。

Rockwell Automations 采用了以下六种方式,来助力构建复原力强且面向未来的工业通信系统。

1. 嵌入式安全通信

安全通信采用广泛接受的 IETF 标准对端点进行身份验证,并帮助保护数据保密性与完整性。例如,CIP Security 为控制层通信提供这种保护,有助于减少由于篡改或拦截而对关键运营造成的风险。Rockwell Automation 提供的解决方案旨在帮助抵御基于网络的威胁,而无需复杂的隧道或双堆栈配置。这些技术是 Rockwell Automation 嵌入式诊断与控制解决方案的基础,通过设计上的可信连接(而不是通过后期附加功能)来实现创新。

2. 旨在实现更可靠数据交换的标准化协议

Rockwell Automation 依靠  EtherNet/IP、OPC UA 等广泛采用的通信协议以及 MQTT 和 HTTPS 等其他通信协议,在控制、安全、运动和信息系统之间实现数据交换。这些标准提高了可靠性,并支持可扩展且面向未来的运营。建立在标准以太网 TCP 和 IP 传输层之上的成熟标准化协议奠定了统一的数字化基础,助力设计人员在日益互联的世界中发展、调整和创新。由丰富的可复用内容构建的生态系统进一步补充了这些协议,包括预定义的设备配置文件、信息模型、库和集成模板,可加速开发以及简化系统集成。

3. 可保障投资的互操作性

复原力强的通信技术必须同时集成传统资产和现代资产,以支持运营需求。Rockwell Automation 采用通信技术,从而通过成熟的基础实现跨设备和可路由网络之间的顺畅通信,在支持现代化举措的同时保留现有投资。

通过实现跨几代技术的通信,我们帮助制造商减少停机时间、简化升级并构建面向未来的系统,以满足运营需求。

4. 旨在实现持续运行的容错型网络基础设施

Rockwell Automation 工业网络产品组合(包括 Stratix® 管理型交换机)有助于设计分段式可扩展的以太网架构,从而隔离故障并在压力下保持性能。它确保高可用性和快速恢复,有助于满足持续运营的需求。

5. 可扩展的智能设备通信

Rockwell Automation 支持可满足各类性能需求的可扩展智能设备通信,无论是简单的柜内组件(例如按钮和过载),还是对带宽和延迟敏感的资产(例如机器人和协同伺服系统)。

例如, 柜内以太网/IP 简化了高密度入门级设备的连接,减少了安装工作量,提高了方便维护团队进行运维的机柜层面可见性。这种以太网/IP 架构扩展到具有运动和安全协调等需求的高性能智能设备。与 ControlLogix® 5590 控制器搭配使用,这种统一的通信方法可在离散、过程、运动和机器人应用方面实现高速的多领域控制,使制造商能够扩展运营并保持性能,同时加速创新。

6. 提供运营洞察的通信

连接确保洞察。OPC UA 实现结构化的数据访问,而 FactoryTalk® Optix™ 可加速在控制资产边缘的应用开发,从而针对您所选的设备提供及时的实境化洞察。

复原力强的工业通信基础是迈向未来的基石

无论您是现代化改造既有系统,还是设计全新项目应用,Rockwell Automation 都能提供复原力强的技术,以便从容应对未来挑战。了解这些复原力强的通信技术方案:

  • ControlLogix 5590 – 具有内置安全功能的高性能可编程逻辑控制器
  • 柜内以太网/IP – 简化柜内智能设备连接
  • Stratix® 管理型以太网交换机 – 容错型工业网络
  • FactoryTalk Optix – 边缘到设备可视化

发布时间 2026年2月26日

主题: Accelerate Digital Transformation Drive Sustainability Empower People Cybersecurity Networks & Infrastructure Industrial Automation & Control Digital Transformation Sustainability Motion Control Motor Control Industrial Control Products Programmable Controllers Sensors & Switches FactoryTalk Optix

Jessica Forguites
Jessica Forguites
Rockwell Automation技术平台负责人
Jessica Forguites 是Rockwell Automation工业网络的技术平台负责人,专注于工业设备和控制系统的以太网连接。她拥有25年的行业经验,涵盖设备集成、通信技术和产品领导力。
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 六种通过复原力强的通信策略解锁创新的方法