Loading
博客 | 汽车、电动汽车
Recent ActivityRecent Activity

ICT 解决方案为生产提供助力

电动汽车和电池制造商必须采用独立推车技术 (ICT) 来改革其制造工艺

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
3D 渲染效果图:员工手持平板电脑控制在工厂工作的仓库机器人

电动汽车需求呈激增态势。最近的研究表明,在未来的 20 年内,电动汽车将占据整个汽车市场的半壁江山,每辆车将配备约 1,000 粒电池。为推动电动汽车的普及,数十个不同国家通过立法方式制定了相应的激励措施和目标。在这个增长势头迅猛的时期,只有创新才能满足电动汽车和电池制造市场的需求。

为此,制造商必须在整个制造过程中推动整合并让自己脱颖而出。但这并不是一件简单的事情。您需要面对形形色色的挑战,例如,在提高产量的同时减少停机时间、实现灵活制造、充分利用数字工程,以及节省运营费用。这些听起来都是老生常谈吧? 幸运的是,我们可以提供解决方案。

为成功做好准备

在当今的许多汽车工厂中,效率低下的输送系统是提升绩效的主要障碍。这使得摆脱传统输送方式的商业案例比以往任何时候都更有说服力。激增的电动汽车和电池生产需求推动了独立推车技术 (ICT) 的投资和应用。

利用 ICT,企业不仅能够提升效率和产出,还能改革其制造工艺。ICT 使用磁铁(而非机械传动装置)以无摩擦推进方式精确控制运动,因不存在接触部件或易磨损部件,而所需维护极少。这样一来,故障率和维护工作量大大降低,正常运行时间和产量得以显著提升。

ICT 赋予用户更强的控制力,帮助其改革制造工艺。相对于只能通过控制传送带间接影响产品的传统输送系统,ICT 能够直接控制产品位置、速度和加速度。已经具备实现自动防碰撞、同步控制和异步控制编程的功能。 这些特性是传统输送系统所无法企及的,可以帮助您重新构思各种可能性,并从而改进工艺流程。

智能输送系统集多项功能于一身,能够显著提升绩效和生产力,价值远胜于传统输送系统。直线电机技术是 MagneMotion 独立推车技术平台的动力来源。平台相当于一套伺服系统,能够单独控制各个产品,同时任意设定产品位置、速度和加速度,并在可扩展性和工艺流程方面带来卓越的灵活性。这样即可提升制造业务的响应速度、适应性和定制化能力,从而满足市场需求。

在电动汽车和电池组装中,ICT 是新型工厂工作流程的重要组成部分。无论是传动系制造与组装、电机制造与组装、电池制造还是工厂车间运输,ICT 均通过推车而非工位来控制生产环境,从而提供相应的优势。但是,ICT 如何解决当前的规模扩张和创新需求呢?

提高产量,缩短停机时间

智能制造可以让您事半功倍。为了保持盈利能力和改善低效设备,必须持续提高制造能力。制造商必须保持灵活性,最大限度提高投资回报率 (ROI)。许多企业正在开发智能工厂。

ICT 可以加快物料输送速度,从而优化制造过程以提高执行效率。灵活制造是其中的重要一环。ICT 采用模块化结构设计,可从半自动生产扩展至全自动生产。当要增加工位时,将新电机连接至现有生产线即可,停机时间极短。

上述配置可对产品进行“一劳永逸”式的异步控制。您可以消除瓶颈、提供物料缓冲、提高机器的资产利用率,并专注于增值任务,而不是将精力耗费在工位之间的组件转移上。

简化集成

正如汽车企业正在努力消除工厂车间的效率障碍一样,他们也在努力消除数字工程方法中的效率障碍。可以试试 Emulate3D 数字孪生体软件。Emulate3D™ 可使制造商专注于生产工艺,而无需忧心于输送系统。将输送线和软件相连,即可自动生成 PLC 代码,以便工程师们在虚拟环境下测试和验证产出效能。虚拟调试功能减少了开发工作,有助于加快投产速度。

电动汽车和电池生产能够实现运营成本节省,首先要归功于 ICT 的紧凑化设计。这样,生产车间中便能为增值型任务腾出更多空间,提升未来增长潜力。ICT 的输送速度更快,可以提高其他过程设备的效率,从而减少生产车间的工位数量,营造一套真正符合成本效益的生产系统。此外,洁净室环境的空间需求也会因此降低。

在制造过程中,系统的正常运行时间越长,制造商赚取的利润则越多。ICT 不存在易磨损部件、移动部件、油脂和污染物,使得电动汽车和电池制造商受益匪浅,其模块化设计也有助于确保规模扩展符合经济效益。

客户通过 ICT 精简和加强其制造业务,已经实现了显著改进。

节能 25-35%:您可以按计划打造更高效的小型化生产线,减小电池制造的占地面积及降低空间需求。

 

 

有了互联、精益的生产系统,您便能部署可定制、互联且智能的技术,从而缩短生产周期时间,同时增强灵活性并节省大量成本。为您的生产提供助力,使其满足新的需求,并兑现独立推车技术所能带来的裨益。

了解更多信息,探究我们的全套电动汽车和电池解决方案

发布时间 2022年4月15日

视频
QuickStick 技术:快速、洁净、高效

QuickStick® 是一种智能输送系统,可提高产出并降低拥有成本。它为装配和过程自动化市场提供了一个更快速、更清洁、更高效的货盘输送系统替代解决方案。

主题: Optimize Production Electric Vehicle Production

Cliff Rice
Cliff Rice
平台负责人 软件定义自动化,Rockwell Automation
Cliff 专注于尖端的技术,在过去的7年里一直支持行业内一些最具创新性的公司。Cliff 曾担任多个职位,包括应用工程师、工程站点负责人以及 Rockwell Automation 电动汽车创新中心的首席工程师。
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱中直接获取最新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
电动汽车是汽车制造业的未来趋势
电动汽车是汽车制造业的未来趋势
文章
文章
电动汽车是汽车制造业的未来趋势
去年,美国电动汽车的销量近 20 万辆,比 2016 年增长了 25% 以上。而中国的电动汽车销量为 77 万台,与上一年相比,增长了 50% 以上。
立即阅读
QuickStick 智能传送系统
QuickStick 智能传送系统
产品
产品
QuickStick 智能传送系统
了解更快、更智能、更高效的运动如何帮助您提升机器和整个设施的可能性。
了解更多信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left ICT 解决方案为生产提供助力