Loading
博客 | 互联企业
Recent ActivityRecent Activity

通过提升效率履行环境责任

工业领导者可通过专注于提升效率,以五种方式进一步实现其可持续发展目标。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
穿越绿色森林的道路

在政策制定者提出更严格的要求以及客户对碳排放对环境影响的认识不断提高的推动下,可持续性已成为工业决策者关注的重要议题。随着到2050年实现碳排放净零成为各行业的指路明灯,实现这一宏伟目标的方法也各不相同。有些企业采取被动立场,做他们需要做的事情以满足合规标准。其他企业则更为积极主动,主动改变其业务运营方式,将提高可持续性作为多个转型目标之一。

在工业领域,后者意识到他们的可持续性目标与他们运营更高效商业模式的愿景密不可分。他们正在寻找提升运营效率的机会,并积极主动地最大化产出,充分利用现有资源。效率提升的地方,可持续性自然随之而来。

以更少的投入做更多的事效率就是充分利用现有资源。它是最大化组织对人员和资源投资价值,以便为利益相关者带来更好的成果。对于当今的制造商来说,提高效率需要对流程进行端到端控制,以充分利用可用投入,更快、更经济实用地交付产品。

将可持续性提升为核心业务优先事项和价值驱动因素
将可持续性提升为核心业务优先事项和价值驱动因素
博客
博客
将可持续性提升为核心业务优先事项和价值驱动因素
多年来,重工业运营的负面外部性被视为仅仅是经营成本,或是与有害副产品和高温环境打交道时不可避免的特征。

领导者应将效率和可持续性视为互惠互利的目标。提高运营效率可减少浪费,从而提升过程的可持续性。这将带来成本效益,额外收入可再投资于进一步提升效率。最终结果是一个积极的反馈循环,不断使过程更加精益和高效,帮助随着时间推移降低碳排放。

更好的是,效率带来的益处往往是指数的。在单一生产线或工厂实现的小幅效率提升可以在更多流程中复制,随着时间推移产生显著的环境影响。

将效率和可持续性目标联系在一起的5个关键点

虽然行业领导者可能担心绿色转型会对现有运营造成巨大干扰,但实际上,许多益处可以通过解决现有低效和问题来实现。追求效率提升有五种主要方式能够带来更好的可持续性成果。

1. 通过分析提高可见性

工业环境中存在大量数据,但制造商一直难以从其资产中获得足够价值。常见挑战包括在难以触及或恶劣环境中应用传感器,以及清理和标准化来自各种来源的非结构化数据。总体而言,工业决策者可用数据中仅约四分之一被有效分析。

PlantPAx DCS 助力 Buckeye 实现数字化转型
PlantPAx DCS 助力 Buckeye 实现数字化转型
博客
博客
PlantPAx DCS 助力 Buckeye 实现数字化转型
液态石油产品管道运营商 Buckeye Partners 如何实现数字化转型?借助 Stratus Technologies 和 PlantPAx® DCS。

然而,分析是提高效率的途径。更好地了解机器健康、性能和产出,可以更好地控制哪些领域可以改进。这些改进带来更高的效率,从而节约能源并降低碳排放。只有了解浪费中心在哪里,您才能实施大规模效率和可持续性效益的多米诺效应。

2. 安装预测建模和维护

工业环境中浪费和低效率的主要来源之一是计划外停机。流程中的某个部分出现故障可能会导致一切停顿,并在资源浪费方面产生广泛影响。

通过互联工厂运营,制造商可以实时了解运行状况,并利用预测建模来预判潜在风险和瓶颈。例如,通过与OEM连接,操作员可以提前发现机器部件需要更换的迹象,从而在缺陷导致更大范围停机前完成更换。

采取预防性维护方法意味着无需停产,这有助于保持工厂高效运行,并降低不必要浪费的风险,例如让无效的机器或设备持续运行。

The Need to Manage Accelerated Disruption
The Need to Manage Accelerated Disruption
博客
博客
The Need to Manage Accelerated Disruption
Whether you’re making good progress on your digital journey, or just realising that digital transformation is the key to survival, understanding current and future trends is essential.

3. 过程优化

大规模制造本质上资源消耗巨大。如果生产过程效率不高,这一问题会进一步加剧,导致浪费水平复合增长。例如,在食品和饮料行业,客户期望的高洁净度标准会促使制造商极力净化产品,而如果执行效率低下,则会造成大量水资源浪费。

智能自动化工具在抵制浪费行为方面能够发挥重要作用。通过使用数字孪生等技术,管理者可以更好地设计和改进流程,从而识别潜在低效环节,并在流程推广前采取补救措施。

4. 碳捕集与循环利用

在工业环境中,某些“成本”历来被视为不可避免,因此被接受。重工业(如金属、油和天然气)的碳排放就是一个显著例子。如今,管理者意识到,直接应对这些问题可以实现双重收益——减少碳排放并将其回收为有用资源。

第一步是测量碳排放。通过为材料分配数值,可以量化并基准化碳足迹。为此,我们使用分析软件工具和排放建模(如PEMS或软件CEMS)来补充标准物理分析仪(CEMS),两者结合有助于降低维护成本并提升测量精度。通过获取这些基于传感器的分析,生产线经理和操作员能够识别出资产表现低于要求标准的环节。此时,可以制定策略以提升绩效并解决低效原因。

对于重工业来说,有机会识别对碳排放贡献最大的领域,并应用CCUS实践捕集废弃物,防止其进入大气。

例如,在欧洲,我们与钢铁制造商ArcelorMittal和生物技术公司LanzaTech合作开展项目,将高炉的碳排放回收为一种更可持续的乙醇产品Steelanol。针对这些根深蒂固问题的创新解决方案能够实现更高效、循环的流程,带来巨大的环境效益。

5. 为流程增加问责制

如果可持续性被视为次要优先事项,那么在困难情况下几乎总会被丢弃。监管环境正在强化这样一个事实:可持续实践是组织的义务,如今工厂经理在法律上越来越有义务降低排放。此外,客户现在希望看到整个供应链都在努力降低排放的证据。

实现流程可持续性的最佳方式是将可持续性纳入流程。这意味着安装参数和报警装置以控制流程,提醒人员注意高碳排放水平,甚至在超出设定限值时自动减少负载。这些预防措施在确保可持续实践的同时带来效率提升。

实现净零排放

从理论上看,这一切似乎简单且合乎逻辑,但实际上,实施这些变革可能非常困难。我们经常看到管理者在某一领域引入效率措施,但如果未能立即见效就会停止。成效可能是渐进的,因此需要更长的时间周期。同时也需要承诺尝试不同的商业案例——如果发现某一模式有效,就将其作为蓝本,应用到运营的不同部分,并根据积极的概念验证进行扩展。

工业领导者的目标是主动在业务和制造运营的各个领域寻找效率提升机会。以效率策略为切入点,改善现有流程,有助于启动更有效流程带来更低浪费、进而提升成本利润率的良性循环。这最终意味着有更多资本可再投资于进一步的流程改进和效率提升。该循环对投资回报率有直接影响,并对公司碳足迹产生积极影响,惠及所有利益相关方。

发布时间 2021年4月27日

主题: Drive Sustainability The Connected Enterprise Management Perspectives

Sebastien Grau
Sebastien Grau
Rockwell Automation中东、土耳其和非洲地区副总裁
Sebastien Grau 管理着一支高绩效的销售专业团队,为中东、土耳其和非洲地区带来高质量的解决方案。他在电力和能源行业拥有十余年的丰富经验,这为他提供了宝贵的行业运作见解,并深刻理解技术如何助力客户做出更明智的决策。
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 通过提升效率履行环境责任