Loading
博客 | 信息化解决方案
Recent ActivityRecent Activity

您的制药厂有数据科学家吗?

高级分析可以帮助员工制定更明智的实时决策,以优化制造过程,并为实现企业级控制铺平道路。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
制药厂工人查看数据界面

在生命科学行业,加速创新和卓越运营是成功的关键。工人是全局中的关键一环。

在工厂车间,操作员必须及时做出决定,确保工艺参数保持在设定范围内,同时满足药品上市许可要求。随着生物制药和其他药品变得越来越复杂,过程监控和优化也日益复杂化。

问题的关键是什么?

智能设备和复杂系统会生成大量数据,但是能够为操作员提供决策支持的信息通常非常有限。

得益于高级分析和机器学习的新发展成果,您现在可以将数据科学应用于工厂车间,帮助操作员实时采取行动,使数据洞察力拓展至整个企业。

以下介绍一些应用实例。

通过软传感器确定生产线的下一步最佳行动

归根结底,操作员采取的每项操作都有可能影响产品质量或过程产出。“生产线的下一步最佳行动”策略使用机器学习模型提供实时决策支持,既能预测未来性能,又能给出建议措施以减轻负面影响。

具体如何实现呢?

来看看我们最近开发的一个用例。假设工厂必须达到颗粒状原料药的临界含水量。原料药以液体状态通过流化床干燥机。测定实样含水量时,干燥过程通常会停止,因此需要考虑延迟时间。

利用模型预测控制 (MPC) 方法训练用于预测含水量的机器学习模型,从而创建专用的虚拟传感器或“软传感器”,可靠推断出何时达到最佳含水率。

在云端训练时,机器学习模型在边缘运行,向操作员实时提供关键信息和行动指南。

首先,使用历史数据集训练机器学习模型,以确定多个自变量 (包括进气和排气温度、干燥机风扇转速和其他环境条件) 如何影响含水量因变量。模型训练完成后,MPC 基于实时传感器数据、过程当前动态参数、设定 MPC 算法以及过程变量目标和限定值可靠计算含水量因变量的未来变化。

最终缩短了干燥过程循环周期,同时减少了取样和测量中断次数。 

事实上,我们有一家客户利用上述解决方案将干燥机循环周期缩短了 28%-30%。

持续工艺验证

在允许出现一定延迟的应用场合下,高级分析和机器学习也可提供决策支持。也就是说,它们可以在无需操作员立即响应的情况下提供决策支持。而持续工艺验证 (CPV) 便是其中一例。

以前,制药行业采用追溯法确认批次是否满足与药品上市许可相关的质量、安全性和有效性要求。工人在批次执行完成后检查是否达到临界工艺参数值,并报废不符合药品上市许可要求的批次。

如今,业界越来越多地使用持续工艺验证,以主动响应方法替代追溯法。系统持续实时监测生产过程,使用统计过程控制方法生成趋势图,确保操作员可以立即看到工艺参数是否在预先设定的正常范围内,并识别任何偏差或异常趋势。然后可以采取补救措施应对偏差或异常趋势,避免工艺参数超出正常范围。

扩大应用规模,引领整个企业走向成功

站在全局角度来看,我们又能获得哪些价值呢? 高级分析和机器学习可应用于多个用例,在整个生命科学价值链中为操作员提供决策支持。

启动项目前,您需要集合来自不同职能部门的利益相关者,同时确保所有用例与您的数字愿景一致,为取得短期成功做好规划。

每个用例都可以在各条生产线上实现非凡成果。但如果能将这些新方法制度化,并拓展至多条生产线和多家工厂,价值便会大大增加。

最终愿景是什么? 不少企业希望打造一个制造指挥控制系统 (MCT),在整个生产环境中提供行动指南以及分析性和预测性信息,确保在全企业范围内做出更明智的决策。

深入了解高级分析如何该改变制药业。

我们可以帮助您实现自身愿景 – 敬请了解。

发布时间 2021年7月21日

主题: Life Sciences

Sachin Misra
Sachin Misra
Kalypso,Rockwell Automation 全球现场首席技术官
Sachin 领导 Kalypso 的全球制药和生物技术行业实践,并共同领导生命科学实践。他在数字价值链咨询服务和技术实施方面拥有25年以上的经验。
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱中直接获取最新消息、思想领导力和信息。

订阅

内容推荐

Loading
ARMI 合作伙伴关系实现双赢
ARMI 合作伙伴关系实现双赢
博客
博客
ARMI 合作伙伴关系实现双赢
Rockwell Automation 与 ARMI 的 BioFabUSA 计划之间的健康合作关系将科学与自动化结合,推动了拯救生命的医疗突破。
助力制药公司实现质量保证新高度
助力制药公司实现质量保证新高度
博客
博客
助力制药公司实现质量保证新高度
越来越多的生命科学企业开始实施制造执行系统 (MES) 来提高每个环节的质量,并加快产品上市,造福患者。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 您的制药厂有数据科学家吗?