Loading

无障碍与包容性设计

Rockwell Automation致力于为所有用户提供可访问的软件,无论其身体、认知或心理能力如何。
无障碍与包容性设计
  • Rockwell Automation无障碍声明

Rockwell Automation致力于包容性

Rockwell Automation致力于为所有人,包括残疾人士,创造一个包容性和无障碍的环境。作为工业自动化行业的领先实体,Rockwell Automation认识到确保其产品、服务和数字平台对所有人都可访问的重要性。

在疫情期间,大约有1400000个制造业岗位流失。虽然制造业已经存在劳动力短缺,但预计到2030年,由于缺乏熟练劳动力,空缺岗位将达到2100000个。此外,最近的估计表明,残疾人士至少占美国人口的26%。鉴于这些趋势,为残疾人士创造一个能够适应个人需求的工作环境变得越来越重要。

Rockwell Automation对无障碍的承诺根植于其创新、诚信和社会责任的核心价值观。公司致力于营造一个促进多样性并为所有利益相关方(包括客户、员工、合作伙伴和更广泛社区)提供平等机会的环境。


合规性

Web 内容无障碍指南(WCAG)规定了设计人员和开发人员需满足的要求,以提升软件和基于 Web 的产品对残障人士的无障碍性。该指南定义了三种符合性等级:A 级、AA 级和 AAA 级。Rockwell Automation 部分遵循 WCAG 2.2 A 级和 AA 级标准。“部分符合”表示内容的某些部分未能完全达到无障碍标准。

Rockwell Automation 致力于使所有新软件符合 WCAG 2.2 AA、Section508 和 EN 301 549 标准,并将尽最大努力对其他软件产品进行修复。

Rockwell Automation 将向请求公司产品相关文档的客户和分销商提供 无障碍符合性报告(ACR)。这些 ACR 请求将通过填写 自愿产品无障碍模板(VPAT) 并对所请求产品进行无障碍审计来完成,审计将在软件的最新版本中进行。


支持无障碍的措施

Rockwell Automation 致力于 在未来几年内采取以下措施 以确保我们的产品和服务的无障碍性:

  • 在内部政策中全面纳入无障碍性。
  • 将无障碍性融入采购实践。
  • 任命无障碍负责人。
  • 为公司员工提供持续的无障碍培训。
  • 分配明确的无障碍目标和责任。
  • 采用正式的无障碍质量保证方法。

传统的Rockwell Automation基于Windows的应用程序使用Microsoft技术堆栈(Win32),其中包括一些内置的无障碍功能。然而,基于桌面的产品需要额外的工作才能实现完全的无障碍性。

Rockwell Automation正在越来越多地创建基于Web的内容、产品和通信,所有这些都需要符合WCAG 2.2 AA。

键盘支持

Rockwell Automation产品的用户非常偏爱使用键盘进行导航和与应用程序交互。此外,行动障碍用户在使用鼠标操作时会遇到困难。因此,Rockwell Automation优先为桌面应用程序提供键盘支持。这一做法符合用户的期望和偏好,使他们能够更高效、更有效地工作,同时也为行动障碍用户提供了必要的支持。

主要参考资料:

Microsoft accessibility

WCAG 2.1 键盘可访问性

足够的对比度

数字眼疲劳(DES)日益普遍,影响超过60%的美国人。经常使用Rockwell Automation应用程序的工作人员每个工作班次通常会在照明条件较差的环境中,花费超过8小时观看数字屏幕。 这尤其影响我们的生成HMI屏幕的软件,Rockwell Automation在此类软件中遵循ISA 101关于颜色使用和对比度的行业标准。

此外,全球约有8%的男性患有红绿色盲,在观看低对比度内容时,这种情况会显著加重。

因此,Rockwell Automation的内部设计系统专注于应用程序样式和组件的足够对比度,包括背景色与前景色之间的强度差异,以及用户界面元素的比例。

按照内部设计系统,FactoryTalk Design Studio等应用程序已达到WCAG 2.1 AA级评级,满足4.5:1的对比度比率。Rockwell Automation的长期目标是实现高对比度模式(包括暗色主题),以帮助更多应用程序达到WCAG 2.1 AAA级评级。

主要参考文献:

WCAG 2.1 对比度最低要求

WebAIM


Next版本及以后

Rockwell Automation致力于为具有各种残障(包括视觉、听觉、身体、语言和认知障碍)的用户提供可访问的应用程序。

公司承诺实现对WCAG 2.2 AA标准的全面支持,该标准定义了无障碍指南,以确保其产品满足用户需求。该指南涵盖以下原则。

可感知性

信息和用户界面组件必须以用户能够感知的方式呈现。

  • 文本替代
  • 基于时间的媒体
  • 可适应
  • 可区分

可操作性

用户界面组件和导航必须可操作。

  • 键盘可访问
  • 有足够的时间
  • 防止癫痫和身体反应
  • 可导航
  • 输入模式

可理解性

信息和用户界面的操作必须易于理解。

  • 可读性
  • 可预测性
  • 输入辅助

稳健

内容和平台必须稳健,以便被各种用户代理(包括辅助技术)解析。

  • 兼容

培训和其他资源

  • CPACC
  • 无障碍基础知识

 


联系我们并提供反馈

欢迎您就Rockwell Automation产品的无障碍性提供反馈。如果您在使用Rockwell Automation产品时遇到无障碍障碍,请通过以下方式联系我们:

包容性设计团队电子邮件: inclusivedesign@rockwellautomation.com

访客地址: 1201 South Second Street

Milwaukee, WI 53204

United States

无障碍和包容性设计负责人:Amber Westlund,awestlu@rockwellautomation.com

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 无障碍与包容性设计
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。