Loading

设计和组态软件

编程、模拟。组态、可视化。
设计和组态软件 hero image
工业自动化和控制
    • 概述
    • 设计和配置软件
    • 设计和配置软件
    • 微型控制
    • 微型控制
  • 集成架构
    • 概述
    • 智能一体化电源系统
    • 智能一体化电源系统
    • TotalFORCE 技术
    • TotalFORCE 技术
    • 工业机器人自动化
    • 工业机器人自动化
    • 可扩展计算
    • 可扩展计算
    • 智能设备
    • 智能设备

利用 Connected Components Workbench™ 软件为多个行业简化独立机器开发。作为微控制系统的集成设计软件,我们的 Connected Components Workbench 软件可提供控制器编程与仿真、设备配置与可视化以及人机界面 (HMI) 编辑器。此软件有助于缩短初始机器开发时间并降低成本。  


了解有关 Connected Components Workbench 软件的信息

我们的软件基于成熟的 Rockwell Automation 和 Microsoft Visual Studio 技术而开发。这款使用简便且直观的软件具有以下特点: 

  • 易于编程 - 通过示例代码和用户自定义功能块简化编程
  • 易于仿真 - 使用 Micro800™ 仿真器在没有硬件的情况下对应用进行编程和测试
  • 易于配置 - 单一的集成设计软件环境可缩短初始机器开发时间并降低成本
  • 易于可视化 - 在创建人机界面标签时直接引用 Micro800 控制器变量
Connected Components Workbench 软件教程
Connected Components Workbench 软件教程
教学视频
教学视频
Connected Components Workbench 软件教程
Easy-to-follow, self-paced Connected Components Workbench software tutorials to simplify your standalone machine development.
了解更多信息
微型控制系统
微型控制系统
能力
能力
微型控制系统
我们的微型控制系统专为大型独立设备应用项目设计,为设备制造者提供了经济高效的自定义解决方案。
了解我们的能力

通过软件版本 23 提高用户效率

  • 通过 1 类隐式报文增强连接性,在新的 Micro820® 2080-L20E 控制器中支持多达四个节点
  • 改良后的 Micro850® 2080-L50E 控制器可提供可编程控制器通信命令 (PCCC) 支持,从而扩展通信能力,并简化 MicroLogix™ 到 Micro800 控制器的升级
  • 体验熟悉的用户界面,通过在 Micro850 和 Micro870 2080-Lx0E 控制器中实现远程液晶显示器连接,来保留早期控制器的基本液晶显示器功能
  • 通过最长 8-64 个字符的密码支持,增强控制器和程序组织单元 (POU) 的安全性
  • 通过 Micro800 控制器标签变量和 PowerFlex® 变频器参数的趋势分析功能,减少设置并改善维护 
Connected Components Workbench 软件徽标

使用直观的设计软件构建智能机器

  • 优化与 Micro850 和 Micro870 2080-Lx0E 控制器的兼容性,提供更好的性能和扩展的功能
  • 使用经过简化的配置屏幕轻松编程,以支持更多的驱动器和通用配置文件设备
  • 通过增强的以太网诊断来提升系统性能与可靠性
  • 对于 PowerFlex 520 系列和 Kinetix® 5100 驱动器预先定义的标签,通过 EtherNet/IP,直接访问这些标签,从而实现精简集成
  • 通过 DNP3* 协议连接能力、扩展的 DF1 通信选项和 1 类隐式报文功能简化配置**
  • 具有更快的数据传输速度,上传和下载性能分别提高了 23% 和 40%,由此节省了设计时间
  • 通过存储器模块中的密码设置/验证和用户项目加密/解密功能提高系统安全性
  • 通过保留具有 PCCC 指令支持的传统通信方法,简化 MicroLogix 到 Micro870 2080-L70E 控制器的升级***
  • 通过位级注释和夏令时功能提升整体用户效率***

 

* 仅限 Micro870 控制器(产品目录号:2080-L70E-24QBBN 和 2080-L70E-24QWBN)。
** 仅限 Micro850 和 Micro870 2080-Lx0E 控制器(搭配 V21 或更高版本的 Connected Components Workbench 软件)。
***仅限版本 22 或更高版本的 Connected Components Workbench 软件。

视频
Connected Components Workbench 软件版本 20.01

凭借更高的性能、更优的连接能力和更强的安全性加快上市速度。对 Micro850 与 Micro870 2080-Lx0E 控制器进行编程,以实现更高的生产率。

2023 年度工厂工程产品奖拼贴画与 2023 年度控制工程产品奖徽标 - 银奖
2023 年度工厂工程产品奖与 2023 年度控制工程产品奖

Connected Components Workbench 软件版本 20.01 在软件类别的两个奖项中均获得银奖! 

在一个集成设计环境中简化机器开发 

  • 使用类似于 RSLogix 500® 软件和 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序的工作流程快速输入和修改梯形图的行,从而缩短 Micro800 控制器编程时间     
  • 在默认的 IEC 和 Logix 主题之间切换,从而在您的首选环境中轻松地进行设计
  • 通过 Logix 主题使用熟悉的控制器项目管理器视图体验
  • 使用全局和局部变量数据网格提高效率
  • 通过用户自定义功能 (UDF)、用户自定义功能块 (UDFB) 和复制/粘贴功能来分享代码
2022 年度 Connected Components Workbench 软件工程师选择奖优胜者
控制工程 2022 年度工程师选择奖优胜者

我们的 Connected Components Workbench 软件版本 13 已成为控制工程 2022 年度工程师选择软件类别的优胜者。

视频
Connected Components Workbench 软件版本 13

使用一款集成设计软件简化机器开发。利用经过改进的预测性维护和增强的动画功能来简化工程。


视频
Connected Components Workbench 软件亮点

Connected Components Workbench 设计与配置软件可以集成控制器编程与模拟、设备配置以及 HMI 编辑器。了解 Logix 主题简化用户体验的方法。

运用数字工程优化生产率

  • 使用 Micro800 仿真器在受控环境中对应用代码进行评估、培训和调试,从而缩短编程时间
  • 使用 PowerFlex® 变频器和 Micro800 趋势功能来捕捉、查看和分析实时数据,从而获取深刻见解
  • 通过增强的运行时性能和工作模式更改 (RMC) 功能缩短设计时间
  • 通过直观的查找功能和易于使用的指示工具栏来丰富用户体验
  • 使用 PanelView™ 800 DesignStation 增强对象动画,以提高可用性

Windows 操作系统要求

最低硬件要求

  • 处理器:Intel Core i5 标准功耗处理器 (i5-3xxx) 或同等产品
  • RAM:8 GB
  • 硬盘空间:20 GB 可用
  • 光驱:DVD-ROM(仅当通过 DVD 光盘安装软件时需要)
  • 定位设备:任何与 Microsoft Windows® 兼容的定位设备

支持的操作系统 - 经测试的版本

  • Windows Server 2022 Standard*
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard*
  • Windows Server 2019 Datacenter
  • Windows 11 Enterprise*
  • Windows 11 Professional
  • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
  • Windows 10 Enterprise (64 位)*
  • Windows 10 Professional (64 位)
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (64 位)
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64 位)
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64 位)

Windows Server 2019、Windows 10 和 Windows 11 操作系统需要安装 .NET Framework 3.5 SP1。

* 建议用于安装 Connected Components Workbench 软件版本 23 的操作系统。

Connected Components Workbench 软件电子书
这是一张蓝色渐变未来主义图像,在半空中有一个台式机轮廓,图像中间有多个浮动的不同蓝色阴影的方块
宣传册
Connected Components Workbench 软件电子书

智能机器开发可以更简单。了解如何通过集成设计软件提高编程效率。 

立即下载

开始使用:获取软件并提高编程效率

标准版和开发人员版均提供以下语言版本:英语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、简体中文和通用西班牙语

标准版(免费下载)

  • 提供适用于 Rockwell Automation 微型控制系统的易用型通用配置和编程软件,其中包括 Micro800 模拟器的演示版。

  • 通过产品兼容性和下载中心 (PCDC) 免费下载标准版。 

 

开发版*

  • 包括标准版、Micro800 仿真器和 Archive Manager 的完整版本,以及丰富的 Micro800 控制器编程功能,以提供优化的用户体验。

  • 通过 软件订阅门户网站购买带配套支持服务的年度订阅产品。
     
  • 或者联系 本地经销商 或 Rockwell Automation 销售代表了解价格信息。 

体验

在您自己的时间通过虚拟应用程序演示和培训实验室,了解 Connected Components Workbench 软件的功能。

在我们基于云的培训和演示平台上向当地认证分销商或 Rockwell Automation 销售代表处预约虚拟演示,实时体验数字化工程设计环境。

咨询 Rockwell Automation 顾问


资源和工具 

使用我们全面的 教程视频和虚拟演示,通过 Connected Components Workbench 软件简化您的设计体验。获得从编程 Micro800™ 控制器到配置 PanelView 800 图形终端和相关设备的指导,加速您的机器开发。  

通过访问 Micro800 控制器的示例代码库,高效地设计应用。

Connected Components Workbench 软件技巧
一名身穿白色长袖衬衫的男士正在控制一台巨大的平板监视器,这台监视器几乎占据了图像的四分之三。监视器显示多个图标,包括圆、线、图形、饼图等。
宣传册
Connected Components Workbench 软件技巧

在熟悉的类似 Logix 的编程环境中,探索新方法,来简化工程设计,并节省独立机器开发的设计时间。 

立即阅读
Studio 5000 Logix Designer 软件用户指导手册
这是一幅未来主义的图形图像,代码分散在蓝色、蓝绿色、黄色和橙色的阴影中
手册
Studio 5000 Logix Designer 软件用户指导手册

本指南比较了 Connected Components Workbench 软件和 Studio 5000 Logix Designer 应用程序的术语和工作流程。

立即下载

尽量缩短启动时间

观看这些视频,了解我们灵活、经济高效的微型控制解决方案,它们可帮助您尽量缩短独立机器的启动时间。

视频
经济实用的独立机器设计方法

我们可以为从小到大各种独立机器提供简单而经济实用的微型自动化解决方案。我们的集成设计软件可以集成控制器编程与模拟、设备配置以及 HMI 编辑器,方便快速设计和开发机器。 

 

与杰出团队合作

寻找合作伙伴,以便助您设计、构建和维护更好的解决方案

我们的解决方案和支持提供商的全球生态系统可帮助推动自动化项目的进度并取得成功。合作伙伴计划成员拥有丰富的经验,可提供专门与我们的解决方案协作的产品或服务。他们采用协作的方法来帮助您简化项目实施,并从您的投资中获得更大的价值。

查找分销商

如您需要为企业定位正确的软件解决方案,我们在全球和本地都拥有广泛的分销商网络。

查找我附近的分销商
咨询 Rockwell Automation 顾问

您是否对提高制造过程的生产率和质量、提高安全性以及减少错误和浪费感兴趣? 您是否已准备好进行数字化转型?

咨询 Rockwell Automation 顾问
查找系统集成商

您是否正在寻找系统集成商来设计、构建、安装、维护和支持您的自动化系统? 我们与您所在行业的专家进行合作。

查找我附近的系统集成商
准备好咨询 Rockwell Automation 顾问了吗?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

智能机器和设备
智能机器和设备
智能机器和设备
探索 OEM 如何利用更智能的机器设计来提高盈利能力,并通过增强敏捷性和创新来推动增长。
了解我们的能力

其他人还查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

根据您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 工业自动化和控制
  4. Chevron LeftChevron Left 设计和组态软件