Loading

Connected Components Workbench 软件教程

易学易懂、可自行掌握进度的教程简化独立机器开发

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
前方是大家戴着眼镜手放在桌子上,后方是笔记本电脑,正在进行 CCW 软件培训

我们的 Connected Components Workbench™ 设计与配置软件可以集成控制器编程与模拟、设备配置以及 HMI 编辑器。这有助于减少多个行业的初始机器开发时间和成本。

观看这些视频,获得从编程 Micro800™ 控制器到配置 PanelView™ 800 图形终端和相关设备的指导。了解有关如何开发用户定义功能、设计人机界面应用、自动重命名变量等的信息。

了解有关 Connected Components Workbench 软件的信息。

免责声明:视频播放列表描述中说明的软件版本仅指示视频相关性,不指示产品兼容性。

视频
Connected Components Workbench 软件简介

提供设备配置、控制器编程与模拟以及与 HMI 编辑器集成的设计与配置软件。


概述

探索 Connected Components Workbench 软件及内置 Micro800 模拟器的功能。使用该集成设计软件,体验数字工程,简化多个行业的独立机器开发。

Connected Components Workbench 软件 V13
Connected Components Workbench 软件 V13

使用版本 13 中的新功能和增强功能提高生产力。

Micro800 Simulator – 概述

为代码开发提供基本的模拟器环境,无需硬件。

Micro800 Simulator - 使用方法

设计和调试应用代码,无需硬件。

适用于工业物联网应用的 Micro800 控制器

配置控制器,通过 MQTT 协议在工业物联网内发送数据。

将数据从控制器发送到 Azure IoT 集线器

在 FactoryTalk Edge Gateway 软件中配置 Allen-Bradley 控制器,轻松连接和发送实时数据以及可执行信息。

Connected Components Workbench 软件基础知识

学习 Connected Components Workbench 软件的基本原理。这些视频将提供软件概述、优势、能力和功能。深入探索。

创建和测试可编程逻辑控制器项目

使用结构化文本、功能块图和梯形图创建一个可编程逻辑控制器项目,并使用 Micro800 Simulator 进行测试。

设计人机界面 (HMI) 应用程序

为应用程序编写人机界面 (HMI) 程序。 

连接可编程逻辑控制器标签

使用 DesignStation 创建 HMI 标签和与可编程逻辑控制器标签的链接。

微控制现代化教程

快速推进微控制系统,实现生产力提高。通过将 MicroLogix™ 控制系统升级为现代化的 Micro800 控制系统,缩短开发时间并提高用户程序可读性。现在开始。

MicroLogix 移植项目转换器

将 MicroLogix 程序转换为 Micro800 程序。

MicroLogix Migration Empty UDFB

用 Micro800 OSF 指令替换用户自定义功能块 (UDFB),或将 MicroLogix OSF 指令复制到 UDFB 中。

MicroLogix Migration STATUS 文件

检索 MicroLogix 控制器 STATUS 文件元素。 

Micro800 控制器

使用 Connected Components Workbench 软件版本 4 或更高版本轻松为 Micro800 控制器编程。这些视频可以指导您了解用户定义的功能,重复使用代码,自动重命名变量等。

PowerFlex 525 变频器教程

使用 Connected Components Workbench 软件版本 9 或更高版本,借助 PowerFlex® 525 变频器配置节省时间。观看这些有用的视频,了解如何快速轻松地配置微控制系统中的变频器。立即观看。

配置 PowerFlex 525 变频器

学习直接通过变频器参数进行 IP 配置的工作流程。 

PowerFlex 交流变频器 - 了解变频器

设置与变频器的 USB 通信,了解和上传变频器参数。 

PanelView 800 图形终端教程

使用 PanelView 800 图形终端和 Connected Components Workbench 软件版本 10 或更高版本,通过轻松的可视化简化工程。观看这些有用的视频,获得关于 PanelView 800 图形终端配置的提示。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 工业自动化和控制
  4. Chevron LeftChevron Left 设计和组态软件
  5. Chevron LeftChevron Left Connected Components Workbench 软件教程