Loading

协调控制变频器系统解决方案

尽可能提高机器可用性并降低项目风险
联系我们
Green Bay Packaging 公司走廊中的变频器机柜 0222_000131_GBPCaseStudyVideo-13
生产自动化解决方案
  • 工业控制系统 (ICS)
  • 分布式控制系统 (DCS)
  • 电源和过程控制统一平台
  • 协调控制变频器解决方案
  • SIL 级安全系统
  • 面板解决方案

从可扩展性到可持续性,协调控制变频器解决方案 (CDS) 使用户能够根据实际需求精确定制系统。通过无缝集成多台变频器以同步方式协同工作,协调控制变频器可在广泛的应用场合中提供无与伦比的精度、效率和灵活性。 


形状协调控制变频器系统的优势

高精度

协调控制变频器系统可实现精确的系统控制,满足扭矩和速度控制精度要求极高的应用场合。

提高效率

简化操作界面,提高操作员效率

灵活性

协调控制变频器系统适应性强,应用范围广泛。

可扩展性

无论您是需要控制几台变频器还是一百多台变频器,协调控制变频器系统都能有效扩展以满足您的要求。

可持续性叶形图标

可持续性

协调控制变频器系统配备有源前端母线电源,允许再生负载将电源回馈至公共母线或工厂供电系统,以便在系统中的其他位置使用。

基于成熟标准的行业定制解决方案

我们的行业专长有助于提供完整的协调控制变频器系统,从而凭借成熟的行业定制解决方案全球标准尽可能提高生产量和降低风险。无论您身在何处,我们都能派遣经验丰富的工程师满足您的应用需求。我们的罗克韦尔自动化工程师了解特定行业的应用、如何成功实施项目以及工厂运营需求。

选择前沿的标准协调控制变频器解决方案,从您的工厂流程中获取正确的数据和分析,包括重工业环境中的流程。

卷料处理

凭借我们设计工程师丰富的工业卷料处理和产品专业知识,我们能够为纸浆和造纸行业提供前沿的纸卷处理协调控制变频器系统解决方案。我们经验丰富的项目经理和现场支持工程师可以成功实施项目,帮助您更快生产出热销的纸产品。

纸/纸板制造厂中的双筒卷绕机
纸浆和造纸解决方案

凭借我们设计工程师丰富的工业卷料处理和产品专业知识,我们能够为纸浆和造纸行业提供前沿的纸卷处理协调控制变频器系统解决方案。我们经验丰富的项目经理和现场支持工程师可以成功实施项目,帮助您更快生产出热销的纸产品。

我们解决方案的关键在于 PremierSystems™ 工具集,其从我们研制的智能设备采集数据,在当前应用情景中处理这些数据,并将其作为可操作信息呈现给用户,从而改进生产运营。

双筒卷绕机解决方案 造纸机/卫生纸机解决方案/纸浆机/纸浆干燥机解决方案
 镀锌钢卷生产线
金属精整加工线解决方案

钢厂、铝厂和铜厂的发展趋势是生产尺寸尽可能大的卷材,从而优化交付成果,但这些大直径卷材在纵剪机的后处理工序带来了挑战。这些问题可能会导致材料质量不一致,进而造成收入损失。

正确校准和维护倾转容器有助于确保生产安全性和连续性,同时减少意外延迟,帮助您在保持预算的同时满足需求。为了简化复杂的机器控制,纵剪线解决方案实施可配置的应用模块,以解决切割、纵剪宽度公差和精确重卷技术问题。

镀锌/酸洗线解决方案 表面光轧解决方案 纵剪线解决方案

其他行业解决方案

钢厂中的高炉冶炼钢水 倾转容器。
金属解决方案

钢铁生产商如今面临无数挑战,而贸易难题、即将退休的老龄化劳动力,以及仍在呈现产能过剩问题的市场使这些挑战变得更加复杂。我们的专属行业团队将运用特定的应用和过程经验,为您制定合适的控制解决方案。

连铸机 倾转容器
使用机器移动材料的采矿设施俯瞰图
矿山解决方案

传送带是一种经济实用、节能且环保的解决方案,用于在不同的采矿工序之间运送矿石和材料。它们通常在极端脏污、高温、低温或潮湿的严苛工况下工作。

传送带解决方案
使用 PremierSystems™ 简化操作和故障处理

作为行业定制解决方案的基础,我们的 PremierSystems 工具集旨在为每位用户提供一致且简化的用户界面。其高级功能可帮助用户自定义偏好设置,并应对当今的全球资源挑战。其优势包括缩短时间和降低成本、按需定制文档资料、简化设计等,无需额外付费。

查看宣传册

其他资源

两名工人站在制造厂外
进一步了解我们的行业专长

变频器系统涉及复杂的选型和调试任务。我们的专业团队拥有变频器系统专业知识和行业专长,可帮助您打造经过优化的系统,从而实现您的目标。

金属行业 纸浆和造纸 采矿
头戴护目镜、身穿实验室蓝色工作服的男士正在安装 PowerFlex 变频器,变频器位于右侧,呈灰色、矩形,黑色面上有按钮。
变频器

PowerFlex® 变频器可同时应对低压和中压应用。凭借全面的电源选项与创新功能,这些变频器能为各种行业与应用提供良好的性能与功能。

了解更多信息 下载宣传册
咨询和集成服务
咨询和集成服务
咨询和集成服务
我们积累的行业和技术专业知识可帮助您应对独有的挑战。
了解更多信息
状态监测
Emonitor
状态监测
我们的状态监测产品为您提供防止计划外停机所需的关键数据,帮助您在损失发生前采取措施。
了解更多信息
准备好咨询罗克韦尔自动化顾问了吗?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 协调控制变频器系统解决方案