Loading

常见问题

对产品注册流程有疑问?我们已整理出常见问题列表。
注册您的产品
两名戴着护目镜和安全帽的制造工人正在查看平板电脑。
产品注册
  • 计划条款
  • 常见问题
  • 符合条件的产品

立即解锁您的产品注册权益

注册您的产品

账户问题

如何创建Rockwell Automation帐户?

创建帐户或使用您现有的Knowledgebase凭据登录。有关更多信息,请查看我们的帐户支持中心。

为什么我在登录时会收到错误信息?

如果您在登录Rockwell Automation帐户时遇到问题,请访问我们的 帐户支持中心 了解更多信息。

注册问题

我如何注册我的产品?

通过使用 ControlFLASH Plus 扫描您的网络来注册您的产品,上传您自己的产品库存,扫描产品包装标签上的二维码,或在此链接中手动输入产品序列号和目录号。

如何使用二维码注册产品?

要扫描二维码,请打开手机的原生相机应用或第三方二维码扫描器。将相机对准二维码,并按照链接进行操作。

如果我找不到要扫描的二维码该怎么办?

如果您无法访问产品标签上的二维码,您可以使用提供的输入字段手动输入序列号和目录号。 

我应该注册为我的公司还是我的客户?

最终用户客户应在应用程序中将产品注册到“我的公司”。增值经销商(OEM、SI 等)应在应用程序中将产品注册到“我的客户”,并将其分配到其最终用户客户的位置。增值经销商只有在该位置确实为最终产品位置时,才应注册到“我的公司” 

为什么要注册我的产品?

成功注册您的产品后,除了享有标准制造商保修外,还可能获得保修延长服务。 

我可以注册哪些产品?

查看完整且最新的符合注册条件的产品列表。

Rockwell Automation采取了哪些措施来确保我的信息安全?

您需要使用安全的Rockwell Automation帐户凭据来访问您的产品信息。我们使用加密的非关系型数据库。我们通过应用数据本地化和冗余协议来保护您的数据。 

保修问题

我的保修何时会延长?

通常,您应在两周内收到一封电子邮件,以查看您的保修状态更新。在某些情况下,我们可能需要更长时间来验证所提交的信息。 

为什么我的产品可能不符合注册资格或未获批准?

产品在注册时未获批准的原因有很多。以下是一些示例:

  • 提交时提供的产品信息不正确。
  • 提交时提供的产品信息无法验证——常见原因包括产品已老化、被篡改或不是真品。
  • 产品注册计划当前不支持该产品。符合产品注册条件的产品列表可在此处找到。

产品注册适用于在原厂保修期内注册近期制造产品的客户(如系统集成商、OEM和最终用户)。老化产品可能无法注册。

为什么我的产品可能不符合保修延长资格?

一旦您的产品注册获得批准,如果您现有的保修已延长或已过期,则您的产品可能不符合保修延长的条件。保修延长不可累积。

CVS 上传问题

我在哪里可以找到用于提交注册的CSV文件模板?

您可以在此处找到CSV文件模板。

为什么我的CSV文件未被正确上传?

要使用 CSV 文件正确提交产品,您需要:

  • 为每个产品提供 ASA 编号(或 CIP ID),或为每个产品提供序列号(或 WIN)与产品目录号的组合,

  • 输入序列号时不得包含特殊字符或空格,

  • 还必须在指定字段中为文件提供“列表名称”,

  • 不得更改文件中的格式或列名称,

  • 不得上传大于2MB的文件。

我通过CSV文件提交的一些产品未显示为在我的账户中已注册。

我们会核对序列号(也称为 WIN)、产品目录号、ASA 编号(也称为 CIP ID),以确保所有产品均可注册且为正品 Rockwell Automation 产品。如果产品不可注册,则会显示在您的 Rockwell 账户的“Lists To Submit”或“Registration History”中的“不可注册”部分。 

ControlFlash Plus 常见问题

我在哪里可以找到 ControlFlash Plus的最新版本?

ControlFLASH Plus 的最新版本可从 此处下载。它也包含在 Studio 5000 Logix Designer 中。 

如果 ControlFLASH Plus 未能识别我网络中已安装的产品,该怎么办?

产品注册需要 ControlFLASH Plus 版本5或更高版本。

ControlFLASH Plus 只能识别支持 CIP 的 Rockwell Automation 产品。 如果在库存报告中未看到联网设备,则该设备可能不支持 CIP。

如果是支持 CIP 的设备,请确保 FactoryTalk Linx 驱动程序已针对包含该设备的网络正确配置。 

还请注意,ControlFLASH Plus 的性能取决于您的 PC 和网络连接。 如果在浏览网络时遇到性能缓慢或设备缺失的问题,请尝试将浏览的设备总数限制在350以下。您可以通过以下方式限制设备数量:

  • 在浏览时将浏览级别设置为1。这样可确保仅扫描顶层网络。
  • 配置 FactoryTalk Linx 快捷驱动程序以扫描整个网络的较小部分。根据需要创建其他驱动程序。每个驱动程序都需要单独的库存报告。

如果您扫描网络的多个级别,则首次扫描时必须展开所有需要扫描的节点。FactoryTalk Linx 会创建设备缓存,必须先通过展开所有节点并让 FactoryTalk Linx 初始化其缓存来填充该缓存。

准备好与Rockwell Automation顾问交谈了吗?

我们提供行业专业知识,帮助您设计、实施和支持您的自动化投资。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 产品支持
  4. Chevron LeftChevron Left 产品注册
  5. Chevron LeftChevron Left 产品注册常见问题
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。