想要查找技术规格?需要安装和使用 QuickStick 100、QuickStick 150 和 QuickStick HT 智能传送系统的手册?您可以在这里找到。
认证
产品详情
查找 Allen-Bradley 硬件和 FactoryTalk 软件产品的更多文档。
在产品兼容性和下载中心 (PCDC) 中查找发行说明、AOP、EDS、固件和其他产品文件。
启动产品配置器,通过目录号或关键字搜索图纸。
浏览涵盖各种产品和技术的问答数据库。