Loading

Rockwell Automation 的 Finite Scheduler

通过自适应生产调度,制定并优化灵活的计划
女性工作人员在工厂操作机器 穿着制服的女性在操作机器。
MES
    • Plex 制造执行系统(云)
    • Plex 制造执行系统(云)
    • FactoryTalk ResilientEdge
    • FactoryTalk ResilientEdge
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Plex 质量管理系统(云)
    • Plex 质量管理系统(云)
    • Plex 资产性能管理(云)
    • Plex 资产性能管理(云)
    • Plex 生产监控(云)
    • Plex 生产监控(云)
    • Finite Scheduler
    • Finite Scheduler
    • FactoryTalk EIHub
    • FactoryTalk EIHub
  • 观看演示
  • 资源库
    • 什么是制造执行系统?
    • 什么是制造执行系统?
    • 您为何需要制造执行系统
    • 您为何需要制造执行系统
    • 制造执行系统入门
    • 制造执行系统入门
    • 制造执行系统与企业资源规划
    • 制造执行系统与企业资源规划
    • 工业物联网中的制造执行系统
    • 工业物联网中的制造执行系统
请求深度演示

生产调度是每个生产组织的关键职能,是组织的计划和执行职能之间的纽带。当调度方法不奏效时,Finite Scheduler 生产调度软件能够帮助您对您的生产调度进行现代化升级。Finite Scheduler 利用生产过程中获得的数据,旨在改善调度准确性、提高产出、保障按时交付。

电脑前佩戴安全帽的人的图标

提高生产灵活性

生产线机器人图标

减少半成品库存量

提高按时交付性

尽量缩短周转/设置时间


探索一种更智能的方法来管理您的生产计划

Finite Scheduler 是一款容器化 API 有限调度应用程序,与企业资源规划 (ERP)和制造执行系统 (MES) 无关。Finite Scheduler 生产调度在 MRP 系统的基础上更近一步,考虑了那些会影响生产运营的额外因素(例如人员可用性、设备停机时间),从而实现更准确、更灵活、更可行的生产计划。

智能制造专家团队打造的更智能调度
平板电脑上的 Finite Scheduler 屏幕(双手正在使用键盘)
宣传册
智能制造专家团队打造的更智能调度

Finite Scheduler 由数字化转型和工业自动化领域的全球专家设计,旨在满足复杂环境下的制造商需求。眼见为实。  

了解更多信息
利用智能制造来现代化您的生产调度
在笔记本电脑上打字
网络研讨会
利用智能制造来现代化您的生产调度

借助 Rockwell Automation 的 Finite Scheduler,您可以通过更可靠、更及时响应的产能调度功能,对您的生产循环进行现代化。我们的智能制造专家团队助您探索如何以更智能的方式来进行调度。

立即观看

彻底改变您的生产调度

尽可能缩短周转时间,提高客户满意度。告别权宜之计和盲目猜测。深入了解 Finite Scheduler 如何彻底改变您的生产调度。

您卓越生产调度所需的一切

掌控生产时间和资源对于当今的制造运营至关重要。Finite Scheduler 能够利用生产过程中获得的数据来估算正确的过程参数(例如设置时间、循环周期和延时),然后应用这些参数来生成生产计划。 

所有关键资源类型限制的建模

基于所有关键生产资源的可用产能来生成生产计划。这些资源包括:设备、模具、存储设备、人员以及熟练/认证员工。


详细灵活的生产过程建模

对不同的运营环节(设置、循环、拆解/清理)、产能类型、缓冲区类型和等待时间限制进行建模。


快速生成优化的生产计划

快速生成和再生成优化的生产计划来满足各种业务目标。


交互式图形用户界面

通过一种能实现交互式优化过程的直观用户界面来查看所生成的生产计划。


已准备好查看更多信息? 点击下方来安排一次深度演示。

请求深度演示

有疑问? 点击下方即可联系我们的智能制造专家。

开始洽谈

了解新型智能制造技术,促进您的数字化转型。

联系我们

内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left Finite Scheduler