控制您的软件和固件可能是一项艰巨的任务。借助 FactoryTalk® Updater 和 ControlFLASH Plus™ 应用程序,可以消除软件资产管理的烦恼。这些免费工具一起可以帮助您组织和管理软件部署,提高生产率并了解新的软件新闻。
管理软件和固件
做出更明智的决定,提高组织的效率
您是否想知道如何快速识别和维护您的软件和固件安装库? 轻松了解您的组织正在使用哪些 Rockwell Automation 软件和固件。 从接收产品通知到大规模部署更改,您可以在获得出色的系统使用洞察力的同时提高生产力。了解如何在获得库存洞察以做出数据驱动决策的同时提高组织的效率。
通过 ControlFLASH Plus 管理固件
查看、管理和部署多个设备固件
利用软件中的新功能通常可能需要对控制硬件的固件进行更新。根据自动化系统的大小,由于固件更新的单一特性,这可能要花费数分钟或数小时。现在,一次更新一个设备固件的时代已经成为过去。引入免费的 ControlFLASH Plus 软件工具,可通过简化固件管理工作流程帮助您收回宝贵的时间。通过一站式车间,您可:
- 快速查看您设备上安装的版本
- 查看可用固件
- 管理、导出和保存指定的固件组合
- 一次选择性地刷新多个设备
- 查看设备的生命周期阶段
- 查看关键通知和发行说明
通过 FactoryTalk Updater 管理您的软件
易于获取软件和版本信息
跟踪您的控制系统软件这件事并不起眼,但在购买或审计时,这是一项必要的任务。了解和解释您每天使用的程序是很容易的,但是您在家工作的同事呢? 在您做出购买和续订决定之前,请先了解您的联网企业中有哪些可用的 Rockwell Automation 软件激活,谁在使用它们,并通过 FactoryTalk Updater 免费洞察更多信息!
- 了解您每台计算机上安装的 Rockwell Automation 软件(和版本)
- 使用计划的扫描和历史日志,对即时或一段时间内使用软件的用户或机器进行自我审计
- 快速盘点每台机器上安装了哪些用户自定义配置文件(AOP)
- 获取新版本发布和其他产品通知的提醒
- 根据需要下载和部署每月修补程序集,以保持更新状态
- 在 Web 客户端中查看此数据或更多内容,或导出到 .CSV 以进行进一步分析
使用 PCDC 增强软件管理
产品兼容性和下载中心 (PCDC) 是有关您的软件和固件的更新信息的主要权威信息源。 凭借这些易于访问的信息,您可以就如何管理资产做出数据驱动的决策, 包括升级到最新版本的特性功能或以预设间隔打补丁,以防止任何安全漏洞。PCDC 为您提供包括您的产品的全面生命周期信息在内的各种信息,因此您可以对软件的状态了如指掌。
准备好下单您的软件了吗?
内容推荐