Loading

化工过程控制系统

化工行业的资产性能和法规合格性
试试我们的节能计算器
外部化工厂照片

需要更灵活的化工生产解决方案?

化工产品需求在全球的增长带来了新的业务挑战和需求。大多数化工生产商面临着波动的原料成本、复杂的法规环境和老化的基础设施等问题。而拥有丰富知识和娴熟技能的工人数量的不断减少,使得形势进一步恶化。在这种情况下,化工企业很容易迷失方向。

我们可以指导您克服上述难题。不管是审视现有的过程控制系统、升级既有系统,还是从生成的数据中发掘最大价值,我们都可以为您提供建议,帮助您在这个瞬息万变的行业中保持竞争力。不知道从哪里开始? 请查看这本电子书和观看有关“互联化工厂”的视频。它们可以帮助您确定当前需求的优先顺序。

互联化工厂
Main Image
宣传册
互联化工厂

了解如何提高资产利用率、降低支持成本和减轻风险。

立即下载
互联化工厂成为现实
Main Image
概览
互联化工厂成为现实

通过实现工厂自动化基础设施的现代化,使联网化工厂成为现实、改善工厂运营并保持竞争力。

立即观看

提高化工厂的能效

能源价格昂贵,您希望尽可能减少能源的使用,而又不会对您的运营产生不利影响。如果您制定有能源管理计划,或者在可持续性方面做出更加广泛的努力,那么也会有很好的收效。无论哪种方式,节能都等同于降低运营成本和提高工厂效率。谁不希望如此呢?

那么,您是否知道有一个简单的首要步骤,可有助于提高能效? 首先在您的电机、泵和压缩机上使用变频器 (VFD),以降低能耗。只需回答几个简单的问题,然后我们的计算器将计算出预估的节约成本。而且,如果可持续性对您至关重要,我们的计算器也会估算 VFD 可提供的碳减排百分比。

试试我们的 VFD 节能计算器,看看您可以节约多少。

VFD 节能计算器
产业工人调查户外工厂运营
工具
VFD 节能计算器

使用我们用于化工行业的 VFD 计算器工具来计算您的节能和碳减排。

现在开始

如何让您的运营经得起未来考验

Kalypso 提供的解决方案

Kalypso 于 2020 年 5 月加入 Rockwell Automation 大家族,为制造商提供全面的数字化转型服务。Kalypso 为包括化学工业在内的许多行业提供咨询、实施和管理服务,从评估数字准备情况和构建业务案例,到实施和集成技术,再到持续变革。

数字化您的价值链
Burgundy Kalypso 标志
咨询服务
数字化您的价值链

连接您的流程、系统和资产有助于加快创新以及实现更多方面的改善。

深入探索
视频
使用增强现实技术提高操作员效率

观察增强现实技术 (AR) 如何帮助您的化工厂提高资产利用率、操作员效率和环境健康安全绩效。


化工过程控制解决方案

过程控制

推动实现更高的资产利用率和质量。通过适当的技术和领域专业知识,利用您有限的资源达到您的业务目标。

重新思考您的 DCS
批次控制

借助我们的间歇化工过程更有效地管理配方和工作流程。访问关键生产信息,从而改善循环周期和质量。

批处理过程
实现分布式控制系统的现代化

最大限度减少停机时间和最大程度实现运营成功。我们执行并交付了无数移植 FEED 研究,帮助了很多客户移植到更现代的解决方案。我们可以帮助您选择最好的技术和构建符合您当地法规的系统。

分布式控制系统移植
咨询和集成

我们员工拥有的化工行业咨询经验源于人类 2000 年以来积累的知识。我们可以帮助您实现业务目标。

降低项目风险
信息解决方案

帮助您的组织作出明智决策。使用化工制造软件安全连接资产以收集、分析和汇总关键业务数据。

信息解决方案
过程安全系统

通过我们的安全仪表系统 (SIS) 保护您的人员、关键资产和环境。

安全仪表系统
智能电机控制

发挥变频器首要集成、电机控制中心和智能电气设备 (IED) 的价值。深入了解过程和电气系统。

电机控制

可改善运营的化工过程控制

开放式通信平台。实时信息。可针对小型和大型工厂进行扩展。这正是您亟需完善的三个方面吗? 那么,现代分布式控制系统 PlantPAx 可能正是您苦苦追寻的系统。

我们的 PlantPAx DCS 可为您提供有关设备和操作员绩效的详细信息。这有助于解决停机时间、生产量和质量问题。此外,该解决方案还具有以下优势:

  • 解决方案覆盖单一设备到全企业系统
  • 符合 ISA-88 要求,具备配方 IP 保护
  • 以自动方式代替手动操作,从而减少偏差
  • 实现可重复和受控制的运营,最大程度提高资产利用率
  • 管理配方和规程,以便您专注于产出、生产量和质量
  • 过程模型可改善可追溯性、报告和审批控制
了解有关 PlantPAx 现代分布式控制系统的更多信息 了解有关批次系统控制的更多信息
视频
通过 PlantPAx 提高资产利用率

了解 PlantPAx DCS 的开箱即用功能如何改进操作员的状况感知能力,简化故障排除并提高化工厂中的固定资产利用率。

Arkema 解决安全问题并消减成本
Main Image
应用案例
Arkema 解决安全问题并消减成本

化工公司迁移到 PlantPAx™ 过程自动化系统,以提供复杂的批次和配方功能,从而解决质量和一致性问题。

立即观看

FactoryTalk Analytics PavilionX 模型预测控制
Man standing in plant with safety goggles
能力
FactoryTalk Analytics PavilionX 模型预测控制

当今制造行业中最有价值的控制应用

了解我们的能力

可扩展的模型预测控制

FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ 模块化软件平台是我们的特定行业解决方案的基础。该软件平台包含用于控制、分析、监测、可视化、仓储、整合并将它们组合到高价值应用程序中的模块。FactoryTalk Analytics PavilionX 可扩展、灵活、易于与现有业务和工厂基础设施集成,其能力远非一般的替代技术所能及。


如何规划和实施 DCS 移植

最大限度减少停机时间,最大限度提高成功几率

一谈到 DCS 移植,大多数化工生产商感到不知所措。其实这个过程没有那么难。当然,我们会帮助您规划、实施和测试新系统。但是,您可以从我们帮助数千家其他公司开展类似项目而获得的知识受益。我们帮助客户从既有 DCS、PLC 和单回路控制器系统进行移植。

我们还可以提供以下帮助:

  • 现场装备量评估
  • 信息和报告需求
  • 联网和网络安全审查
  • BPCS、SIS 和 AC&O 应用审计
  • 电气、仪表和控制评估
  • 电机控制和变频器集成审查
  • 项目合理性和成本预计
  • FEED 案例研究
过程安全系统
在化工厂攀爬封闭梯子的员工
能力
过程安全系统

我们提供丰富多样的过程安全解决方案,可满足您独特的过程安全要求。

了解我们的能力

过程安全系统
Main Image
能力
过程安全系统

我们提供丰富多样的过程安全解决方案,可满足您独特的过程安全要求。

了解我们的能力

化工安全:保护好您的人员和过程

您的安全仪表系统是否符合现行标准?

这是化工业务的运营根基。大多数化工过程存在潜在危害。其中一些危害可能会给人员、资产、环境或市场认知造成不利影响。正确设计、安装和维护的安全仪表系统 (SIS) 可以降低风险。

无论您是要扩大生产、增加新过程,还是要升级现有 SIS、ESD、BMS 或 TMC,我们都可以提供帮助。从经验丰富的功能安全认证工程师那里获得真知灼见。他们经历过许多不同的情况。因此,可以为过程和机器应用提供恰当的指导。我们部署的技术可从小型扩展为大型、单工扩展为三工,最高可达到 SIL 3。我们提供全面的生命周期服务,为您在化工过程安全解决方案的设计、构建、运营和维护方面提供支持。

客户反馈
“我们不断实现新的自动化系统的诸多优势。这种系统符合我们所有关键要求,可以降低劳动力成本,同时改善质量控制和安全性。此外,这种解决方案降低了工厂长期运营基础成本,这有助于提高我们的生产率和竞争力。”

Geoff Biscaya,VIP Packaging 硬质容器总经理

化工生产解决方案如何提供帮助

我们帮助全世界所有类型的化工厂降低成本、最大程度减少停机时间和改善运营。无论您是寻求现代化运营、优化能耗,还是增强化工过程控制,我们都可以提供帮助。

Quimikao 使用过程自动化技术
Main Image
案例研究
Quimikao 使用过程自动化技术

一家领先的化工制品生产商提高了生产效率并提高了产品质量和一致性。

了解更多信息
新系统有助于顺利地实现一致性
Main Image
案例研究
新系统有助于顺利地实现一致性

工业润滑剂制造商降低循环周期和产品差异,而批次和原料管理报告有助于轻松地进行故障处理。

了解更多信息
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 化工