通过飞机自动化实现更智能、更快速的航空航天生产
根据奥纬咨询最近的一项研究,到2033年,全球商用航空机队将增长33%,超过36000架飞机。未来几十年,航空航天制造运营将取得进步,全球商用航空机队将实现翻倍。预计SpaceX和蓝色起源正在设计和建造的新一代航天器将更快,并且通过可重复使用的发射系统携带更多有效载荷。
要在不久的将来在航空航天与国防行业取得成功,就需要专注于满足需求并维护运营的安全性和安保性。
这将需要一个高效、以数字为先的战略,为航空航天生产开辟新的可能性。该战略:
采用弹性和动态的网络安全解决方案,帮助保护人员、生产力和知识产权。
使用数据和数字技术将车间的关键设备资产连接起来,以实时监控健康状况、生产力和合规性。
利用现代安全技术最大限度降低工人风险并提升生产力,例如增强的实时设备监控、通过可穿戴技术提升工人态势感知,或利用IoT传感器和显示器进行预测/预防性维护操作。
无论您是航空航天制造商还是供应商,我们的航空航天与国防自动化和数字解决方案及服务都能帮助您实现更智能、更高效、更安全互联的生产。