常规状态消息

本表所述的滚动消息通常在上电、断电以及控制器运行时出现,用于显示控制器的状态。
控制器常规状态消息
消息
说明
No message is indicated
控制器关闭。确定控制器是否已通电,然后确定其状态
Identity Mismatch—Contact Tech Support
供应商证书缺失 - 联系技术支持
供应商证书无效 - 联系技术支持
从固件版本 34.011 开始,如果
固件更新检测到控制器非正版,硬件将被永久禁用。
Identity Mismatch—Contact Tech Support
供应商证书缺失 - 联系技术支持
供应商证书无效 - 联系技术支持
从固件版本 34.011 开始,如果固件更新检测到控制器非正版,硬件将被永久禁用。
TEST
控制器正在进行上电测试。
CHRG
嵌入式储能电路正在充电。
PASS
成功完成上电测试。
Saving...Do Not Remove SD Card
控制器即将把图像保存到 SD 卡。
SAVE
正在将项目保存到 SD 卡。有关更多状态信息,您还可查看 SD 指示灯。请参见 SD 状态指示灯。在完成保存之前,请:
  • 取出 SD 卡
  • 断开电源。
重要提示: 控制器正保存至 SD 卡时,切勿取出 SD 卡。请勿中断保存过程。如果中断,可能会发生数据受损或丢失的情况。
LOAD
正在从 SD 卡加载项目。如需更多状态信息,您也可以查看 SD 指示灯。参见 SD 状态指示灯。在完成加载后,才可:
  • 取出 SD 卡
  • 断开电源。
重要提示: 控制器正从 SD 卡进行加载时,切勿取出 SD 卡。请勿中断加载过程。如果中断,可能会发生数据受损或丢失的情况。
UPDT
上电时正在从 SD 卡执行固件更新。如需更多状态信息,您也可以查看 SD 指示灯。参见 SD 状态指示灯。如果不希望在上电时更新固件,可更改控制器的 Load Image 属性。
Rev
XX.xxx
控制器固件的主版本和次版本。
Catalog number
控制器目录号和系列。
Link Down
当 EtherNet 端口无连接时显示该消息。运行期间,消息持续滚动。
Link Disabled
当已禁用以太网端口时显示该消息。运行期间,消息持续滚动。
Link <x> crossload-redund-en
当控制器配置为前端端口同步并显示相关以太网端口 (1 或 1/2) 时出现该消息。该消息在运行期间持续滚动。
DHCP- 00:00:XX:XX:XX:XX
将控制器设置为 DHCP 但未在网络上进行该配置时显示该消息。该消息显示控制器的 MAC 地址。运行期间,如果未设置 IP 地址,消息会持续滚动。
Ethernet Port Rate/Duplex State
以太网端口具有连接时的当前端口速率和双工状态。运行期间,消息持续滚动。
IP address
控制器的 IP 地址。上电时显示并在运行期间持续滚动。如果未设置 IP 地址,则会显示 MAC 地址。
Duplicate IP - 00:00:XX:XX:XX:XX
当控制器检测到网络上与控制器以太网端口具有相同 IP 地址的设备时,显示该消息。消息会显示具有重复 IP 地址的设备的 MAC 地址。运行期间,消息持续滚动。
No Project
控制器上未加载项目。要加载项目,请执行以下操作之一:
  • 将项目下载到控制器
  • 使用 SD 卡将项目加载至控制器
Project Name
控制器上加载的项目的名称。
BUSY
与控制器相关联的 I/O 模块尚未完全上电。等待上电和 I/O 模块自检完成。
Corrupt Certificate Received
与固件相关联的安全证书已损坏。转至 rok.auto/support,下载想要更新的固件版本。使用技术支持网站上发布的固件版本替换原先安装的固件版本。
Corrupt Image Received
固件文件已损坏。转至 rok.auto/support,下载想要更新的固件版本。使用技术支持网站上发布的固件版本替换原先安装的固件版本。
Backup Energy HW Failure - Save Project
嵌入式储能电路发生故障,控制器无法在断电时保存程序。如果看到此消息,请在断电和替换控制器之前将程序保存至 SD 卡。
Backup Energy Low - Save Project
嵌入式储能电路电量不足,无法支持控制器在断电时保存程序。如果看到此消息,请在断电和替换控制器之前将程序保存至 SD 卡。
Flash in Progress
正在通过
ControlFLASH Plus®
,
ControlFLASH™
或 AutoFlash 软件进行固件升级。请勿中断固件更新过程。
Firmware Installation Required
控制器正在使用引导固件(版本 1.
xxx
),需要进行固件更新。
SD Card Locked
安装了被锁定的 SD 卡。
SD Card Unprotected
控制器 SD 卡未受保护,可用于远程读/写操作。
Download in Progress
正在进行下载
Aborting Download
正在取消下载。发生该消息的原因可能为用户发起取消操作、下载失败或连接丢失。完成后,将显示 No Project 状态消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal