Logix 系统反应时间

下文将介绍如何计算 Logix 系统反应时间。

简单输入-逻辑-输出链

本节介绍适用于任何简单输入-逻辑-输出链的 Logix 系统反应时间。
最坏情况下的反应时间
最坏情况下的反应时间
任何简单输入-逻辑-输出链的 Logix 系统反应时间都包含以下分量:
条目
说明
A
安全输入装置反应时间 + 输入延迟时间(如有)
B
安全输入连接反应时间限制 从 Logix Designer 应用程序的 Module Properties 对话框中读取,该值是安全输入装置连接 RPI 的倍数。
C
控制器反应时间。请参见安全任务反应时间。
D
安全输出连接反应时间限制。从 Logix Designer 应用程序的 Module Properties 对话框中读取,该值是安全任务周期的倍数。
E
安全输出设备反应时间。

使用生产者/消费者安全标签的逻辑链

本节描述适用于任何输入-控制器 A 逻辑-控制器 B 逻辑-输出链的 Logix 系统反应时间。
生产者/消费者安全标签的反应时间
生产者/消费者安全标签的反应时间
任何输入-控制器 A 逻辑-控制器 B 逻辑-输出链的 Logix 系统反应时间都包含以下内容:
条目
说明
A
安全输入装置反应时间 + 输入延迟时间(如有)
B
安全输入连接反应时间限制
C
控制器 A 的安全任务周期 + 安全任务看门狗时间
D
生产者/消费者安全连接反应时间限制
E
控制器 B 的安全任务周期 + 安全任务看门狗时间
F
安全输出连接反应时间限制
G
安全输出设备反应时间
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal