更改 EtherNet/IP 模式

可以在
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序或
FactoryTalk® Linx
软件中更改
EtherNet/IP™
模式。
重要提示:
在更改控制器的
EtherNet/IP™
模式时请小心谨慎,并考虑该更改可能会带来的影响。

更改 EtherNet/IP 模式的影响

模式更改不同,更改
EtherNet/IP™
模式的影响也不同。在更改
EtherNet/IP™
模式之前,请确保您已了解相关信息。
更改 EtherNet/IP 模式的影响
EtherNet/IP™
模式更改
影响
从双 IP 模式改为线性/DLR 模式
重要事项
:当通过 A1 端口连接时,您无法从将控制器的
EtherNet/IP™
模式从双 IP 更改为线性/DLR。必须通过端口 A2 连接至控制器才能从双 IP 模式更改为线性/DLR 模式。
  • A2 端口的 IP 地址、网络掩码、默认网关设置将应用于 A1/A2 端口。
  • A1 端口的 MAC 地址将应用于 A1/A2 端口。
  • 仅当至少一个端口的 I/O 配置不包含模块时,才可成功从双 IP 模式变为线性/DLR 模式。
  • 如果两个端口的 I/O 配置部分均包含模块,则您无法将
    EtherNet/IP™
    模式从双 IP 模式改为线性/DLR 模式。
从线性/DLR 模式改为双 IP 模式
  • A1/A2 端口 IP 地址、网络掩码、默认网关设置均应用于 A2 端口。
  • A1/A2 端口的其他设置(例如,DNS 服务器和域名)丢失。
  • A1/A2 端口 MAC 地址应用于 A1 端口。独立的 MAC 地址应用于 A2 端口。
  • A1 端口已启用 DHCP
  • Logix Designer 应用程序项目的 I/O 配置部分自动分配给 A1 端口。
  • 更改 Logix Designer 应用程序项目的 I/O 配置,将其分配给 A2 端口。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal