获取轴信息

可以通过以下方式获取信息:
  • 双击轴 (A) 打开 Axis Properties 对话框。
  • 使用 Get System Value(GSV) 或 Set System Value(SSV) 指令 (B) 在运行时读取或更改配置。
  • 查看快速查看窗格 (C),了解轴的状态和故障。
  • 使用状态和故障 (D) 轴标签。
获取轴信息
显示控制器项目管理器、梯形图逻辑和 QuickView 窗格中的 Studio 5000 Logix Designer 应用程序中的项目示例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal