对等安全通信

可通过
EtherNet/IP™
网络或
ControlLogix®
背板实现支持安全功能的控制器之间的对等安全通信。通过板载以太网端口或
EtherNet/IP™
网桥,控制器可控制
EtherNet/IP™
网络上的安全 I/O 设备并与其交换安全数据。
重要提示: 如果远程
GuardLogix®
或
Compact GuardLogix®
控制器的固件低于版本 28,则无法使用来自
GuardLogix®
5580 或
Compact GuardLogix®
5380 控制器的数据。旧版消费者控制器必须至少更新至固件版本 28,或与
GuardLogix®
5580 控制器在同一机架中使用专用的独立
EtherNet/IP™
模块,以便连接通过 Logix 背板桥接的生产者/消费者标签。请参见知识库文章。
通过 EtherNet/IP 网络进行的对等通信
通过 EtherNet/IP 网络进行的对等通信
小贴士:
通过背板也可以在同一机架内两个支持安全功能的控制器或 I/O 模块之间进行点对点安全通信。
通过背板进行对等通信。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal