安全应用要求

IEC 61508 要求用户执行系统中使用设备的各种验证测试。以用户自定义的时间执行验证测试。例如,验证测试可以每 1 年、每 15 年执行一次,或使用其他合适的时间帧。控制器的使用寿命为 20 年,且无需验证测试。系统的其他组件(如安全 I/O 设备、传感器和执行器)可能有不同的使用寿命。
重要提示: 验证测试间隔的时间帧取决于具体的应用。

控制器技术参数和认证

有关产品的技术参数和代理认证,请参见以下内容:
  • 产品技术数据出版物中的技术参数。
  • 代理认证在产品标签上
  • 有关符合性声明、证书和认证详情,请参见 rok.auto/certifications

系统反应时间

系统反应时间是从发生作为系统输入或作为系统故障的安全相关事件到系统处于安全状态之间的最大时间。
这种最坏情况定义包含系统内发生异步通信、多电位故障时的影响。
对于高需求应用,系统反应时间包括安全功能暂停时间。
实际反应时间通常更快。
系统反应时间
系统反应时间
每个反应时间取决于各种因素,例如,I/O 设备的类型和程序中使用的指令。
有关反应时间计算的更多信息,请参见《反应时间》。

发生设备故障时的联系信息

如果有任何设备发生故障,请联系罗克韦尔自动化技术支持:rok.auto/knowledgebase
您当地的罗克韦尔自动化销售办事处或 Allen-Bradley 分销商也可以发起以下行动:
  • 将设备退回给我们,以便记录受影响的产品目录号的故障,并生成故障记录。
  • 请求进行故障分析,尝试确定故障原因。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal