安全应用适用性等级

PointMax 安全输出模块的安全应用适用性
适用性级别
条件
备注
适用于以下等级的应用:SIL 2,定义见 IEC 61508,和 PLe, Cat. 2,定义见 ISO 13849-1。
模块使用单通道模式:
  • 点模式为安全脉冲测试模式
  • 点模式为安全模式 - 您必须至少每 6 个月对输出点进行一次功能测试并验证其是否能进入安全状态。
请考虑以下几点:
  • 通道模式类型(单通道或双通道)会影响性能等级和类别。 无论通道模式类型如何,都可以在 SIL 3 应用中使用这些模块。
  • 要实现 SIL 3 单通道,所用传感器也必须是 SIL 3 单通道。
  • 点模式必须为安全脉冲测试模式,但前提是只有安全 I/O 模块提供达到特定适用性等级的诊断。
包含安全 I/O 模块的较大安全系统可提供实现所述适用性等级所需的诊断,不要求点模式必须为安全脉冲测试模式。
要达到特定的安全完整性等级,请参见相应安全模块的接线图。
适用于以下等级的应用:SIL 3,定义见 IEC 61508,和 PLe、Cat. 4,定义见 ISO 13849-1。
模块使用单通道模式:
  • 点模式为安全脉冲测试模式
  • 点模式为安全模式 - 您必须至少每 24 小时对输出点进行一次功能测试并验证其是否能进入安全状态。
  • 使用经 IEC 60947 认证的安全接触器。
  • 外部接线故障排除 - 使用带有屏蔽层的电缆,屏蔽层与每个独立导线上或扁平电缆中的保护搭接电路相连,在每个信号导线之间使用一个接地导线。
模块使用双通道模式:
  • 点模式为安全脉冲测试模式
模块使用双通道模式:
  • 点模式为安全模式 - 您必须至少每 24 小时对输出点进行一次功能测试并验证其是否能进入安全状态。
  • 外部接线故障排除 - 使用带有屏蔽层的电缆,屏蔽层与每个独立导线上或扁平电缆中的保护搭接电路相连,在每个信号导线之间使用一个接地导线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal