Input Events 视图

Input Events 视图显示了所有输入事件的配置值概览。只能在项目在线时执行某些任务。
仅当在 Device Definition 中选择“Data with Events”连接类型时,此视图才可用。 参见设备定义。
重要提示:
无法在 Input Events 视图中配置事件。 此视图中显示的参数均为只读参数。
必须使用事件输出标签来配置事件。 有关详细信息,请参见事件输出标签定义。
Input Events 视图示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal