设备定义

要更改设备的定义,在 Overview 视图中选择 Device definition。
Device Definition 对话框具有以下视图,用于定义设备和配置通道工作模式:
  • Overview 视图
  • Channel Assignments 视图

Device Definition - Overview 视图

创建模块时,首先显示的是 Device Definition - Overview 视图。 使用该视图定义模块。
如果已创建模块并希望修改这些参数,则转到 Overview → Device definition,然后选择 Overview 选项卡。
重要提示: 当控制器状态在线时,您只能从该视图更改名称、版本(仅次要版本)和电子匹配功能参数。
Device Definition - Overview 视图定义
Overview 视图包括以下参数:
Device Definition - Overview 视图参数
参数
定义
可用选项
Device Type
显示设备目录号和类型。
取决于设备
Name
输入符合 IEC 61131 的设备名称。
如果在该字段中输入无效字符,或者名称超过 40 个字符,软件将忽略该字符。
所有有效值
Description
输入设备描述。
所有有效值
Slot
指定设备所在的插槽编号。 根据平台的不同,只有 1 至最大 I/O 设备数量之间的插槽有效。
创建设备时,插槽编号默认为第一个可用插槽位置。
当控制器更换为支持更少最大 I/O 数的控制器时,当前插槽值可能不再有效。
1...32
Series
指定设备的系列。
取决于设备
Revision
指定设备的主要版本和次要版本。 次要版本的有效范围为 1...255。
取决于设备
Electronic Keying
定义设备使用的电子匹配功能。 电子匹配功能能够对比项目中定义的设备与已安装的设备。 如果电子匹配失败,则会发生故障。
有关电子匹配功能的详细信息,请参见 Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique(出版物:LOGIX-AT001)。
  • Exact Match
  • Compatible Module
  • Disable Keying
注意:
使用 Disable Keying 功能时应尤其谨慎;如果使用不当,该选项会导致人员伤亡、财产损坏或经济损失。
我们强烈建议您不要使用 Disable Keying。
如果您使用 Disable Keying,则必须全权负责了解正在使用的设备是否能达到应用项目的功能要求。
Connection
指定设备和控制器之间传输的数据类型。
  • Data(默认值)
  • Data with Events

Device Definition - Channel Assignments 视图

使用该视图配置通道工作模式。 并非每个通道都能配置所有的通道模式。
Device Definition - Channel Assignments 视图示例
通道分配视图参数:
Device Definition - Channel Assignments 视图参数
参数
定义
可用选项
Port
显示模块端口号。
不可配置
Channel
显示模块通道号
不可配置
Selected Mode
显示通道的模式。
  • Disabled
  • Digital Input
  • Digital Input, Timestamp
  • Digital Input, Counter
  • Digital Input, Fallback
  • Digital Input, Timestamp, Fallback
  • Digital Output, Short Circuit
  • Digital Output, Short Circuit, No Load
  • IO-Link
Available Modes
显示每个通道支持的不同类型的通道模式。
  • Digital Input (DI)
  • Digital Output (DO)
  • IO-Link
不可配置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal