使用状态指示灯进行故障处理

PointMax I/O 模块使用以下状态指示灯:
  • SA 电源指示灯 – 该指示灯对所有 PointMax I/O 模块的工作方式相同。
  • 模块状态指示灯 – 该指示灯对所有 PointMax I/O 模块的工作方式相同。
  • Channel 状态指示灯 - 此指示灯的响应方式取决于使用的模块类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal