设备定义

本节显示了在 Device Definition 对话框中选择的特定配置的定义。
要更改设备的定义,在 Overview 视图中选择 Device definition。

Device Definition – Overview 视图

使用 Device Definition 对话框中的 Overview 视图定义设备或更改设备定义。
Device Definition - Overview 视图示例
Overview包括以下参数:
Overview 参数
参数
定义
可用选项
Device Type
显示设备目录号和类型。
取决于设备
Name
输入符合 IEC 61131 的设备名称。
如果在该字段中输入无效字符,或者名称超过 40 个字符,软件将忽略该字符。
所有有效值
Description
输入设备描述。
所有有效值
Slot
指定设备所在的插槽编号。根据平台的不同,只有 1 至最大 I/O 设备数量之间的插槽有效。
创建设备时,插槽编号默认为第一个可用插槽位置。
当控制器更换为支持更少最大 I/O 数的控制器时,当前插槽值可能不再有效。
1…32
Series
指定设备的系列。
取决于设备
Revision
指定设备的主要版本和次要版本。次要版本的有效范围为 1...255。
取决于设备
Electronic Keying
定义设备使用的电子匹配功能。电子匹配功能能够对比项目中定义的设备与已安装的设备。如果电子匹配失败,则会发生故障。
注意:
使用禁止电子匹配时要谨慎。如果使用不当,该选项会导致人员伤亡、财产损坏或经济损失。我们强烈建议您不要使用禁止电子匹配。如果您使用禁止电子匹配,则必须全权负责了解正在使用的设备是否能达到应用项目的功能要求。
有关电子匹配功能的更多详细信息,请参见《Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique》,出版物:LOGIX-AT001。
  • Exact Match
  • Compatible Module
  • Disable Keying
Connection
指定设备和控制器之间传输的数据类型。
对于 Listen Only 选项, 控制器和设备建立通信,控制器不向设备发送任何配置或输出数据。建立完整的输入数据连接,但这取决于宿主控制器和设备之间的连接。
  • Data
  • Listen Only Data
  • Data with Events
  • Listen Only Data with Events
Encoder Type
指定模块运行的编码器类型。
  • HSC
  • SSI

Device Definition – Define Counter 视图

当 Encoder Type 配置为 HSC 时,使用 Define Counter 视图定义计数器参数。
Device Definition – Define Counter 视图示例
Define Counter 包括以下参数:
Define Counter - 参数
参数
定义
可用选项
Mode
定义计数器运行的模式。
  • Count/External Direction
  • Count/Internal Direction
  • Up/Down Pulses
  • Quadrature X1
  • Quadrature X2
  • Quadrature X4
Invert Input A
确定是否反转输入 A。
仅当计数器模式配置为“计数/外部方向”、“计数/内部方向”或“增计数/减计数脉冲”时,此参数才可用。
  • 清除 – 不反转输入。
  • 选定 – 反转输入。
Invert Input B
确定是否反转输入 B。
仅当计数器模式配置为“计数/外部方向”、“计数/内部方向”或“增计数/减计数脉冲”时,此参数才可用。
  • 清除 – 不反转输入。
  • 选定 – 反转输入。
Invert Input A, B
确定是否反转输入 AB。
仅当计数器模式配置为“正交 X1”、“正交 X2”或“正交 X4”时,此参数才可用。
  • 清除 – 不反转输入。
  • 选定 – 反转输入。
Input Z Function
定义输入 Z 的功能。
每个计数器功能(重置、存储、加载、保持)只能由一个输入触发。
例如,如果将输入 Z 功能选为“重置、保持”,则包含“重置”和“保持”的选项无法用于选择 Input00 功能。
如果选择任何输入 Z 功能选项,则 Input00 功能将自动设置为未使用。
  • Not Used
  • Hold
  • Load
  • Load, Hold
  • Reset
  • Reset, Hold
  • Store
  • Store, Hold
  • Store, Load
  • Store, Load, Hold
  • Store, Reset
  • Store, Reset, Hold
Invert Input Z
确定是否反转输入 Z。
  • 清除 – 输入 Z 的上升沿触发计数器功能。
  • 选定 – 输入 Z 的下降沿触发计数器功能。
Input00 Function
定义 Input00 的功能。
每个计数器功能(重置、存储、加载、保持)只能由一个输入触发。
例如,如果将输入 Z 功能选为“重置、保持”,则包含“重置”和“保持”的选项无法用于选择 Input00 功能。
如果选择任何输入 Z 功能选项,则 Input00 功能将自动设置为未使用。
  • Not Used
  • Hold
  • Load
  • Load, Hold
  • Reset
  • Reset, Hold
  • Store
  • Store, Hold
  • Store, Load
  • Store, Load, Hold
  • Store, Reset
  • Store, Reset, Hold
Invert Input00
确定是否反转 Input00。
  • 清除 – Input00 的上升沿触发计数器功能。
  • 选定 – Input00 的下降沿触发计数器功能。

Device Definition – Define Counter 视图(只听)

当编码器类型配置为 HSC 且连接配置为只听数据时,使用 Define Counter 定义计数器参数。
Device Definition – Define Counter 视图(只听)示例
Define Counter(只听)包括以下参数:
Define Counter(只听)– 参数
参数
定义
可用选项
Input00 is used for Reset, Store, Load, or Hold
确定是否使用 Input00 触发计数器功能。
  • 清除 – 请勿使用 Input00 进行重置、存储、加载或保持
  • 选定 - 使用 Input00 进行重置、存储、加载或保持

Device Definition – Define SSI 视图

当编码器类型配置为 SSI 时,使用 Define SSI 视图定义 SSI 参数。
Device Definition – Define SSI 视图示例
Define SSI 包括以下参数:
Define SSI - 参数
参数
定义
可用选项
Enable Store via Input00
定义是否使用 Input00 触发存储功能。
  • 清除 –存储功能不通过 Input00 触发。
  • 选定 – 使用 Input00 触发存储功能。
Invert Input00
定义是否反转指示的输入。
  • 清除 – Input00 的上升沿触发存储功能。
  • 选定 – Input00 的下降沿触发存储功能。

Device Definition – Define SSI(只听)视图

当编码器类型配置为 SSI 且连接配置为只听数据时,使用 Define SSI 视图定义 SSI 参数。
Device Definition – Define SSI(只听)视图示例
Define SSI(只听)包括以下参数:
Define SSI(只听)– 参数
参数
定义
可用选项
Enable Store via Input00
定义是否使用 Input00 触发存储功能。
  • 清除 –存储功能不通过 Input00 触发。
  • 选定 – 使用 Input00 触发存储功能。

Device Definition – Define Windows 视图

使用 Define Windows 视图定义 Windows 参数。
当连接配置为只听数据时,该视图不可用。
Device Definition – Define Windows 示例
Define Windows 包括以下参数:
Define Windows - 参数
参数
定义
可用选项
Window
此配置所适用的窗口
0…3
Mode
定义窗口要操作的计数器或 SSI 变量。
HSC 模式选项:
  • Count
  • Scaled Count
  • Frequency
  • Scaled Frequency
  • Average Frequency
  • Scaled Average Frequency
  • Pulse Width
  • Average Pulse Width
  • Acceleration
  • Average Accelearation
  • Scaled Acceleration
  • Scaled Average Acceleration
SSI 模式选项:
  • Data

Device Definition – Output Assignments 视图

使用 Output Assignments 视图定义输出的工作模式。
Device Definition – Output Assignments 视图示例
Output Assignments 包括以下参数:
Output Assignments - 参数
参数
定义
可用选项
Output
此配置所适用的输出。
0…1
Selected Mode
定义输出运行的模式。
  • Disabled
  • Controlled by Window
  • Pulse Width Modulation
  • Triggered Pulse

Device Definition – Events 视图

使用 Events 视图定义 Events 参数。
当连接配置为数据或只听数据时,此视图不可用。
Device Definition – Events 视图示例
Events 包括以下参数:
Events - 参数
参数
定义
可用选项
Eventxx – User Defined Data x
将用户自定义数据实例与模块各个事件相关联。可以为每个事件选择多达三个实例。
当编码器类型配置为 HSC 时:
  • No Additional Data
  • Stored Count
  • Scaled Count
  • Scaled Stored Count
  • Frequency
  • Average Frequency
  • Stored Frequency
  • Scaled Frequency
  • Scaled Average Frequency
  • Scaled Stored Frequency
  • Pulse Width
  • Average Pulse Width
  • Stored Pulse Width
  • Acceleration
  • Average Acceleration
  • Count
  • Revolution Count
  • Stored Revolution Count
  • Stored Acceleration
  • Scaled Acceleration
  • Scaled Stored Acceleration
  • Scaled Average Acceleration
当编码器类型配置为 SSI 时:
  • No Additional Data
  • Data
  • Stored Data
  • Raw Data
  • Stored Raw Data
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal